Perché l'edge computing è essenziale per il nostro futuro connesso
Il computing decentralizzato rende possibili tecnologie importanti per un mondo sostenibile ed elettrificato, ma queste apparecchiature devono essere protette.
L'edge computing vuole avvicinare la connettività e l'archiviazione dati agli utenti. Ciò aumenta la velocità di elaborazione dei dati e riduce la latenza, riducendo la distanza necessaria per l'elaborazione e l'archiviazione dei dati. L'emergere del cloud computing offre efficienza e potenza di elaborazione agli utenti in molte applicazioni, ma per alcuni non è possibile inviare dati da elaborare in un grande data center.
Il cloud computing e l'edge computing presentano vantaggi e svantaggi e la scelta corretta dipende dall'applicazione. Poiché i dati vengono memorizzati ed elaborati vicino all'utente, l'edge computing può essere utilizzato per ridurre la latenza e aumentare la velocità di elaborazione. Per questo l'edge computing è una tecnologia importante nelle applicazioni in cui è essenziale avere informazioni e dati in tempo reale.
Ad esempio, la creazione di una tecnologia di edge computing in zone remote può contribuire a migliorare le capacità di elaborazione in tali aree e ridurre il carico sui sistemi informatici centralizzati che potrebbero essere sovraccarichi o rallentati da una grande quantità di dati che viaggiano su lunghe distanze. L'edge computing offre un'ampia gamma di casi d'uso, tra cui l'espansione del 5G, il computing industriale, i veicoli autonomi, le reti smart di servizi pubblici, i sistemi di sicurezza e di monitoraggio ambientale.
Applicazioni remote, sfide uniche
Pensate a un ambiente industriale in cui i sensori digitali e il monitoraggio vengono utilizzati per scopi di sicurezza, a un'applicazione di rete smart in cui i computer controllano il flusso di energia da e verso una comunità locale o a un sistema di sicurezza aeroportuale che tiene traccia delle persone che entrano ed escono dal terminal. In questo tipo di applicazioni, è fondamentale che i sistemi elaborino in tempo reale. La latenza o i ritardi dovuti al trasferimento dei dati o al carico da elaborare potrebbero avere conseguenze reali per le persone che interagiscono con tali sistemi e che dipendono da essi.
L'edge computing è una parte fondamentale del nostro futuro digitalizzato e connesso. Le sue proprietà uniche possono rendere possibili nuove ed entusiasmanti tecnologie. Tuttavia, l'edge computing comporta anche delle sfide. Una delle principali sfide è la protezione delle apparecchiature dei dati. Poiché le apparecchiature per le applicazioni edge devono essere posizionate dove sono più necessarie, spesso si ha a che fare con ambienti difficili. Nelle applicazioni industriali, le apparecchiature devono essere protette dal calore elevato e dalle forti vibrazioni. Nelle applicazioni nel 5G o nei servizi pubblici, le apparecchiature sono spesso esposte a elementi quali vento, pioggia, calore, freddo e sabbia.
Anche le apparecchiature di raffreddamento dell'edge computing presentano delle sfide. Il settore delle soluzioni per dati ha sviluppato numerose soluzioni innovative per il raffreddamento di data center di grandi dimensioni. Questi ambienti controllati consentono ai responsabili dei data center di implementare soluzioni di raffreddamento estremamente efficienti ed efficaci. Per ottenere il massimo dalle apparecchiature di edge computing, gli ingegneri stanno studiando la tecnologia dei data center per capire come applicarla sul campo insieme a soluzioni di raffreddamento progettate appositamente per l'edge.
Guarda: L'edge computing è essenziale per il nostro futuro connesso →
Sebbene sia indispensabile proteggere fisicamente le apparecchiature di edge computing, è anche importante far sì che i dati siano protetti dalle minacce informatiche. Gli operatori devono monitorare da remoto le condizioni ambientali, lo stato delle apparecchiature e il controllo degli accessi. È importante che i protocolli di sicurezza siano accessibili da remoto e che la tecnologia di monitoraggio sia in grado di fornire un audit trail di chi ha effettuato l'accesso alle apparecchiature e di qualsiasi lavoro eseguito.
Soluzioni per la sicurezza e la protezione
nVent offre un'ampia gamma di soluzioni per l'edge computing per proteggere l'infrastruttura critica di edge computing dalle minacce naturali e artificiali e per ottimizzare i tempi di attività. Tra queste vi sono gli armadi della serie nVent HOFFMAN ProTek, disponibili in acciaio dolce e inox. Questi armadi utilizzano la tecnologia a doppia cerniera per un facile accesso alle apparecchiature e sono progettati per resistere a condizioni difficili, inclusi ambienti corrosivi, umidi, ventosi o freddi. Possono essere utilizzati in un'ampia gamma di implementazioni edge, tra cui l'automazione nelle linee di produzione di fabbriche smart, i sistemi di sicurezza e l'implementazione della rete 5G. La serie ProTek è dotata anche di raffreddamento integrato per applicazioni interne o esterne.
Ma per l'edge computing, la protezione fisica è solo l'inizio. nVent offre anche tecnologie di controllo e monitoraggio remoto intelligenti come le unità di distribuzione elettrica intelligenti (iPDU) nVent SCHROFF RackPower. Le iPDU consentono al personale di monitorare e controllare da remoto la distribuzione dell'energia elettrica alle apparecchiature distribuite all'edge. Questi prodotti sono anche dotati di monitoraggio remoto dell'ambiente e della sicurezza e di sensori ambientali che monitorano la temperatura, l'umidità e il rilevamento delle perdite.
Anche se l'edge computing è un'applicazione unica che copre settori, ambienti e applicazioni diversi, alcuni aspetti rimangono costanti: la necessità di protezione, monitoraggio e sicurezza affidabili. L'edge computing a bassa latenza continuerà a promuovere le innovazioni nel nostro mondo sostenibile ed elettrificato, dall'automazione industriale più sicura alle implementazioni 5G a livello globale. Indipendentemente dall'applicazione, le soluzioni nVent possono offrire questa protezione e affidabilità all'edge dove i nostri clienti ne hanno più bisogno.