Cosa sono gli investimenti per le infrastrutture erogati da BABA e NEVI
In che modo le soluzioni nVent consentono ai produttori di approfittare al meglio gli investimenti nello sviluppo delle infrastrutture dei programmi BABA/NEVI
Molti consumatori che vogliono partecipare alla creazione di un mondo sempre più all'insegna della sostenibilità e dell'elettrificazione stanno passando ai veicoli elettrici (EV). La tecnologia EV è migliorata notevolmente nell'ultimo decennio e continua a diffondersi rapidamente. Secondo le stime dell'Agenzia Internazionale dell'energia, entro il 2030 il 50% delle auto vendute a livello globale sarà alimentata a elettricità.
Uno degli ostacoli principali all'adozione dei veicoli elettrici è rappresentato dalla necessità di sviluppare l'infrastruttura di supporto. L'uso di veicoli elettrici richiede una rete di ricarica affidabile e molti governi di tutto il mondo hanno introdotto programmi di finanziamento e incentivi a sostegno dell'espansione delle infrastrutture per EV. Negli Stati Uniti, il governo ha stanziato 7 miliardi di dollari nell'ambito dei programmi Build America, Buy America (BABA) e National Electric Vehicle Infrastructure (NEVI). Gli OEM e gli integratori di sistemi che sono pronti a soddisfare la crescente domanda di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici avranno molte opportunità di business. E nVent è al loro fianco.
Che cosa sono i programmi BABA e NEVI?
BABA e Nevi sono due programmi concepiti per promuovere e finanziare investimenti infrastrutturali sostenibili a vantaggio dell'economia statunitense. Il primo, ossia BABA, rientra nell'Infrastructure Investment and Jobs Act del 2021. Definiscono i requisiti che gli appaltatori devono soddisfare per ottenere i finanziamenti del governo: usare prodotti in acciaio, prodotti finiti, materiali di costruzione e materiali conformi allo standard Section 70917© che sono stati realizzati negli Stati Uniti. Per ciascuna di queste quattro categorie, è indispensabile seguire una serie di criteri nazionali che consentono di rispettare o superare i requisiti del BABA.
Gestito dalla FHWA (Federal Highway Administration), il programma NEVI riguarda specificamente soltanto il settore dei veicoli elettrici. Il suo obiettivo è "erogare finanziamenti agli stati che scelgono di installare stazioni di ricarica dei veicoli elettrici (EV) in posizioni strategiche e creare così una rete interconnessa in grado di migliorare l'acquisizione, l'accesso e l'affidabilità dei dati".
I requisiti imposti da NEVI sono più rigorosi di quelli che disciplinano i materiali realizzati negli Stati Uniti a valle della catena di approvvigionamento. Nei progetti che ricevono i finanziamenti di NEVI, tutti i processi manifatturieri che riguardano prodotti o componenti in ferro o acciaio devono essere effettuati negli Stati Uniti. Inoltre, è obbligatorio utilizzare acciaio prodotto negli Stati Uniti o di origine statunitense. Dato il rigore dei requisiti di NEVI, i progetti conformi a queste specifiche hanno anche i criteri minimi per soddisfare quelle del programma BABA. Nel caso dei progetti idonei, i requisiti di BABA e NEVI si applicano a tutti i componenti delle installazioni per EV, non solo alle parti visibili per i consumatori: devono essere conformi non soltanto le colonnine di ricarica, ma anche gli inverter, i trasformatori, gli involucri per batterie e le soluzioni di collegamento.
Non tutti i progetti nel settore delle auto elettriche hanno le caratteristiche adatte per aderire al programma NEVI. NEVI specifica infatti che, per ottenere l'idoneità, i progetti devono essere accessibili al pubblico (ad esempio, stazioni di servizio, strade e negozi di vendita al dettaglio) e accettare metodi di pagamento basati sull'open access. Gli impianti devono inoltre essere situati in aree appositamente destinate ai progetti che prevedono fonti di carburante alternativa. Questa normativa è stata pensata per promuovere la creazione di lunghe "corsie preferenziali", che consentono ai i conducenti di raggiungere le stazioni di ricarica, modificando la situazione attuale in cui le stazioni EV sono sparpagliate in punti diversi.
In che modo le aziende devono affrontare la questione della conformità ai progetti BABA/NEVI?
Gli standard di BABA e NEVI potrebbero scoraggiare i produttori, ma vale sicuramente la pena di approfondire lo sviluppo di prodotti conformi: questa scelta consente di ricevere i finanziamenti governativi e promuove la diffusione delle infrastrutture per l'impiego di energia pulita negli Stati Uniti. BABA e NEVI danno ai produttori la possibilità di contribuire alla creazione di un Paese più elettrificato e di un futuro più sostenibile, favorendo al tempo stesso la creazione di posti di lavoro negli Stati Uniti.
Probabilmente, le specifiche dei programmi BABA e Nevi cambieranno nel corso del tempo. Non basta studiare a fondo i programmi soltanto una volta: i produttori devono prestare sempre attenzione a eventuali cambiamenti e assicurarsi di aver messo in campo misure di controllo adeguate che consentano di adattare i processi all'occorrenza. Altri due aspetti fondamentali sono una gestione efficace della catena di approvvigionamento e della governance dei dati. I produttori devono avere una panoramica completa sui luoghi in cui vengono prodotti i componenti secondari e le materie prime, lungo tutta la catena di approvvigionamento. Se necessario, le aziende che forniscono componenti secondari ai progetti conformi a NEVI devono essere sempre pronte a mostrare ai clienti la documentazione relativa all'origine dei materiali.
Soluzioni nVent conformi agli standard BABA/NEVI
È con grande orgoglio che vogliamo presentarvi la nuova cassa nVent HOFFMAN per gli inverter di carica dei veicoli elettrici, prodotta negli Stati Uniti con acciaio di origine statunitense, in linea con i requisiti NEVI/BABA. Concepita per far fronte alle condizioni operative più difficili e garantire la massima protezione da sostanze corrosive, acqua, forti escursioni termiche, umidità e raggi UV, questa soluzione è progettata per garantire facilità d'uso e affidabilità, migliorando al contempo la sicurezza dell'utente finale e riducendo il tempo necessario per l'installazione. Inoltre, integra nel suo design caratteristiche fondamentali che assicurano una lunga durata e massimi tempi di attività sul campo. A questo proposito, gli inverter svolgono un ruolo essenziale nella trasformazione dell'alimentazione da CC a CA, in modo che possa essere utilizzata per l'alimentazione dei veicoli elettrici.
In un mondo sempre più all'insegna della sostenibilità e dell'elettrificazione, le aziende che producono apparecchiature elettriche potranno cogliere infinite opportunità di crescita e sostenere al meglio gli investimenti nelle infrastrutture. I nostri partner possono contare sull'esperienza ineguagliabile di nVent per approfittare al meglio di questi finanziamenti. Maggiori informazioni sulle nostre soluzioni per le infrastrutture EV sono disponibili qui →

Informazioni su nVent
La nostra azienda realizza soluzioni elettriche creative pensate per connettere e proteggere. Dalla progettazione alla realizzazione, dalla commercializzazione ai servizi di installazione e assistenza, i nostri prodotti e le nostre soluzioni a prestazioni elevate contribuiscono a creare un mondo sempre più all'insegna della sostenibilità e dell'elettrificazione.

Novità e approfondimenti
La pagina Novità e approfondimenti evidenzia i risultati finanziari raggiunti di recente, le partnership strategiche e gli sforzi in termini di sostenibilità dell'azienda, mostrandone l'impegno nell'innovazione e nel coinvolgimento della comunità dal punto di vista della protezione e della connessione dei sistemi elettrici industriali.