Skip to main content

Selezionare il Paese/la lingua preferita

Stampa
CFIA TradeShow 2024

nVent presenterà soluzioni innovative per rendere i sistemi cruciali resilienti, più sicuri e più efficienti

Veniteci a trovare dal 5 al 6 giugno al padiglione 5-C40 di Drives & Controls 2024 a Birmingham

In occasione di Drives & Controls 2024, che si terrà a Birmingham, Inghilterra, nVent presenterà una gamma completa di soluzioni per quadri elettrici, controllo della climatizzazione e automazione della produzione di quadri elettrici a marchio nVent HOFFMAN, tutte appositamente progettate per consentire ai clienti di soddisfare le esigenze in rapida evoluzione con maggiore semplicità, sicurezza e sostenibilità.
Evento leader del mercato, Drives & Controls riunisce i principali fornitori di dispositivi di azionamento, trasmissione elettrica e controllo del movimento. Visitando lo stand 5-C40, i partecipanti potranno assistere a dimostrazioni di prodotti dal vivo e ottenere informazioni approfondite da persone esperte e di fiducia di nVent HOFFMAN, anche su come:

Soddisfare esigenze in rapida evoluzione

Contare su soluzioni nVent HOFFMAN leader del settore per connettere e proteggere le apparecchiature e il personale fondamentali, aumentando al contempo la produttività e massimizzando le risorse per le applicazioni di automazione industriale in tutto il mondo:

  • Massimizzare la protezione per le condizioni operative più impegnative negli impianti di trattamento dell'acqua per applicazioni nel settore idrico e delle acque reflue;
  • Ottenere protezione a tutti i livelli per semplificare la manutenzione e prevenire la contaminazione negli impianti di lavorazione di alimenti e bevande;
  • Creare un'infrastruttura affidabile per promuovere l'efficienza e alimentare il futuro dei servizi di distribuzione di energia e delle applicazioni di ricarica dei veicoli elettrici;
  • Accedere più rapidamente e in modo affidabile a prodotti di fiducia e di alta qualità, nonché a servizi e assistenza localizzati offerti da fornitori qualificati che operano nel proprio mercato e nella propria area geografica.

Risparmiare tempo e denaro

Le soluzioni nVent HOFFMAN per l'automazione della produzione di quadri elettrici aiutano i clienti ad automatizzare la lavorazione di precisione di forature e sagomature, a ottimizzare il taglio di guide e canaline passacavi DIN e a ridurre i tempi di lavorazione dei fili fino al 75%. Queste soluzioni consentono a integratori e quadristi di semplificare i processi, ottimizzare le competenze della forza lavoro e aumentare la produttività per svolgere più attività più rapidamente.

Guardate le demo dal vivo di Personal Wiring Assistant (PWA) 6000 e del tavolo di assemblaggio ergonomico di grandi dimensioni che verrà presto introdotto per la movimentazione dei materiali, che rende la costruzione di quadri elettrici più sicura ed efficiente.

Accelerate le specifiche, l'assemblaggio e l'installazione.

Con l'impegno di semplificare gli ordini, la progettazione, la configurazione e l'assemblaggio di soluzioni di armadi, nVent offre un portafoglio globale completo di armadi e accessori con classificazione IEC, che forniscono una protezione ottimale delle apparecchiature nelle infrastrutture elettriche e in una varietà di applicazioni industriali. Specificamente concepito e progettato per l'uso globale, il portafoglio presenta accessori intercambiabili e tecnologia a scatto brevettata senza necessità di attrezzi per l'assemblaggio, semplificando al tempo stesso le ordinazioni con codici pezzo globali.

I partecipanti potranno vedere in prima persona come la tecnologia a scatto brevettata e senza necessità di attrezzi del portafoglio globale IEC aiuta a ridurre i tempi di assemblaggio di 14 minuti, quando si uniscono due armadi verticali.

I partecipanti potranno, inoltre, avere maggiori informazioni sull'imminente lancio della nostra linea completa nVent HOFFMAN di apparecchiature ergonomiche per la movimentazione dei materiali per la lavorazione, l'assemblaggio, il cablaggio e il collaudo degli armadi. Come il tavolo di assemblaggio presentato in anteprima alla fiera, le apparecchiature di alta qualità migliorano il comfort, la sicurezza e la produttività dei lavoratori.

Saremo lieti di incontrarvi allo stand 5-C40!

Scoprite tutte queste soluzioni innovative, provate i nuovi strumenti interattivi e incontrate gli esperti dell'azienda presso lo stand 5-C40 dal 5 al 6 giugno a Drives & Controls 2024, NEC, Birmingham, Inghilterra.