Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Imprimer
White servers data center room with computers and storage systems 3D rendering

Protéger les data centers des régions froides contre les dangers de l'hiver

Même lorsqu'ils sont confrontés à des conditions météorologiques hivernales extrêmes, les responsables des data centers sont tenus de protéger les systèmes critiques.

Alors que la demande informatique augmente dans le monde entier, les responsables de data centers doivent maximiser l'efficacité des data centers et les aider à fonctionner de manière plus durable. Équiper un data center est un processus dynamique qui nécessite la mise en œuvre d'une variété de solutions pour connecter et protéger l'équipement à l'intérieur.

Lors de la construction d'un data center, il convient de prêter attention à l'équipement informatique installé ainsi qu'à l'infrastructure qui l'entoure. Les data centers situés dans des régions froides sont confrontés à des défis très spécifiques liés aux températures glaciales, mais les data centers situés dans des régions froides offrent également des opportunités uniques.

Isolation des fuites de liquide

Les data centers doivent fonctionner en permanence. Les data centers à grande échelle peuvent avoir une superficie de plus de 10 000 pieds carrés, ce qui est bien trop important pour que les opérateurs puissent assurer une surveillance manuelle. Compte tenu de l'importance du temps de fonctionnement, les data centers déploient une large gamme de systèmes de surveillance qui aident le personnel à repérer les problèmes potentiels et à y réagir le plus rapidement possible.

Les liquides jouent un rôle essentiel dans les data centers pour maintenir le matériel électronique au frais, et le défi auquel sont confrontés les data centers n'est donc pas aussi simple que d'éliminer les sources de liquide. Le personnel des data centers doit constamment savoir où et comment les liquides circulent dans les installations. Les fuites d'eau et d'autres liquides dans les data centers peuvent causer des dommages aux biens, aux données et à la clientèle. Tout liquide entrant dans le data center doit être raccordé à un système de détection des fuites afin que le personnel puisse rapidement identifier les fuites et y réagir pour minimiser les dommages et les temps d'arrêt.

Si les data centers récemment construits sont conçus en tenant compte de la détection et de la prévention des fuites, nombre d'entre eux sont situés dans des bâtiments commerciaux standard ou des entrepôts réaménagés, où le personnel peut être confronté à des sources de fuites inconnues ou moins bien comprises. Dans ces cas-là, il est d'autant plus important de concevoir avec soin des systèmes de détection et de prévention des fuites.

Surmonter les rigueurs de l'hiver

La gestion d'un data center est une opération délicate en soi, mais les data centers situés dans des régions froides doivent en outre faire face aux dangers liés aux conditions météorologiques hivernales.

L'eau et le liquide de refroidissement circulent souvent dans des tuyaux situés à l'extérieur des espaces climatisés des installations, et ces tuyaux doivent être protégés contre le gel afin d'assurer un débit constant et d'éviter qu'ils ne se rompent. L'accumulation de neige et de glace peut également menacer le fonctionnement des data centers, en bloquant les bouches d'aération qui font circuler l'air frais dans les data centers. Cela peut rendre les allées et les trottoirs glissants, créant des risques pour la sécurité des livreurs et des agents de maintenance.

nVent propose une large gamme de solutions qui permettent de maintenir la circulation des liquides et d'empêcher l'accumulation de neige et de glace, tout en surveillant les sources de liquide pour détecter les fuites. Les câbles chauffants maintiennent les tuyaux et les allées au chaud et à l'abri du gel, tandis que les systèmes de dégivrage des toits et des gouttières préviennent les dommages aux bâtiments. Les solutions de contrôle du traçage thermique et de détection des fuites de nVent relient l'état des applications aux systèmes de gestion des bâtiments de l'opérateur. Cela permet de sensibiliser et de protéger de façon capitale le personnel du data center. En cas de fuite de liquide, les systèmes nVent peuvent automatiquement déclencher l'arrêt des équipements, déclencher une alarme ou alerter le personnel par SMS.

Innover pour le développement durable

L'utilisation des équipements informatiques génère beaucoup de chaleur, mais des solutions de refroidissement adaptées permettent de garantir leur bon fonctionnement. Cependant, dans les régions froides, rejeter cette chaleur dans l'atmosphère serait un gaspillage d'énergie. Si les équipements génèrent déjà de la chaleur, pourquoi ne pas la réutiliser ?

La nouvelle technologie des pompes à chaleur peut être associée à des systèmes de refroidissement liquide efficaces pour collecter et transporter la chaleur des racks de serveurs afin de l'utiliser pour le chauffage urbain ou même pour le chauffage et le dégivrage des routes.

La complexité entraîne des erreurs, qui peuvent conduire à des échecs. Le personnel des data centers donne la priorité aux mesures visant à prévenir les fuites, et les solutions nVent apportent simplicité et commodité à la conception, à l'installation et à la maintenance de ces systèmes critiques. Alors que le monde gagne en durabilité comme en électrification, les technologies telles que celles proposées par nVent joueront un rôle essentiel en aidant les gestionnaires de data centers à se développer et à fonctionner de manière plus durable.

Découvrez nos solutions de données : https://www.nvent.com/fr-fr/data-solutions