nVent lance un nouveau partenariat avec Minnesota Timberwolves et Lynx
Ce partenariat met à l'honneur les femmes qui changent la donne dans tous les secteurs
Nous sommes fiers d'annoncer un nouveau partenariat de plusieurs années avec les Minnesota Timberwolves et Lynx ! Ce partenariat vise à mettre à l'honneur les femmes qui changent la donne pour les secteurs dans lesquels elles participent. Le nouveau partenariat sera mis en avant avec nVent en tant que partenaire de présentation de la soirée des femmes dans l'Histoire organisée par les Timberwolves le 27 mars, lorsque l'équipe accueillera les Detroit Pistons (début du match à 19 h).
« Nous sommes ravis de travailler en partenariat avec les Minnesota Timberwolves et Lynx sur cet événement important », a déclaré Beth Wozniak, PDG de nVent. « Chez nVent, l'inclusion et la diversité sont la pierre angulaire de notre stratégie et sont intégrées dans toute la culture de notre organisation. Nous sommes fiers d'avoir une forte représentation des femmes leaders, présentes à 40 % dans notre équipe de direction et à 50 % dans notre conseil d'administration. Nous sommes ravis d'avoir un impact positif dans ce domaine, car nous travaillons pour aider les femmes à surmonter les obstacles dans différents secteurs, y compris les nôtres. »
« Nous sommes ravis de lancer ce partenariat de plusieurs années avec nVent, en utilisant nos plateformes collectives pour soutenir et amplifier l'impact des femmes sur la voie d'un environnement de travail plus inclusif », a déclaré Ethan Casson, PDG de Timberwolves et Lynx. « Ce travail permettra non seulement de libérer tout le potentiel de chaque individu, mais aussi d'ouvrir la voie à un avenir plus brillant et plus équitable. »
Au cours de sa première année, le partenariat inclura les programmes suivants :
Leading the Pack
Une série numérique exclusive, Leading the Pack, présentée par nVent, met en avant des histoires de femmes qui brisent les barrières dans leurs secteurs respectifs. Les fans peuvent regarder le premier et le deuxième épisodes dès maintenant sur les chaînes LinkedIn nVent, Timberwolves et Lynx.
Soirée des femmes dans l'Histoire, match et divertissement
La soirée sera marquée par l'hymne national chanté par l'artiste Jamecia Bennett, récompensée à trois reprises par un Grammy Award, par l'engagement de l'équipe de basket-ball des filles de cm1 de Wayzata à la mi-temps et par une mise en avant de Marisa Williams, PDG de Girl Scouts River Valleys.
Cheffe cuisinière invitée de la Soirée des femmes dans l'Histoire | Ann Ahmed, Lat14 Asian Eatery
La passion de la cheffe Ann Ahmed pour la cuisine a commencé dès son plus jeune âge, en cuisinant avec sa mère dès qu'elle le pouvait. Lat14 Asian Eatery s'inspire des liens de la cheffe Ann Ahmed avec le Laos, la Thaïlande, le Cambodge, les Philippines et leurs pays voisins. Les fans auront la possibilité de goûter les ailes de poulet au basilic et les wontons, disponibles dans la cuisine test de Fhima, section 126.
Programme de distribution de tickets gratuits « Pack Gives Back »
Différentes organisations locales axées sur l'avancement de la cause des jeunes filles et des femmes, notamment la YWCA, les Girl Scouts River Valley, Girls Taking action, Girls on the Run et la Women's Foundation of Minnesota assisteront aux festivités du mercredi soir.
Collaboration entre Timberwolves et Moira Villiard pour des produits dérivés
La boutique de l'équipe proposera un sweat-shirt pour femme conçu par Moira (prononcée « Miri ») Villiard, une artiste multidisciplinaire originaire de la réserve Fond du Lac, qui met en avant les récits sous-représentés et promeut la communauté à travers son art. Le modèle de Moira Villiard utilise le symbolisme de sa culture Ojibwe pour célébrer les femmes en tant que créatrices et est associé à des motifs nocturnes représentant les Timberwolves. Le sweat-shirt sera disponible exclusivement dans les boutiques de l'équipe du Target Center.
Acteur du changement Lynx
nVent s'est également engagée en tant que deuxième acteur du changement Lynx. Lancée à l'automne dernier, Lynx Changemakers est un projet unique en son genre, qui vise à former la prochaine génération de femmes leaders et à développer et mettre en lumière les sports féminins dans tout le Minnesota. Le programme au niveau de l'équipe s'inspire du succès de la plateforme du championnat de la WNBA lancée en 2020. En tant qu'acteur du changement, nVent participera à des tables rondes de dirigeants, au premier sommet Lynx Changemaker et s'engagera à financer les organisations qui promeuvent l'équité entre les sexes et le leadership féminin grâce au pouvoir du sport.
nVent sera le partenaire de présentation de la Soirée des femmes dans l'Histoire organisée par les Timberwolves le 27 mars.