nVent met davantage l'accent sur les installations locales d'énergie renouvelable
Chez nVent, nous nous engageons à réduire notre impact sur les ressources naturelles. Dans le cadre de cette démarche, il est important de recourir davantage aux énergies renouvelables. Outre l'amélioration de notre efficacité opérationnelle afin de réaliser des économies d'énergie, nous nous penchons également sur la manière dont nous nous approvisionnons en énergie au sein de la société. Fin 2022, nVent a mis en service sa première installation renouvelable sur site à Tilburg, aux Pays-Bas. Cette installation devrait produire 580 000 kilowatts-heures d'énergie renouvelable par an.
Les valeurs ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance) sont un élément clé de notre stratégie commerciale. Nous nous sommes engagés à réduire de 50 % nos émissions de gaz à effet de serre de type 1 et de type 2 et à tirer plus de 25 % de notre consommation d'énergie de sources renouvelables d'ici 2030. Avec des bureaux, des sites de production et des centres de distribution dans le monde entier, l'installation de panneaux solaires sur nos installations ou à proximité de celles-ci est un excellent investissement pour ajouter de l'énergie verte au réseau et produire nous-mêmes une plus grande partie de l'électricité que nous consommons.
La réalisation de ces projets nous a également aidés à définir et à mettre en œuvre un processus visant à développer les installations solaires, ce qui nous permettra de réaliser davantage d'investissements en matière de développement durable. Les travaux ont déjà commencé sur les installations solaires à Louvain, en Belgique, et à Straubenhardt, en Allemagne. Les deux projets sont en bonne voie pour être achevés au cours du premier semestre 2023. Outre les panneaux solaires, notre équipe de Straubenhardt a également installé une infrastructure de recharge pour véhicules électriques, qu'elle prévoit d'étendre et de compléter avec d'autres chargeurs cette année.
« Réduire notre impact sur l'environnement est un processus qui nécessite de nombreux types d'investissements, depuis l'examen et l'ajustement de nos processus de fabrication jusqu'aux décisions concernant nos sources d'énergie », a déclaré Joel Pettit, directeur de l'environnement, de la santé et de la sécurité. « Il est passionnant de voir nVent réaliser ces premiers investissements dans les énergies renouvelables sur site, et encore plus passionnant de penser à la manière dont ils établissent les bases de futurs travaux en matière de développement durable. »
En plus d'investir dans nos propres systèmes d'énergie renouvelable, nous aidons également nos clients à développer et à exploiter plus efficacement leurs énergies renouvelables. Des armoires pour transformateurs et combineurs dans les installations solaires aux connecteurs électriques et protections contre les surtensions dans de nombreux secteurs des énergies renouvelables, en passant par la protection contre la foudre pour les éoliennes, les solutions nVent jouent un rôle essentiel dans la production d'énergie verte.
Alors que le monde gagne en durabilité comme en électrification, nVent continuera à rechercher des opportunités pour promouvoir la durabilité dans ses activités ainsi que pour ses clients. Investir dans des installations solaires est une étape importante vers un avenir de plus en plus décarboné et renouvelable pour nVent.