Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Imprimer
Caregiver Image

Les groupes de ressources employés collaborent pour produire une série sur les aidants

Au cours des quatre derniers mois, quatre groupes de ressources employés (GRE) de nVent ont collaboré pour produire une série en trois parties sur les aidants, en fournissant des ressources et en mettant les employés de nVent en contact avec des collaborateurs du monde entier. Le programme était ouvert à tous les employés de nVent. Les GRE qui ont collaboré à la réalisation de cette série sont ENCORE, ADAPT, Veterans et Connecting Cultures.

La série sur les aidants comprend trois parties : Présentation des aidants, de l'enseignement et des ressources ; table ronde - expériences en matière de prestation de soins ; prendre soin de soi - gérer le stress des aidants. La table ronde a permis à cinq employés de nVent de partager leur expérience en matière de prestation de soins. Parmi les facteurs inhibiteurs auxquels sont confrontées les personnes qui ont besoin de s'occuper d'un proche, on peut citer les soins aux personnes handicapées, le cancer, la maladie de Parkinson et les opérations chirurgicales qui nécessitent des soins postopératoires plus intensifs. Les panélistes étaient originaires des États-Unis, du Japon et de l'Inde et travaillaient dans différents secteurs au sein de nVent.

Les trois parties de la série sur les aidants ont été suivies par les employés de nVent, la première partie ayant attiré le plus grand nombre de participants (400). Les employés se sont rassemblés pour partager leur expérience, écouter et échanger avec d'autres personnes se trouvant dans des situations similaires. L'objectif commun de la série était de donner du courage et de l'espoir à d'autres aidants. Parmi les principaux enseignements tirés de la série sur les aidants, citons le fait de ne pas oublier de prendre soin de soi tout en s'occupant des autres et de ne pas avoir peur de demander de l'aide ou du soutien à ses amis et à sa famille lorsque l'on s'occupe d'un proche.

« La série sur les aidants apporte de l'unité à ceux d'entre nous qui, au sein de nVent, font un travail difficile à la maison et dans leurs communautés. Il s'agit d'une série inter-GRE en raison du nombre considérable de personnes s'occupant d'un parent âgé, d'un enfant handicapé, d'un membre de la famille souffrant de problèmes de santé mentale, etc. J'apprécie que nVent reconnaisse et soutienne les aidants et renforce sa communauté afin que nous puissions mieux nous entraider », a déclaré Katie Werner, Responsable de l'excellence commerciale Grands Comptes et de la communication pour le GRE ADAPT.

À la fin de la série, les représentants des ressources humaines de nVent ont présenté les diverses ressources et divers avantages offerts par nVent pour soutenir les aidants. L'une des offres les plus importantes est le programme d'aide aux employés (PAE) par l'intermédiaire de ComPsych, un avantage mondial. Nous sommes fiers et reconnaissants envers nos GRE qui ont collaboré à la production d'une série sur les aidants afin de soutenir un large éventail d'employés engagés dans la prestation de soins dans leur vie personnelle.