Apporter des solutions de détection des fuites essentielles à la recherche sur les data centers dans les régions tropicales
De nombreux data centers dans le monde entier sont construits dans des climats froids. L'utilisation de l'air froid et sec existant pour refroidir le data center est un excellent moyen de gérer les coûts énergétiques et de renforcer l'efficacité des systèmes de refroidissement.
Pour les mêmes raisons, la construction de data centers dans des climats tropicaux peut s'avérer difficile. Ces environnements peuvent entraîner des coûts énergétiques élevés, des émissions de carbone plus élevées et des problèmes de fiabilité introduits par les climats chauds et humides.
Cependant, la demande croissante de données dans le monde entier est source de croissance économique pour le secteur, et les entreprises situées dans les climats tropicaux veulent pouvoir profiter de ces opportunités.
Découverte de nouvelles technologies de datacenters
Le Sustainable Tropical Data Center Testbed (STDCT) de l'Université nationale de Singapour est un programme de recherche et développement créé pour développer et tester des technologies pour des data centers efficaces et durables dans les régions tropicales. Ce data center à grande échelle rassemble des chercheurs et des partenaires commerciaux de nombreuses entreprises pour développer et démontrer les meilleures technologies dans cette application unique.
Le STDCT a été lancé fin 2023, et l'événement a été honoré par la présence de M. Alvin Tan, Ministre de l'État pour le commerce et l'industrie, en tant qu'invité d'honneur.
« [STDCT soutient] les efforts de Singapour dans la recherche de pointe sur l'innovation en matière de data centers, et dans le développement de data centers durables et conformes à nos engagements en matière de lutte contre le changement climatique », a-t-il déclaré. « À long terme, ce site sera également une plateforme permettant à d'autres universités et entreprises de valider de nouvelles solutions de data centers. Cela permettra à l'industrie d'adopter plus largement les meilleures pratiques en matière de data centers tropicaux durables. »
Le STDCT vise à démontrer une réduction de la consommation d'énergie de 40 %, une réduction de la consommation d'eau de 30-40 % et une réduction des émissions de carbone d'environ 40 % avant mi-2024. Il cherche également à utiliser une combinaison de refroidissement par air et par liquide pour obtenir une efficacité énergétique inférieure à 1,2 pour l'installation. Grâce à ces enseignements, le STDCT prévoit de publier un livre blanc contenant des recommandations pour une conception de data center optimale.
Détection de fuites dans un environnement critique
nVent est le fournisseur de solutions de détection de fuites pour le projet collaboratif STDCT. La détection des fuites est déterminante pour tous les data centers. Les opérations pouvant être facilement perturbées par la présence de liquide en contact avec les composants électroniques, il est essentiel pour les data centers d'identifier, de localiser et d'isoler immédiatement les fuites. Il est essentiel de surveiller l'alimentation en eau et les conduites de liquide de refroidissement des installations, ainsi que tout autre endroit susceptible de présenter des fuites ou de la condensation. Dans les climats tropicaux, la détection des fuites est encore plus importante en raison de l'humidité élevée.
Le STDCT est équipé de deux produits de détection de fuites distincts de la marque nVent RAYCHEM TraceTek. Le premier, le câble de détection d'eau TT1000, est un câble de détection d'eau modulaire de longueur fixe avec des connecteurs en plastique, qui permet de connecter plusieurs longueurs de câble pour répondre aux besoins exacts des clients. Le TT1000 est conçu pour la détection de fuites sous les planchers surélevés, dans les salles techniques et autres surfaces planes similaires. Il détecte la présence d'eau à n'importe quel point sur toute sa longueur. Lorsqu'il est installé avec un module d'alarme et de localisation, le câble détecte les fuites de liquide, déclenche une alarme et identifie l'emplacement pour une résolution rapide de la fuite.
Le deuxième produit, le TT1100-OHP, est similaire mais personnalisé pour une application différente. Ce câble de détection de fuite est utilisé sur la partie inférieure des tuyaux suspendus ou montés sur rack, plutôt que sous les planchers et sur des surfaces planes. La couche extérieure de ce câble est conçue pour agir comme une mèche afin que même les plus petites fuites soient attirées vers le câble pour garantir leur détection. Il est donc adapté aux applications où même de petites quantités d'eau peuvent causer des dommages importants.
L'avenir des data centers
Les data centers doivent être efficaces, durables et répartis dans le monde entier. Les innovations du STDCT seront importantes pour la croissance continue des data centers dans les climats tropicaux. nVent est ravi de faire partie de ce partenariat important et de travailler avec ses pairs du secteur pour développer des technologies susceptibles de façonner l'avenir des data centers.
ESG
L'environnement, le social et la gouvernance (ESG) sont des éléments essentiels de notre identité et de notre mode opératoire depuis la fondation de l'entreprise. nVent donne la priorité à l'environnement, au social et à la gouvernance dans les trois domaines suivants : les personnes, les produits et la planète.