Gabinetes no Metálicos y Generación Renovable
¿Por qué Elegir Gabinetes no Metálicos para Aplicaciones de Energía Solar?
A medida que el mundo se vuelve más sostenible y electrificado, la energía renovable es una parte fundamental de los esfuerzos de descarbonización en todo el mundo. La energía solar es uno de los métodos de generación de energía renovable de más rápido crecimiento y las personas, empresas y países invierten en esta tecnología para compensar las emisiones de gases de efecto invernadero. Las instalaciones solares de las empresas estadounidenses se han duplicado desde 2019.
La generación de energía solar requiere una amplia variedad de equipos que deben protegerse de las amenazas medioambientales. Los gabinetes son un elemento fundamental del rompecabezas, ya que proporcionan protección contra amenazas ambientales y ayudan a los ingenieros a administrar el calor en las instalaciones. Para aplicaciones de energía solar, los gabinetes no metálicos pueden ser una opción sólida. Esta es la razón:
1. Durabilidad y vida útil
Las instalaciones de energía solar suelen colocarse en entornos exigentes. El equipo puede estar expuesto a altas temperaturas del sol (alta ganancia solar), vientos fuertes, arena soplada por el viento y otros factores medioambientales que hacen que la protección de los equipos sensibles utilizados para generar energía solar sea un desafío. Los gabinetes no metálicos son muy duraderos y resisten bien las condiciones severas. Hay varios materiales para elegir entre los que no son metálicos y así obtener la mejor protección posible para necesidades medioambientales específicas. Los gabinetes no metálicos de nVent también pasan por pruebas de impacto para garantizar que puedan mantenerse bajo estrés. Los gabinetes no metálicos de alta calidad también pueden durar mucho tiempo, lo que hace que las instalaciones solares sean más sostenibles, ya que los gabinetes no necesitan reemplazarse con frecuencia.
2. Facilidad de transporte e instalación
Los gabinetes no metálicos son más livianos y más fáciles de transportar, así como también más fáciles de modificar que los gabinetes metálicos grandes. Cuando los instaladores necesitan viajar a más ubicaciones remotas para construir instalaciones solares, mover y modificar los gabinetes de acero inoxidable puede ser un desafío. La facilidad de transporte e instalación también crea entornos más seguros para los instaladores.
Perspectivas de nVent: Gabinetes no Metálicos →
3. Manejo del calor
Para aplicaciones de energía solar en ambientes calurosos y soleados, es importante mantener los sistemas electrónicos a las temperaturas de funcionamiento adecuadas. Los ingenieros pueden implementar soluciones de enfriamiento para los equipos, pero minimizar el calor que ingresa al sistema también es importante. Debido a que los materiales no metálicos tienen una menor conductividad térmica que los metales crudos, estos gabinetes no se calientan cuando el sol los ilumina. Por otro lado, debido a su menor conductividad térmica, los gabinetes no metálicos también pueden atrapar el calor del equipo dentro de los gabinetes. El sobrecalentamiento puede reducir considerablemente la vida útil de los componentes electrónicos. nVent tiene una herramienta calculadora que los ingenieros pueden utilizar para asegurarse de que mantienen sus sistemas funcionando a temperaturas de funcionamiento adecuadas.
Obtenga más información acerca de las soluciones de gabinetes no metálicos de nVent