Cuatro tendencias para el almacenamiento de energía en 2024
El almacenamiento de energía es una tecnología importante para construir un mundo más sustentable y electrificado. El almacenamiento de energía es el proceso de almacenar el excedente de energía generado en un momento determinado y ahorrarlo para más tarde cuando la demanda es mayor.
El almacenamiento de energía se posiciona para ser un facilitador clave de la tecnología emergente en muchas industrias. El almacenamiento de energía de la batería es fundamental para lograr objetivos de energía limpia, ya que proporciona una mejor utilización de recursos renovables, a la vez que mejora la confiabilidad de la red y la estabilidad de los precios.
A medida que aumenta la necesidad de energía renovable, debemos encontrar formas efectivas de almacenar esta energía para que la energía pueda estar disponible para los consumidores cuando más la necesitan. Durante el 2024, podemos esperar ver cuatro tendencias para el almacenamiento de energía.
Mayor capacidad de almacenamiento de la batería
La Administración de información de Energía de EE. UU. Establece que en 2024, se espera que la capacidad de almacenamiento de la batería de EE. UU. sea casi el doble. Desde 2021, la capacidad de almacenamiento de la batería de EE. UU. ha crecido. A fines de 2024, podría aumentar en un 89 % si los desarrolladores concretan todos los sistemas de almacenamiento de energía planificados en las fechas previstas de entrada en operación comercial. Además, a fines de 2024, los desarrolladores actualmente tienen previsto ampliar la capacidad de la batería de EE. UU. a más de 30 gigavatios.
Menores costos
El crecimiento de la industria de fabricación de baterías ha creado precios más bajos y una mayor disponibilidad de baterías. Los costos de almacenamiento de energía han cambiado rápidamente con los años. El National Renewable Energy Laboratory proyecta una disminución en los costos de almacenamiento de la batería en los próximos años. Esto se debe a un mayor suministro, eficiencia de fabricación mejorada e incentivos impositivos de la Ley de reducción de inflación. Factores como la demanda de la industria, las limitaciones o expansiones de la cadena de suministro pueden afectar los costos previstos para el almacenamiento de energía. Estas reducciones de precios beneficiarán las aplicaciones de almacenamiento estacionario y vehículos eléctricos.
Densidad de energía de la batería
El aumento de la densidad de energía de la batería reduce las huellas del sistema, pero el aumento de las cargas de calor que producen más baterías en espacios más pequeños requerirá mejores sistemas de administración térmica. Para manejar este calor, los proveedores de sistemas pueden recurrir a módulos de baterías con refrigeración líquida para una mayor eficiencia y una vida útil más larga.
Aumento de ventas de vehículos eléctricos
Se prevé que las ventas de vehículos eléctricos vean otro aumento récord en el 2024. Según Bloomberg, en 2024, se espera que las ventas globales de vehículos eléctricos aumenten en un 21 % y lleguen a 16.7 millones de unidades. Para apoyar la expansión de vehículos eléctricos, la red eléctrica requerirá el respaldo de los sistemas de almacenamiento de energía para proporcionar un almacenamiento en búfer de energía para los vehículos eléctricos. Sin sistemas de almacenamiento de energía compatibles con la infraestructura de carga vehículos eléctricos, nuestra red puede tener dificultades para administrar esta carga aumentada.
El almacenamiento de energía es parte de nuestro futuro
Aunque el almacenamiento de energía es una parte fundamental de nuestro futuro sustentable, hay varios desafíos que enfrenta la industria. La mayor demanda de energía renovable está provocando la construcción de más instalaciones de almacenamiento de energía, con una mayor densidad de energía. Esto genera más calor, que debe ser manejado. Además, los proyectos de almacenamiento de energía pueden ser costosos, por lo que las empresas de almacenamiento de energía necesitan identificar y comunicar beneficios a largo plazo e identificar medidas de ahorro de costos para sus clientes. También es importante implementar precauciones de seguridad para los sistemas de almacenamiento de energía, especialmente en instalaciones a gran escala, para mitigar las amenazas de ciberseguridad y las amenazas físicas, como fugas o incendios.
El portafolio de gabinetes, control de clima avanzado y enfriamiento por líquido, y sistemas de distribución eléctrica de nVent ayudan a conectar y proteger los sistemas de almacenamiento de energía en baterías. Nuestra experiencia en el enfriamiento y la administración de la potencia en los centros de datos nos ha posicionado adecuadamente para apoyar a nuestros clientes de almacenamiento de energía con soluciones innovadoras.
Estas tendencias previstas de almacenamiento de energía 2024 respaldan nuestra transición a energía renovable y el compromiso global de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Es importante que sigamos enfrentando los desafíos de ampliar el almacenamiento de energía a medida que construimos un mundo más sustentable y electrificado.