Skip to main content
Seleccione su país/preferencia de idioma

Tendencias del centro de datos para el resto del 2024

Data Center Trends
ARTÍCULO DE NOTICIAS
Tendencias del centro de datos para el resto del 2024

El mayor desafío que siguen enfrentando los operadores del centro de datos es administrar las altas cargas de calor generadas por los equipos de TI de última generación, incluidas las aplicaciones de IA y aprendizaje automático. La IA y el aprendizaje automático están aquí para quedarse, y estas tecnologías requieren una cantidad significativa de potencia de procesamiento, lo que genera una gran cantidad de calor. Este cambio no es nuevo para los operadores de centros de datos, que han estado lidiando con cargas térmicas crecientes debido al aumento de la demanda de datos de la transmisión de contenido, la computación en la nube y mucho más durante años.

Los métodos tradicionales de enfriamiento por aire están quedando rápidamente obsoletos para manejar estos altos niveles de carga térmica. Los administradores de centros de datos deben adoptar nuevas tecnologías de refrigeración o reducir el riesgo de fallas en el desempeño y el equipo. Las soluciones de enfriamiento de líquidos pueden proporcionar una eficiencia de enfriamiento significativamente mayor en comparación con los métodos tradicionales de enfriamiento por aire y permiten que los centros de datos implementen de manera segura y eficiente las tecnologías de última generación mientras logran los requisitos de eficiencia energética. Incluso para los centros de datos que no están listos para dar el salto al enfriamiento por líquido a nivel de toda la instalación, nVent ofrece soluciones de enfriamiento híbridas, como los enfriadores de puerta trasera, que aprovechan las eficiencias de esta tecnología de vanguardia sin necesidad de hacer grandes modificaciones a las instalaciones.

Data Center Trends for the Rest of 2024 img.png


Operar de manera más sustentable

La sustentabilidad seguirá siendo una conversación en la industria de los centros de datos. A medida que aumenta la demanda de los centros de datos, determinar cómo alimentarlos se está convirtiendo en un tema tan importante como decidir dónde construirlos. Sin embargo, los centros de datos son grandes consumidores de energía y hay un creciente enfoque global en las tecnologías que ayudan a los centros de datos a reducir su huella de carbono. Los centros de datos deben usar su energía de manera eficiente y minimizar los desperdicios, así como considerar la creación de su propia energía para respaldar la resiliencia de la red mediante la adopción de energía renovable.

Los planificadores de centros de datos deben considerar la generación de energía renovable en el sitio para ayudar a compensar las demandas de energía en las redes locales, reducir la huella de carbono y controlar los costos de energía. Comprender el uso de energía también es fundamental; las tecnologías de centros de datos, como la distribución inteligente de energía, pueden supervisar el uso de energía y proporcionar alertas en caso de sobrecargas de energía u otros problemas. Estas soluciones también agregan resistencia a los sistemas críticos, ya que ayudan a mantenerlos seguros de las interrupciones naturales y artificiales.

Adopción de soluciones modulares y escalables

La modularidad y la escalabilidad siguen siendo consideraciones clave a medida que la demanda del centro de datos cambia y se expande. Los centros de datos deben ser capaces de adaptarse rápida y fácilmente a las necesidades cambiantes, ya sea que se trate de agregar más capacidad, implementar nuevas tecnologías o ampliarse a nuevas ubicaciones. El uso de plataformas de productos estándar adaptables, modulares y escalables para redes, centros de datos y aplicaciones de comunicaciones es fundamental para la construcción de centros de datos escalables.

Cuando se realizan mejoras a las instalaciones o se construyen unas nuevas, los administradores de centros de datos deben realizar diseños que admitan la modularidad, lo que les permite ampliar las operaciones a medida que aumenta la demanda. Si los centros de datos se desarrollan según las capacidades que necesitan hoy, rápidamente se verán obligados a realizar modificaciones y desarrollos adicionales a medida que cambie la tecnología.

La necesidad de modularidad se aplica tanto a la infraestructura de las instalaciones como a la de los racks. Los administradores de centros de datos deben mantener la capacidad de agregar racks o equipos adicionales dentro de la infraestructura del edificio existente para poder ampliarlos ante una demanda que aumenta rápidamente. A medida que la tecnología de enfriamiento sigue mejorando, los centros de datos pueden llenar espacio vacío en bastidores con más equipos, pero el cableado y la distribución de energía también deben diseñarse teniendo en cuenta una arquitectura escalable.

Aumentar el uso de automatización e inteligencia artificial

A medida que los centros de datos siguen creciendo en tamaño y complejidad, la necesidad de soluciones automatizadas para administrar y optimizar las operaciones se está volviendo más importante. Si bien los administradores de centros de datos siempre desempeñarán un papel clave, confiar en algunas de las tecnologías que los centros de datos en sí mismos ayudan a crear puede ayudar a los gerentes a encontrar nuevas formas de funcionamiento. Esto incluye el uso de la IA y el aprendizaje automático para descubrir la eficiencia, reducir el tiempo de inactividad y optimizar el uso de recursos. En 2024, los centros de datos deberán adoptar soluciones que utilicen la IA y el aprendizaje automático para automatizar tareas como el monitoreo remoto, las alertas de mantenimiento y la asignación de recursos de refrigeración y energía.

En conclusión, 2024 será un año emocionante para la industria de centros de datos. Solo estamos comenzando a explorar las capacidades de la IA, el aprendizaje automático y la computación de alto desempeño. Los administradores de centros de datos deben buscar un socio que pueda ayudarlos a prepararse para todas las tendencias descritas en este artículo, incluidas refrigeración líquida de precisión, distribución de energía eficiente, plataformas de productos modulares y escalables, soluciones de computación perimetral y soluciones de automatización y IA. Al adoptar estas soluciones, los centros de datos pueden seguir siendo competitivos y satisfacer las cambiantes necesidades de la industria, al mismo tiempo que mejoran la eficiencia energética, la resiliencia y la productividad de los clientes.

nVent History

Acerca de nVent

Conectamos y protegemos con soluciones eléctricas innovadoras. Diseñamos, fabricamos, comercializamos, instalamos y damos servicio a productos y soluciones de alto desempeño que ayudan a construir un mundo más sustentable y electrificado.

Más información
ESG

ESG

ESG ha sido una parte fundamental de quiénes somos y cómo hemos operado desde el comienzo de nuestra empresa. En nVent, concentramos nuestros esfuerzos de ESG en tres áreas: Personas, Productos y Planeta.

Más información
Community Involvement

Cultura

Capacitamos a los empleados para que sean pensadores audaces y creativos, que impulsen el compromiso y el alto desempeño. Nuestra cultura ha ganado una serie de premios.

Más información