Was dezentrale Energie-Ressourcen sind
Eine verteilte Energieressource (Distributed Energy Resource, DER) ist ein Stromerzeugungssystem, das mehrere kleine Anlagen anstelle eines zentralen Kraftwerks und eines Verteilungsnetzes umfasst. DER wird auch als verteiltes Energienetz bezeichnet.
DERs liefern Strom an das Niederspannungs-Verteilernetz, das die letzte Stufe des Stromnetzes ist, die die Endverbraucher*innen erreicht. Zu den DER-Typen gehören Solaranlagen auf Dächern, Elektrofahrzeuge und Batterien.
DERs spielen eine zunehmend wichtige Rolle bei der Umstellung auf sauberere Energiesysteme. Bei den dezentralen Energieressourcen gibt es drei Hauptaspekte: dezentrale Erzeugung, Mikronetze und Energiespeicherung.
Dezentrale Produktion
DER-Systeme sind dezentral und bestehen aus verschiedenen kleinen, modularen Technologien, die sich in der Nähe des Strombedarfs von privaten, gewerblichen oder industriellen Anwendern befinden. Dies steht im Gegensatz zu zentralen Systemen, also konventionelle Kraftwerke mit Brennstoffen wie Gas oder Kohle bzw. Solarfarmen und Windparks. Technologien dezentraler Erzeugung können erneuerbare Energiequellen wie Wind, Sonne, Biomasse, Biogas und Geothermie sein.
Mikronetze
Mikronetze sind lokale, kleine Stromnetze, die autonom arbeiten oder an das zentrale Netz angeschlossen sind. Mikronetze helfen dabei, Störungen zu verringern, die Netzbeständigkeit zu verbessern und verwenden in der Regel Niederspannungs-Wechselstrom. Die Aufgabe von Mikronetzen besteht darin, die aus einem Mix von DER stammende Energie zu integrieren und effektiv zu verwalten.
Energiespeicherung
Ein weiterer wichtiger Aspekt von DER ist die dezentrale Energiespeicherung. Dabei handelt es sich um ans Netz angeschlossene Geräte zur Stromspeicherung. Diese Systeme werden auch als DESS (dezentrale Energiespeichersysteme) bezeichnet und sind wichtige Komponenten für Verteilungssysteme. In Situationen, in denen Strom teuer ist, können DESS Verbrauchenden gespeicherte Energie bieten, um Stabilität und Zuverlässigkeit zu schaffen und gleichzeitig Stromschwankungen aufgrund geringerer zeitlicher Konsistenz oder der Erzeugung erneuerbarer Energien zu verhindern.
Vorteile von DER
Laut dem World Resources Institute können DER Stromrechnungen senken und gleichzeitig Einnahmen von Gemeinden erhöhen. DER verringern Stromkosten, unterstützen Gemeinden bei der Erfüllung von Klimazielen und verbessern die Widerstandsfähigkeit des Stromnetzes, indem sie in Zeiten von Spitzennachfrage Druck vom zentralen Netz abnehmen. Mit DER kann nicht nur Geld gespart sondern auch Reserveleistung bereitgestellt werden, wenn ein Netz aufgrund von Wetterstörungen, Wartung und anderem nicht verfügbar ist. Ein weiterer Vorteil von DER sind ihre Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Sie können durch Smart Grid-Technologie koordiniert und verwaltet werden. Dies ermöglicht eine effiziente Integration in die vorhandene elektrische Infrastruktur.
Die Lösungen von nVent
Da die Welt nachhaltiger und zunehmend elektrifiziert wird, werden erneuerbare Energien in Zukunft eine Schlüsselrolle spielen. Die Umstellung auf Windkraft, Solarenergie und andere erneuerbare Energiequellen verändert unsere Stromerzeugungsinfrastruktur. Mit dieser Umstellung kommen neue Systeme, die verbunden und geschützt werden müssen. Die Lösungen von nVent umfassen Sicherheits- und Gerätesschutz für Energiespeichersysteme, einschließlich Klimaregelung, Netzanschlüsse sowie Erdung und Potentialausgleich. nVent hilft Ihnen bei der Entwicklung zuverlässiger Systeme, die Ihre Investitionen schützen – ganz gleich, ob Sie Strom aus erneuerbaren Quellen speichern oder den Bedarf vor Ort bedienen.