什么是智能电网
全球技术正在变得日益智能,电网也不例外。尽管电网技术可能不是人们首先联想到的高科技系统,但数字化趋势正为提升电网技术的安全性、可靠性和效率带来机遇。
“智能电网”一词是指能够实现电力供应商与客户之间数字化双向通信的电力配送基础设施。这种能力需要在整个电网中实施控制和监测技术,帮助电力公司在最需要的时间将能源高效配送到最需要的地点。智能电网还能智能地管理用户通过分布式能源(如屋顶太阳能电池板)自行发电并汇入电网的能源。当与储能系统结合使用时,智能电网技术还可帮助确定何时应从电网调用电力,何时应使用备用电力,从而减轻高需求导致的电网压力。
随着可再生能源越来越多地被纳入电网基础设施,智能电网变得尤为重要。电气化趋势正在通过发电和配电方面的进步以及电动汽车和电池储能方面的突破性技术,改变传统公用事业。从我们的发电方式、输送方式到使用方式,未来的电网将与当前的基础设施大不相同。
但智能电网的优势何在?维护和保护智能电网又需要哪些解决方案?
能量传输的新方法
智能电网提高了电网系统的整体效率。与传统电网系统不同,智能电网利用智能技术降低配电期间的能源损耗,并针对当前和未来的能源需求进行统筹规划。通过使用数字技术,智能电网可实时监控和管理电力流动,从而快速调整供需。
此外,智能电网还促进了成本节省。实时能源管理通过减少断电和能源浪费造成的停机时间,可节省能源和成本。通过监控能源使用模式,电网运营商可以高效地管理能源资源,并确保没有任何系统承受超过必要范围的荷载。
美国能源部 (DOE) 通过采用协同运作的尖端技术、设备与控制系统,支持聚焦电网现代化升级的各类项目,从而提升电力供应的可靠性与高效性。得益于这些项目,智能电网正在美国各地投入使用,减少了停电的持续时间和频率,帮助电网运营商在停电时快速恢复服务,并降低风暴和其他恶劣天气事件的影响。
智能电网通过智能能源管理降低对环境的整体影响。智能电网还有助于风电和太阳能运营商更好地应对可再生能源的间歇性挑战。更加智能的分布式电网、更好的利用率和更短的配电路线,有助于减少电网系统中的浪费,减少二氧化碳排放。
除了智能电网的积极方面外,还存在着一些挑战。现代智能电网设备的安装成本仍高于传统电网基础设施。智能电网虽然确实需要前期投资,但电网运营商更应综合考虑总拥有成本、长期节省成本以及设备成本。此外,由于智能电网会收集并共享用户的能源消耗数据,因此部分用户出于隐私担忧而对使用智能电网持保留态度。这些担忧可通过对边缘设备实施强有力的物理及网络安全防护来解决。为保护客户数据,智能电网技术需具备强大的访问控制和远程监控功能。
随着电网为满足可再生能源和更加电气化的世界的需求而进行扩展和现代化升级,我们的解决方案对于发电、输电和配电基础设施都至关重要。要了解有关 nVent 为电力设施、储能和可再生能源发电提供连接和保护的更多信息,请访问:https://www.nvent.com/power-utility