nVent 日益关注本地可再生能源装置
nVent 致力于减少对自然资源的影响。这项工作的一个重要考虑因素是更多地利用可再生能源。除了提高运营效率以推动节能外,我们还在积极解决公司内部能源来源的问题。2022 年底,nVent 在荷兰蒂尔堡启动了首个现场可再生能源装置。该装置预计每年可产生 58 万千瓦时的可再生能源。
环境、社会和治理 (ESG) 价值观是我们商业战略的一个重要组成部分。我们承诺到 2030 年将范围 1 和范围 2 的温室气体排放量减少 50%,并实现 25% 以上的能源消耗来自于可再生能源。我们在世界各地设有办公、制造和配送中心,在设施之上或附近装配太阳能电池板阵列是一项有利的投资,可以为电网增加绿色能源,并生产更多由我们自己消耗的电力。
这些项目的完成还帮助我们确定和执行了一个寻求太阳能装置的流程,这将帮助我们进行更多的可持续性投资。位于比利时鲁汶和德国斯特劳本哈特的太阳能装置已经开始投入使用。这两个项目都已如期在 2023 年上半年完成。我们的斯特劳本哈特团队还随太阳能电池板一起安装了电动汽车充电基础设施,并计划在今年扩展并增加更多的充电桩。
环境、健康和安全总监 Joel Pettit 说:“减少我们对环境的影响是一个需要作出各种投资的过程,从检查和调整我们的制造流程,到决定去哪里获得能源。很高兴能看到 nVent 在现场可再生能源方面进行这些初始投资,而且更令人兴奋的是,他们为未来的可持续发展工作奠定了坚实基础。”
除了投资于我们自己的可再生能源系统之外,我们还帮助可再生能源领域的客户更有效地提高了规模和运营效率。从太阳能装置中容纳变压器和汇流箱的机柜,到许多可再生能源行业的电气连接器和电涌保护,再到风力涡轮机的雷电防护,nVent 解决方案在支持绿色发电方面发挥着关键作用。
随着世界变得更具可持续性、电气化程度更高,nVent 将继续发掘各种机会,推动我们的运营以及客户实现可持续发展。对太阳能装置的投资标志着 nVent 朝着越来越低碳化和可再生的未来迈出了重要一步。