Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

2024 年储能四大趋势

Energy Storage Solutions
新闻报道
2024 年储能四大趋势

 

 

储能技术对于构建更加可持续的电气化世界至关重要。储能是指在特定时间将多余的电能储存起来,以备用电高峰期使用。 

储能将成为众多行业新兴技术的关键推动力。电池储能有助于提高可再生能源利用率、增强电网可靠性和价格稳定性,对实现清洁能源目标发挥关键作用。 

随着市场对可再生能源需求的增长,我们必须找到有效的储能方式,以便用户能够储存多余电能,并能在最需要时取用。在 2024 年,我们预计储能领域会出现四种发展趋势。 

nVent-3D-H88991-LithiumBatteryEnergyStorageBWR-2-EN-2301.webp


电池储能容量激增

美国能源信息管理局指出,在 2024 年,美国电池储能容量预计将接近实现翻番。自 2021 年以来,美国的电池储能容量便在持续增长。如果开发商的所有储能系统都能按照预定计划实现商业运营,到 2024 年底,全美电池储能容量将有望增长 89%。此外,开发商目前计划到 2024 年底前将美国电池储能容量扩充至超过 30 吉瓦。

成本下降

电池制造业的发展带来电池生产成本的下降及其供应量的增加。近年来,储能成本的变化剧烈。美国国家可再生能源实验室预测,未来几年电池储能成本会延续下降态势。这要得益于供应增加、制造效率提升以及美国《通胀削减法案》的税收激励,不过,行业需求、供应链限制或扩张等因素可能会影响储能成本的预测。这种价格下降将使固定式储能和新能源汽车 (EV) 应用受益无穷。

电池能量密度

电池能量密度的提高不断缩小系统的占地面积,这使得更小空间内会产生更多的电池热负荷,所以,需要利用更好的热管理系统确保有效散热。为管理这些热量,系统供应商可采用液冷电池模块以提高电池效率和寿命。

新能源汽车销量激增

2024年,新能源汽车销量预计将再次创下纪录。据彭博社预测,2024 年全球新能源汽车销量将增长 21%,达到 1670 万辆。为支持新能源汽车的扩张,电网需要储能系统提供电力缓冲支持,以缓冲新能源汽车充电可能造成的用电冲击。若没有储能系统支持充电基础设施,电网可能难以应对负荷的暴涨。


储能技术是未来供电系统的重要组成

我们要实现可持续的未来,离不开储能系统,但这一行业面临着很多的挑战。受到可再生能源需求增长的强劲推动,大量高功率密度的储能设施将建成并投入使用,这会产生更多热量,需要有效管理。此外,储能项目的成本可能很高,所以储能企业需向客户讲明长期效益,并为客户制定降本措施。此外,还要保障储能系统的安全性,防范网络安全威胁和泄漏、火灾等物理威胁,这对于大规模设施尤其重要。

nVent 的机壳、高科技气候控制和液冷系统以及配电解决方案,可帮助您更安全地连接和保护电池储能系统。凭借在数据中心冷却与电力管理领域的专业经验,我们能够为储能客户提供创新型解决方案。

为了顺应上述预测的 2024 年储能行业发展趋势,我们将进一步向可再生能源转型,并履行全球温室气体减排承诺。在我们建设更加可持续的电气化世界的征程中,不断发现并应对储能扩张可能带来的挑战至关重要。

资源

关于 nVent

我们利用创新型电气解决方案实现可靠连接和安全保护。

资源

新闻与见解

查看所有新闻

资源

储能

nVent 储能解决方案