Skip to main content

Veuillez sélectionner votre pays/préférences linguistiques

Trois technologies clés pour le refroidissement liquide des centres de données

Three Key Technologies for The Liquid Cooled Data Center Hero Banner
ARTICLE DE PRESSE
Trois technologies clés pour le refroidissement liquide des centres de données

L’accélération de l’IA et du calcul haute performance modifie le paysage de l’industrie du refroidissement des centres de données. Les technologies de nouvelle génération, dont les GPU NVIDIA, nécessitent un refroidissement liquide. Année après année, cette technologie ne cesse de se développer, si bien que les gestionnaires de centres de données ne doivent plus se demander SI ils vont installer un système de refroidissement liquide dans leurs centres de données, mais COMMENT ils vont s’y prendre.  

Le refroidissement liquide utilise de l’eau réfrigérée au lieu de l’air pour capturer la chaleur et l’éloigner des puces. Il peut offrir de meilleures performances tout en économisant de l’énergie et en permettant aux centres de données de fonctionner de manière plus durable. 

Le liquide offre une capacité de transfert thermique bien supérieure à celle de l’air, ce qui permet d’augmenter l’efficacité énergétique, de réduire les coûts énergétiques et de contribuer à la durabilité environnementale. Le liquide peut également circuler plus près de la source de chaleur (la puce) que l’air, pour encore plus d’efficacité. 

Le refroidissement liquide peut également permettre aux centres de données d’augmenter leur capacité sans s’agrandir avec un retour sur investissement important. Les systèmes de refroidissement liquide constituent une solution efficace pour atteindre les paramètres de température requis et réduire la consommation énergétique des systèmes de refroidissement tout en augmentant la densité des puces. 

La construction d’une infrastructure refroidie par liquide optimale requiert l’association de nombreuses technologies différentes. En voici trois exemples :

RDHX-Pro-Story-Image.jpg


Unités de distribution de réfrigérant 

Les unités de distribution de liquide de refroidissement (CDU) sont le cœur et le cerveau des systèmes de refroidissement liquide des centres de données : elles assurent la circulation de liquide réfrigéré dans les racks à la vitesse et à la température requises pour un refroidissement optimal. Les CDU utilisent des algorithmes de régulation avancés afin d’assurer la consommation énergétique la plus efficace possible tout en maintenant les équipements informatiques à des températures de fonctionnement appropriées. Les CDU peuvent être des équipements autonomes de régulation du débit de liquide dans une infrastructure de refroidissement, ou elles peuvent être intégrées à d’autres équipements. Cependant, même lorsqu’un système de refroidissement liquide n’est pas équipé d’une CDU, le débit de liquide dans le système est assuré par la technologie de distribution de liquide de refroidissement.  

Il existe de nombreux éléments à prendre en compte pour choisir la CDU appropriée, des types de pompes utilisés au maintien de la qualité de l’eau, en passant par la méthode d’intégration au système. Le système RackChiller CDU800 de nVent est conçu pour offrir une fiabilité, une disponibilité et une facilité d’entretien optimales pour le refroidissement liquide directement sur la puce. Le CDU800 est alimenté par un système hydraulique d’installation primaire, dans lequel les pompes intégrées entraînent le flux de la boucle de réfrigération du système de refroidissement technologique (SRT) secondaire. L’échangeur thermique intégré à la CDU transfère l’excès de chaleur du réfrigérant secondaire vers le primaire. Le système complet est installé dans une armoire accessible par l’avant comme par l’arrière, ce qui facilite grandement la maintenance et la modification. Les CDU peuvent également être reliées à une porte arrière refroidissante afin de séparer le refroidisseur, le système de refroidissement de type sec et les tours de refroidissement.  

Échangeurs thermiques de porte arrière 

Les échangeurs thermiques de porte arrière (RDHx) allient la technologie de refroidissement liquide à l’infrastructure de refroidissement par air existante pour assurer un refroidissement efficace directement au niveau des racks de serveurs plutôt que de refroidir la pièce. Cela permet aux centres de données qui utilisent encore des puces à refroidissement par air d’utiliser le refroidissement liquide pour augmenter leur capacité et leur efficacité énergétique.  

Le RDHX Pro de nVent est efficace, évolutif et facile à entretenir. Comme les centres de données régulent la chaleur informatique avec un refroidissement au niveau du rack plutôt qu’au niveau de la salle, les gestionnaires de centres de données peuvent installer davantage d’unités RDHX là où ils en ont besoin, refroidissant ainsi uniquement les zones où des systèmes informatiques sont actifs au lieu de refroidir toute une pièce en contenant. Ventilateurs de porte, écrans tactiles, unités d’alimentation... tous les composants peuvent être permutés sans éteindre l’unité, un aspect essentiel dans un secteur qui ne peut pas se permettre de temps d’arrêt.  

Collecteurs de liquide 

Bien que leur fonctionnement n’implique généralement aucun algorithme ni aucune programmation avancés, les collecteurs sont des composants essentiels des systèmes de refroidissement. Les collecteurs transfèrent le liquide de refroidissement des CDU ou d’autres équipements vers l’équipement de refroidissement intégré au rack. Les collecteurs, qui transportent le liquide, sont situés très près des équipements informatiques. Il est donc essentiel qu’il n’y ait aucune fuite. En cas de défaillance des collecteurs, le fonctionnement de l’ensemble du système est compromis.  

Les collecteurs RackChiller de nVent sont configurables et conçus pour être utilisés dans les applications à refroidissement liquide qui exigent une disponibilité et une efficacité énergétique optimales. Conçus pour faciliter l’intégration et l’installation, les collecteurs utilisent des connexions de type « prêtes à l’emploi », des caractéristiques de montage universelles, et coexistent avec d’autres équipements accessoires de centres de données. 

En savoir plus sur nos solutions de refroidissement liquide →

À propos de nVent

Nous connectons et protégeons avec des solutions électriques créatives. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons l’entretien de produits et de solutions hautes performances qui contribuent à construire un monde plus durable et électrifié.  

Actualités et informations

La page Nouvelles et informations met en évidence les résultats financiers récents de l’entreprise, ses partenariats stratégiques et ses efforts en matière de développement durable, en mettant en avant son engagement envers l’innovation et l’engagement communautaire dans le secteur des connexions électriques et de la protection.

Culture

Nous donnons à nos employés les moyens d’être audacieux et créatifs dans leur réflexion, ce qui renforce leur engagement et leur performance. Notre culture a remporté un certain nombre de récompenses.