Skip to main content
Veuillez sélectionner votre pays/préférences linguistiques

Prise en charge des applications énergétiques distribuées avec la technologie de stockage d’énergie

Supporting Distributed Energy Applications Hero
ARTICLE DE PRESSE
Prise en charge des applications énergétiques distribuées avec la technologie de stockage d’énergie

Notre réseau électrique est de plus en plus distribué et renouvelable que jamais. Le stockage d’énergie est une technologie essentielle pour réduire notre dépendance aux combustibles fossiles et construire un avenir à faible émission de carbone. Sans cette technologie, le passage aux énergies renouvelables sera impossible. Les microréseaux, les bâtiments zéro émission et les ressources énergétiques renouvelables locales sont tous possibles avec le stockage d’énergie.

Les systèmes de stockage d’énergie par batterie (BESS) améliorent la résilience du réseau. Chaque année, plus de systèmes, y compris les véhicules et les centres de données, comptent de plus en plus sur l’électricité. Cette demande énergétique accrue impose des contraintes sur l’infrastructure du réseau. En plus de moderniser le réseau électrique, un projet important déjà bien entrepris, la construction de plus de stockage d’énergie peut aider à réduire la pression sur le réseau pour les fournisseurs. Les bâtiments résidentiels ou les petites communautés peuvent également améliorer l’indépendance énergétique en reliant les BESS aux ressources énergétiques distribuées (RED), comme les panneaux solaires, et réduire les coûts énergétiques en utilisant l’énergie stockée pendant les périodes où l’énergie du réseau est particulièrement chère.

Les RED sont des systèmes de production d’électricité qui comprennent plusieurs appareils de petite taille situés plus près de la demande, par opposition à une centrale électrique et à un réseau de distribution centralisés. Une RED est également appelée « réseau énergétique distribué ». Les RED jouent un rôle de plus en plus important dans la transition vers des systèmes d’énergie plus propres, à mesure que les entreprises et les consommateurs individuels ajoutent des capacités de production d’énergie à leur maison et à leur entreprise.

Supporting-Distributed-Energy-Applications-Story-Image.jpg

Les RED sont rendues possibles grâce au stockage d’énergie

Il existe des différences fondamentales entre l’énergie traditionnelle des combustibles fossiles et l’énergie renouvelable utilisée dans les RED. L’énergie éolienne et l’énergie solaire dépendent du vent qui souffle et du soleil qui brille, tandis que les ressources centralisées non renouvelables comme le charbon peuvent être brûlées chaque fois que l’électricité est requise.

Le stockage d’énergie est essentiel dans les systèmes d’énergie distribuée pour séparer le temps de la production de l’énergie et de la consommation de l’énergie. En utilisant le stockage d’énergie, les consommateurs qui utilisent des systèmes de RED comme les panneaux solaires peuvent, par exemple, générer de l’énergie lorsque le soleil brille et la déployer plus tard pendant la période de pointe de la demande énergétique en soirée. Par conséquent, les systèmes de stockage d’énergie jouent un rôle essentiel dans l’avancement des objectifs d’énergie propre en améliorant l’utilisation efficace des ressources renouvelables et en améliorant simultanément la fiabilité du réseau et la stabilité de la tarification.

Outre les applications dans le réseau, le stockage d’énergie est également utilisé dans les applications commerciales et industrielles pour améliorer la fiabilité de la disponibilité d’énergie et réduire les coûts en utilisant l’énergie stockée pendant les périodes où l’alimentation du réseau est particulièrement coûteuse. Les bâtiments résidentiels ou les petites communautés peuvent également utiliser le stockage d’énergie pour obtenir une meilleure indépendance énergétique et une meilleure durabilité environnementale en connectant les systèmes de stockage d’énergie à des RED comme les panneaux solaires sur toiture.

Considérations importantes pour la mise en œuvre du stockage d’énergie

L’Agence internationale des énergies renouvelables estime que 90 % de l’électricité dans le monde pourrait provenir d’énergies renouvelables d’ici 2050. Cela nécessitera une augmentation considérable de la production d’énergie renouvelable. Toutefois, il y a quelques considérations clés à garder à l’esprit lors de la mise en œuvre du stockage d’énergie :

Réduction de l’empreinte : Dans les applications où l’espace est limité, comme les installations de réseau, les stations de recharge de véhicules électriques et les bâtiments commerciaux et résidentiels, il est crucial de réduire l’empreinte des systèmes de stockage d’énergie. Cela implique l’optimisation de la technologie et de la conception afin de maximiser la capacité de stockage dans une empreinte physique réduite.

Soutien d’infrastructure : Les installations de stockage d’énergie nécessitent un soutien d’infrastructure approprié pour accueillir les batteries et les composants associés. Cela comprend les considérations relatives aux systèmes de refroidissement, aux connexions électriques et au soutien structurel pour améliorer l’efficacité et la sécurité.

Évolutivité : La capacité de mettre à l’échelle les systèmes de stockage d’énergie en fonction de la demande est essentielle, surtout dans les applications où une croissance est prévue, comme les microréseaux et les stations de charge de VE. Les conceptions modulaires qui permettent une expansion ou une réplication facile de la capacité de stockage peuvent répondre efficacement aux besoins futurs.

Conformité réglementaire : La conformité aux normes et directives réglementaires en matière de sécurité, d’impact environnemental et d’interconnexion des réseaux est essentielle. Il est essentiel de s’assurer que les installations de stockage d’énergie respectent toutes les réglementations et normes pertinentes pour une mise en œuvre réussie.

Rentabilité : En évaluant la rentabilité globale des solutions de stockage d’énergie, l’utilisateur doit évaluer les coûts initiaux et les dépenses de maintenance par rapport aux économies potentielles et aux nouvelles occasions d’affaires découlant d’une gestion améliorée de l’énergie. La mise en œuvre de systèmes qui offrent un retour sur investissement favorable tout au long de leur cycle de vie est essentielle à une adoption généralisée.

Alors que le monde s’accélère vers un avenir avec plus d’énergie renouvelable, le stockage d’énergie soutient cette transformation. En comblant l’écart entre la génération intermittente et la demande continue, les technologies de stockage d’énergie permettent aux RED de renforcer la résilience du réseau et d’accroître l’indépendance énergétique. Bien que l’empreinte et l’évolutivité présentent des défis, les avantages de l’adoption généralisée du stockage d’énergie (coûts réduits, fiabilité améliorée et émissions de carbone réduites) sont évidents.

nVent simplifie la conception, l’approvisionnement, la fabrication et l’installation du site tout en améliorant le coût total de l’énergie. Nos solutions peuvent répondre à un large éventail d’applications et d’environnements. Découvrez nos solutions de stockage d’énergie : Stockage d’énergie | nVent RÉSEAU D’ÉLECTRICITÉ

About nVent

À propos de nVent

Nous connectons et protégeons avec des solutions électriques créatives. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons l’entretien de produits et de solutions hautes performances qui contribuent à construire un monde plus durable et électrifié.

En savoir plus
Data Center and Networking Solutions

Solutions pour centres de données

Avec plus de 15 ans d’expérience dans le refroidissement par liquide, nVent bénéficie d’une solide expérience technique en matière d’applications et d’une présence mondiale qui lui permet de créer des solutions efficaces qui garantissent des performances et une fiabilité optimales pour les environnements informatiques avancés de nos partenaires.

En savoir plus
Community Involvement

Culture

Nous donnons à nos employés les moyens d’être audacieux et créatifs dans leur réflexion, ce qui renforce leur engagement et leur performance. Notre culture a remporté un certain nombre de récompenses.

En savoir plus
ESG

Actualités et informations

La page Nouvelles et informations met en évidence les résultats financiers récents de l’entreprise, ses partenariats stratégiques et ses efforts en matière de développement durable, en mettant en avant son engagement envers l’innovation et l’engagement communautaire dans le secteur des connexions électriques et de la protection.

En savoir plus