RDHX Pro récompensé par la meilleure innovation en matière de refroidissement de centres de données
Nous sommes ravis d’annoncer que le RDHX Pro (Échangeur thermique de porte arrière) de nVent a été reconnu comme la meilleure innovation en matière de refroidissement des centres de données au DATACENTER Forum de Bucarest.
La croissance de l’IA et de l’informatique hautes performances implique une amélioration des infrastructures de centres de données. Le refroidissement est un élément clé de ces infrastructures. Les puces hautes performances génèrent beaucoup de chaleur lorsqu’elles fonctionnent et doivent donc être refroidies en permanence. Le nouveau RDHX Pro représente une grande avancée technologique en matière d’efficacité, d’évolutivité et de durabilité pour les technologies d’informatique hautes performances.
Alors que la consommation d’énergie des centres de données est de plus en plus scrutée, l’utilisation de technologies de refroidissement plus efficaces constitue un moyen important de réduire leur impact environnemental. Les centres de données peuvent dépenser moins d’énergie pour la technologie de refroidissement à mesure qu’ils gagnent en efficacité, puisque cela réduit la consommation d’énergie globale. Cela permet également aux centres de données d’augmenter la quantité d’informatique qu’ils peuvent prendre en charge sans augmenter de manière significative l’énergie nécessaire à leur refroidissement. Encore plus efficace que le refroidissement par air, le refroidissement par liquide transfère la chaleur des serveurs vers des lignes de liquide refroidies, une méthode qui gagne rapidement en popularité parmi les gestionnaires de centres de données.
Le RDHX Pro utilise la technologie de refroidissement par liquide en combinaison avec l’infrastructure de refroidissement par air existante pour créer un environnement refroidi efficacement au niveau du rack de serveur plutôt qu’en refroidissant toute une pièce. Le RDHX Pro s’installe à la place d’une porte arrière de rack de serveur et utilise des ventilateurs pour extraire l’air chaud du rack de serveur à travers les serpentins refroidis par liquide dans la porte avant son retour dans la pièce. Le RDHX Pro apporte cette technologie de refroidissement de porte arrière aux racks haute densité jusqu’à 78 kW (à 14 °C/57 °F), répondant ainsi aux exigences de l’utilisation croissante des applications optimisées par l’IA, aux besoins élevés en matière d’efficacité énergétique et de durabilité, et à la nécessité d’optimiser l’utilisation l’espace des centres de données.
Cette solution est également très évolutive et facile à entretenir. Comme les centres de données régulent la chaleur informatique avec un refroidissement au niveau du rack plutôt qu’au niveau de la salle, les gestionnaires de centres de données peuvent installer davantage d’unités RDHX là où ils en ont besoin, refroidissant ainsi uniquement les zones où des systèmes informatiques sont actifs au lieu de refroidir toute une pièce en contenant. Mesurant 281 mm avec ventilateurs et 241 mm sans ventilateurs, le RDHX Pro est le refroidisseur de porte arrière le plus fin du secteur. Les ventilateurs sur la porte, la commande à écran tactile et les unités d’alimentation peuvent tous être permutés sans éteindre l’unité, ce qui est extrêmement important dans un secteur où une disponibilité 24 h/24 et 7 j/7 est la norme.
Lors de l’événement DATACENTER Forum, nVent a présenté les dernières avancées en matière de solutions de centres de données qui améliorent leurs performances, leur efficacité et leur fiabilité. Notre équipe d’experts a pu proposer des démonstrations détaillées, répondre aux questions et expliquer comment nos solutions peuvent répondre aux besoins spécifiques de nos clients de centres de données.
Le RDHX Pro s’est récemment vu attribuer le prix Innovation produit de l’année aux Minnesota Manufacturing Awards par le Minneapolis/St. Paul Business Journal
Actualités et informations
La page Nouvelles et informations met en évidence les résultats financiers récents de l’entreprise, ses partenariats stratégiques et ses efforts en matière de développement durable, en mettant en avant son engagement envers l’innovation et l’engagement communautaire dans le secteur des connexions électriques et de la protection.