Comment l’expansion de l’infrastructure de véhicules électriques crée-t-elle la demande pour des solutions de stockage d’énergie fiables?
Le stockage d’énergie joue un rôle crucial dans la construction d’un monde plus durable et électrifié. Le développement de l’infrastructure des véhicules électriques (VE) est l’un des principaux moteurs du stockage d’énergie. Ce développement est crucial pour plusieurs raisons. Les véhicules électriques contribuent à améliorer la qualité de l’air, car ils ne produisent aucune émission polluante, réduisent les émissions de gaz à effet de serre et aident à orienter le monde vers un avenir à faible émission de carbone. Cependant, pour continuer à constater les avantages des véhicules électriques, le monde aura besoin de davantage de solutions de stockage d’énergie pour s’assurer que la puissance sur site est suffisante pour répondre aux exigences de charge.
Tendances de l’infrastructure de recharge
Actuellement, la plupart des recharges de véhicules électriques sont effectuées à domicile, mais les points de charge accessibles au public sont de plus en plus nécessaires pour faire évoluer l’adoption des véhicules électriques. Ceci est particulièrement vrai dans les zones urbaines, qui peuvent présenter davantage de limites pour la recharge à domicile. Selon le National Renewable Energy Laboratory (laboratoire national des énergies renouvelables), entre le quatrième trimestre 2019 et le premier trimestre 2023, le nombre de ports de recharge de véhicules électriques publics et privés a presque doublé, passant de 87 352 à 161 562 ports. Il existe deux types de chargeurs pour véhicules électriques : lent et rapide. De nombreuses stations de charge de véhicules électriques à domicile utilisent une technologie de charge lente qui permet de brancher les voitures pendant la nuit. En revanche, la charge rapide permet de charger un véhicule électrique à pleine capacité en une heure au maximum. Les chargeurs rapides accessibles au public permettent donc aux conducteurs de voyager plus loin de chez eux, ce qui encourage l’adoption des véhicules électriques.
Le rôle du stockage de l’énergie
Le stockage de l’énergie permet une utilisation efficace des sources d’énergie renouvelable pour la charge des véhicules électriques, réduisant ainsi la contrainte sur le réseau pendant les pics de temps de charge. Les énergies renouvelables ne peuvent pas être produites à la demande de la même manière que les énergies non renouvelables qui utilisent des sources telles que le charbon. Cependant, pour être véritablement neutres en carbone, les véhicules électriques doivent être rechargés avec des énergies renouvelables. De nombreuses stations de recharge pour véhicules électriques sont alimentées par l’énergie solaire associée à un stockage d’énergie qui permet aux installations de générer de l’énergie à partir du soleil et de la stocker pour une utilisation lorsque les conducteurs sont prêts à recharger.
Les systèmes de stockage d’énergie prennent également en charge la stabilisation du réseau en gérant les fluctuations de la demande de recharge des véhicules électriques. Les pics de charge des conducteurs qui ont besoin de recharger tous en même temps peuvent créer une contrainte sur le réseau. L’intégration du stockage d’énergie dans l’équation permet de réguler cette demande. Le processus de stockage de l’énergie permet d’assurer une charge plus fiable en cas de problèmes tels que des coupures de réseau ou des coupures de courant.
Potentiel de croissance
Selon un rapport de l’Edison Electric Institute, les États-Unis devraient disposer de 17 millions de véhicules électriques sur la route d’ici 2030. Cette croissance prévue met en évidence la nécessité d’une infrastructure de recharge robuste soutenue par des solutions de stockage d’énergie.
La livraison au dernier kilomètre, par exemple, la phase finale de livraison d’un colis à une résidence, est un autre domaine dans lequel nous pourrions commencer à voir croître le secteur des véhicules électriques. La livraison au dernier kilomètre est souvent la partie la plus coûteuse en carburant. Par la suite, la logistique et les véhicules de la flotte du dernier kilomètre pourraient commencer à tirer parti de la recharge de véhicules électriques à énergie solaire dans les stations de la flotte locale. À l’avenir, nous pouvons nous attendre à ce que les entreprises de livraison s’associent avec les constructeurs de véhicules électriques pour les rapprocher de leurs objectifs de développement durable et améliorer leur efficacité opérationnelle.
Préparez-vous pour le futur avec nVent Solutions
Les solutions nVent protègent, connectent et refroidissent les systèmes de stockage d’énergie. La gamme de produits nVent contribue à améliorer les performances, la sécurité et la fiabilité des systèmes de stockage d’énergie à l’échelle du service public. Nous fournissons des solutions qui facilitent les interconnexions pour les installateurs du côté basse tension du transformateur.
Nos solutions de stockage d’énergie contribuent à réduire l’encombrement des installations de stockage d’énergie grâce à un refroidissement liquide efficace qui permet une plus grande densité de batteries et d’alimentation dans les armoires. Notre capacité à personnaliser des solutions, à apporter notre expertise industrielle et à améliorer les systèmes que nous avons développés dans d’autres secteurs, tels que l’automatisation industrielle et les solutions de centre de données, nous positionne comme un acteur clé dans le secteur du stockage d’énergie.
Plus la densité de puissance est élevée, plus la chaleur générée est élevée. Tout comme nous avons déployé le refroidissement liquide dans les centres de données pour augmenter la densité des puces, le refroidissement liquide joue également un rôle plus important dans les installations de stockage de batteries. Pour mieux gérer la température de la batterie, nos refroidisseurs fournissent du liquide refroidi aux collecteurs qui distribuent le liquide directement aux modules de batterie via des flexibles et des raccords sur mesure.
Face à l’augmentation des besoins en électricité, davantage de batteries sont également nécessaires, ce qui rend nos raccordements électriques sans halogène, à faible émission de fumées et peu encombrants parfaitement adaptés aux sites de stockage d’énergie de batterie. En outre, nos solutions de protection contre la foudre, de mise à la terre et de protection contre les surtensions améliorent la sécurité des installations. Dans l’ensemble, nous nous concentrons sur l’élaboration de nouveaux systèmes de raccordement et de protection de batterie qui incluent la protection physique et l’architecture, y compris le refroidissement, les raccordements électriques, la détection de fuites, les armoires et la protection contre la foudre et les surtensions. Notre expertise en matière d’outils de conception numérique, de surveillance et de contrôle à distance dans d’autres secteurs verticaux nous aidera également à apporter des innovations et de nouvelles informations à ce domaine en pleine expansion.