Comment la technologie HWAT favorise-t-elle la durabilité dans les bâtiments commerciaux et la sécurité et le confort des occupants?
Voici une session de questions-réponses avec Bob Silva. Bob Silva est responsable marketing pour nVent Gestion thermique et possède plus de 20 ans d’expérience dans les opérations, les ventes, la gestion de produits et le marketing pour les produits de chauffage électriques.
Pour ceux qui ne connaissent pas le terme, que signifie « HWAT »?
Les systèmes de maintien de la température de l’eau chaude (ou HWAT, pour « Hot Water Temperature Maintenance ») sont une solution technologique utilisée pour créer un système de distribution d’eau chaude unidirectionnel qui peut améliorer l’efficacité, la sécurité et les économies d’eau pour les clients. Les systèmes HWAT sont utilisés dans des immeubles d’habitation, les résidences et les logements collectifs, ainsi que dans les hôtels, les bureaux, les hôpitaux, les écoles et d’autres bâtiments commerciaux et institutionnels.
Un système HWAT se compose de capteurs au niveau des chauffe-eau, d’un régulateur électronique pour contrôler la température de l’eau, et de rubans chauffants isolants et autorégulants sur les tuyaux d’eau pour maintenir la température de l’eau chaude aux points d’utilisation. Ce système peut fournir instantanément de l’eau chaude dès que les occupants du bâtiment ouvrent le robinet, tout en éliminant les pertes d’eau pendant que les personnes attendent que l’eau chaude chauffe.
Comment les systèmes HWAT contribuent-ils à la durabilité de la distribution d’eau chaude?
Les systèmes de chauffage traditionnels font recirculer l’eau à travers une boucle de circulation, puis l’eau inutilisée est renvoyée vers le chauffe-eau et réchauffée pour la maintenir suffisamment chaude pour répondre aux besoins des occupants du bâtiment. Les systèmes de recirculation exigent que les températures des chauffe-eau soient au moins cinq degrés au-dessus de la température souhaitée à la sortie du robinet, car l’eau perd de la chaleur lorsqu’elle recircule dans les tuyaux. Ce processus de surchauffe gaspille de l’énergie. Les systèmes HWAT maintiennent la température de l’eau constante dans tout le système, sans recirculation. L’élimination des boucles de recirculation permet également d’économiser des matériaux de construction.
Le contrôleur HWAT est un composant clé du système HWAT. En plus de fournir un contrôle flexible de la température, les contrôleurs permettent d’économiser de l’énergie en utilisant uniquement la puissance nécessaire pour maintenir les températures. En outre, les rubans chauffants autorégulants sont intrinsèquement efficaces, car ils ne transportent pas de courant lorsque la température des rubans atteint un certain point. Cela signifie que les rubans ne peuvent pas fonctionner et consommer de l’énergie lorsqu’ils ne sont pas nécessaires.
Quels avantages supplémentaires les systèmes HWAT apportent-ils aux occupants des bâtiments?
Outre les économies d’énergie, les systèmes HWAT facilitent le comptage divisionnaire, car le système est unidirectionnel. Cela permet aux individus de suivre et de gérer plus facilement leur consommation d’eau. De plus, les systèmes de contrôle de la température HWAT peuvent maintenir efficacement les températures requises dans le cadre du programme de gestion des risques liés à la légionellose dans vos services de construction. Pour plus d’informations sur la conception, l’installation, le fonctionnement, l’entretien et la gestion appropriés des systèmes d’eau de vos bâtiments afin de minimiser le risque de légionellose, voir ASHRAE 188-2018 et CIBSE TM13 : 2013.
Outre les raisons de durabilité, d’efficacité et de sécurité qui justifient la mise en œuvre des HWAT, ces systèmes sont également très pratiques. Qui ne voudrait pas de l’eau chaude disponible instantanément? Le fait de ne pas avoir à attendre que votre lavabo ou que votre douche chauffe permet non seulement d’économiser de l’eau, mais également de créer une expérience plus positive au quotidien pour les occupants du bâtiment.
Qu’est-ce qui fait la différence entre les systèmes HWAT de nVent et les solutions alternatives?
Nous sommes un leader dans le domaine de la technologie de chauffage autorégulant. Nous avons breveté et produit le premier ruban chauffant autorégulant disponible dans le commerce, et nous disposons d’une longue expérience dans ce domaine. En outre, notre technologie de surveillance et de contrôle est utilisée partout, de la production de carburant propre à la fusion de la glace. Notre expérience dans les technologies sous-jacentes qui composent ces systèmes est cruciale pour pouvoir conseiller nos clients sur les meilleures solutions pour leurs besoins spécifiques. Grâce à notre expertise et à notre vaste gamme de produits, nos solutions sont faciles à spécifier, sûres et extrêmement fiables. Nos câbles, nos rubans, nos composants et nos commandes de chauffage sont conçus et certifiés en tant que système pour une facilité d’installation et des performances optimales.