Skip to main content
Veuillez sélectionner votre pays/préférences linguistiques

Imprimer
Sustainability and Electrification Wind Energy Solutions

Stimuler l’amélioration de la production d’énergie éolienne

Alors que le monde gagne en électrification, la demande en sources d’énergie durables et renouvelables devrait augmenter. Nos solutions peuvent être mises en œuvre pour permettre la production d’énergie éolienne dans une variété d’applications.  

Alors que le monde innove pour gagner en durabilité comme en électrification, la demande en production d’énergie renouvelable augmente. L’énergie éolienne est devenue une option renouvelable attrayante pour les entreprises de services publics, en raison de sa rentabilité et sa possibilité mise en œuvre dans une grande variété d’environnements. L’intérêt et la demande accrus pour l’énergie éolienne obligent les entreprises responsables de la construction et de l’entretien des éoliennes à trouver des moyens de produire plus d’énergie de manière efficace et durable. 

Si la construction d’un plus grand nombre d’éoliennes est une étape cruciale pour la croissance de la production d’énergie renouvelable, il est également important de s’assurer que ces installations produisent de l’énergie de la manière la plus efficace possible. Les ingénieurs qui conçoivent les éoliennes doivent également s’assurer que les installations sont protégées contre les menaces environnementales et minimiser l’empreinte des éoliennes dans la mesure du possible. 

Énergie en hausse, empreinte en baisse  

La construction d’une éolienne nécessite du temps et des ressources, et les sociétés d’énergie éolienne doivent maximiser ces investissements et veiller à ce que chaque installation d’éolienne produise autant d’électricité que possible. Les sociétés d’énergie éolienne peuvent relever ce défi de plusieurs manières, mais l’une d’entre elles consiste à acheter des éoliennes plus hautes lorsque les réglementations locales le permettent. Des éoliennes plus hautes s’élèvent plus haut dans le ciel, là où la vitesse du vent, en raison de diverses conditions atmosphériques, tend à être plus rapide. Les vitesses de vent plus élevées font tourner les turbines plus rapidement et génèrent plus d’énergie.  

Des tours d’éoliennes plus hautes nécessitent généralement des bases plus grandes. Cette solution est à la fois moins respectueuse de l’environnement et moins rentable en raison de l’espace occupé par la base en béton et de l’utilisation accrue de matériaux que nécessitent une base plus massive et une tour plus large. D’un autre côté, des éoliennes plus hautes peuvent aussi aider les sociétés à répondre à la demande avec moins d’éoliennes. Les ingénieurs doivent donc trouver un équilibre entre l’augmentation de la hauteur des éoliennes et l’efficacité de la production, tout en minimisant la taille de la base en toute sécurité.  

Une solution consiste à réduire la taille des nacelles d’éolienne (le corps de l’éolienne qui se trouve au sommet de la tour). Les nacelles d’éolienne contiennent des équipements essentiels qui convertissent le mouvement des éoliennes en électricité, notamment des convertisseurs et des transformateurs. L’un des moyens de réduire la taille de la nacelle consiste à rapprocher ces pièces. Le remplacement du câble par une solution de remplacement pour créer des connexions électriques peut faire partie de la solution. La barre omnibus avancée nVent ERIFLEX Flexibar présente un rayon de courbure élevé et un haut degré de conductivité qui permet des conceptions qu’il serait impossible de réaliser en toute sécurité en utilisant du câble. La barre omnibus peut également transporter plus de courant tout en utilisant une plus petite quantité de cuivre que les câbles traditionnels. 

Les éoliennes terrestres et offshore utilisent la barre omnibus Flexibar, qui se caractérise également par une isolation à faible émission de fumée, sans halogène, ignifuge et haute température. L’utilisation de ce produit au sein des conceptions de nacelles compactes peut permettre de réaliser des économies et d’augmenter l’efficacité de la production d’énergie, ainsi que de réduire l’utilisation de matériaux. De plus, ces solutions d’ingénierie personnalisées facilitent la réplicabilité des composants essentiels, ce qui rend la maintenance plus rapide et plus sûre, tout en réduisant les déchets.  

Support capital et protection  

Même les plus petites nacelles d’éoliennes nécessitent des tours extrêmement bien conçues pour les maintenir en hauteur en toute sécurité. Les ingénieurs doivent concevoir des éoliennes capables de résister à des vents intenses, ainsi qu’au battement constant des vagues de l’océan pour les applications au large. Les coupleurs nVent LENTON relient les structures de barres d’armature dans les socles et les tours des éoliennes, supportant ainsi le poids immense des turbines, même dans les environnements difficiles où les éoliennes sont souvent placées. 

Outre la réduction de la taille et la stabilité structurelle, les ingénieurs doivent aussi tenir compte de la façon dont les conditions environnementales peuvent affecter le fonctionnement des turbines. Les hautes structures métalliques attirant la foudre, les ingénieurs doivent s’assurer que les éoliennes sont protégées. La foudre peut endommager les composants essentiels des éoliennes et provoquer des temps d’arrêt et des pannes coûteuses. 

nVent propose une gamme de solutions visant à garantir le fonctionnement ininterrompu des éoliennes, même en cas de foudre. Des récepteurs spécialisés placés sur les pales d’éoliennes protègent les lames et transportent en toute sécurité la foudre vers le sol, où elle peut se diffuser sans danger. Les ingénieurs peuvent également profiter du logiciel spécialisé de conception de protection contre la foudre de nVent pour créer des systèmes de protection contre la foudre qui répondent aux besoins uniques des systèmes qu’ils conçoivent.  

La protection des éoliennes contre la foudre nécessite un équipement adéquat pour capturer la foudre, mais aussi pour disperser en toute sécurité le courant dans le sol. En raison des conditions environnementales nécessaires aux parcs éoliens, ceux-ci sont souvent situés dans des zones où la résistivité du sol est élevée. L’enrichisseur de terre (GEM) est un béton de carbone à faible résistance qui améliore l’efficacité de la mise à la terre. L’enrichisseur de terre nVent ERICO est un choix judicieux pour les fondations d’éoliennes où l’espace limité et la résistivité élevée rendent les méthodes traditionnelles de mise à la terre plus difficiles à mettre en œuvre. 

Concevoir des éoliennes efficaces et les protéger des menaces environnementales n’est pas chose facile, mais c’est d’une importance cruciale. Alors que le monde se tourne de plus en plus vers des sources d’énergie renouvelables, nVent permet des innovations capitales dans le domaine de la production d’énergie et des énergies renouvelables afin de répondre à l’augmentation de la demande d’énergie. Pour la production d’énergie éolienne, les solutions nVent ajoutent une fiabilité à long terme, une sécurité et une protection critique des installations. Notre expertise et notre expérience dans le secteur des services publics aident nos clients à concevoir des systèmes efficaces et efficients, soutenant l’évolution de notre monde durable et électrifié.