Anuncio de una nueva solución de inversor para apoyar el desarrollo de la infraestructura de vehículos eléctricos
A medida que el mundo se vuelve más sustentable y electrificado, las personas de todo el mundo buscan maneras de reducir su impacto en el medio ambiente. Una de las principales maneras en que los consumidores buscan fomentar un futuro más sustentable es mediante el uso de vehículos eléctricos. La tecnología de los vehículos eléctricos ha mejorado espectacularmente en la última década, y la adopción continúa creciendo. La Agencia Internacional de Energía estima que para el 2030, el 50 % de los automóviles vendidos a nivel mundial serán vehículos eléctricos.
El mayor problema que se interpone en la adopción generalizada de vehículos eléctricos no es la producción de vehículos en sí mismos, sino el desarrollo de infraestructura de soporte. Si no contamos con una red de carga confiable en todo el país, será menos probable que los consumidores den el salto a los vehículos eléctricos. Con esto en mente, muchos gobiernos de todo el mundo han introducido programas e incentivos de financiamiento para apoyar la expansión de la infraestructura de vehículos eléctricos. Esto incluye $7000 en financiación en los Estados Unidos (EE. UU.) en virtud de los programas Build America, Buy America (BABA) e National Electric Vehicle Infrastructure (NEVI). Los OEM y los integradores de sistemas que están preparados para satisfacer la creciente demanda de infraestructura de carga de vehículos eléctricos tendrán muchas oportunidades de negocios, y nVent está aquí para ayudarlos a hacerlo.
BABA y NEVI son un par de programas diseñados para fomentar y financiar inversiones en infraestructura sustentable que apoyan la economía estadounidense. Estos dos programas trabajan en conjunto para ofrecer un financiamiento significativo para los proyectos de infraestructura de vehículos eléctricos en los EE. UU., siempre y cuando cumplan con los requisitos para el abastecimiento y la producción de materiales y productos terminados en los EE. UU. Estos programas aún son relativamente nuevos, y muchos OEM e integradores de infraestructura de vehículos eléctricos están tratando de averiguar cómo aprovechar este financiamiento para hacer crecer sus negocios junto con la infraestructura sustentable y electrificada de los Estados Unidos.
Equipar la infraestructura de carga con inversores confiables, escalables y seguros para la conversión de CA/CC es esencial para el éxito de la red de carga de los vehículos eléctricos. Nuestro nuevo gabinete nVent HOFFMAN para inversores de carga de vehículos eléctricos está orgullosamente fabricado en los EE. UU. con acero estadounidense para cumplir con los requisitos NEVI/BABA. Diseñada para manejar las condiciones de operación más desafiantes y proteger de corrosivos, agua, cambios de temperatura amplios, humedad y rayos UV, esta solución está diseñada para facilitar el uso y la confiabilidad, a la vez que mejora la seguridad del usuario final y el tiempo de instalación. Esta nueva solución de gabinete también está diseñada intencionalmente con funciones clave para garantizar la longevidad y el máximo tiempo de actividad en el campo, donde los inversores desempeñan un papel importante al convertir la alimentación de CC a la alimentación de CA que se puede utilizar para alimentar vehículos eléctricos.
A medida que el mundo sigue siendo más sustentable y electrificado, habrá muchas oportunidades para que los fabricantes de equipos eléctricos hagan crecer sus negocios para respaldar las inversiones en infraestructura. Nuestros socios pueden confiar en nosotros para obtener conocimientos fundamentales sobre cómo aprovechar este financiamiento. Obtenga más información acerca de nuestras soluciones para infraestructura de vehículos eléctricos aquí: https://www.nvent.com/en-us/hoffman/ev-infrastructure