Quatre tendances pour le stockage de l'énergie en 2024
Le stockage d'énergie est une technologie importante pour construire un monde électrifié plus durable. Le stockage d'énergie consiste à stocker l'excédent d'énergie produit à un moment donné et à le conserver en vue d'une utilisation ultérieure, lorsque la demande sera plus élevée.
Le stockage d'énergie est appelé à jouer un rôle crucial dans le développement des technologies émergentes dans de nombreux secteurs. Le stockage d'énergie sur batterie est essentiel pour atteindre les objectifs en matière d'énergie propre en permettant une meilleure utilisation des ressources renouvelables tout en améliorant la fiabilité du réseau et la stabilité des prix.
Au fur et à mesure que les besoins en énergie renouvelable augmentent, nous devons trouver des moyens efficaces de stocker cette énergie afin que celle-ci puisse être mise à la disposition des consommateurs lorsqu'ils en ont le plus besoin. Tout au long de l'année 2024, nous pouvons nous attendre à observer quatre tendances en matière de stockage de l'énergie.
Capacité de stockage des batteries améliorée
L'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) estime que la capacité de stockage des batteries aux États-Unis devrait presque doubler d'ici 2024. La capacité de stockage des batteries aux États-Unis a augmenté depuis 2021. D'ici la fin de l'année 2024, elle pourrait augmenter de 89 % si les développeurs réalisent tous les projets de systèmes de stockage d'énergie qu'ils ont prévus aux dates de commercialisation prévues. De plus, d'ici fin 2024, les développeurs prévoient actuellement d'étendre la capacité des batteries américaines à plus de 30 gigawatts.
Réduction des coûts
La croissance du secteur de la fabrication de batteries a entraîné une baisse des prix et une plus grande disponibilité des batteries. Les coûts de stockage de l'énergie ont rapidement évolué au fil des ans. Le National Renewable Energy Laboratory (laboratoire national des énergies renouvelables) prévoit une réduction des coûts de stockage des batteries dans les prochaines années. Cela s'explique par l'augmentation de l'offre, l'amélioration de l'efficacité de la production et les incitations fiscales prévues par la loi sur la réduction de l'inflation (Inflation Reduction Act). Des facteurs tels que la demande du secteur, les contraintes ou les extensions de la chaîne d'approvisionnement peuvent avoir une incidence sur les coûts prévisionnels du stockage d'énergie. Ces réductions de prix bénéficieront aux applications de stockage stationnaire et aux véhicules électriques (VE).
Densité d'énergie des batteries
L'augmentation de la densité d'énergie des batteries réduit l'encombrement du système, mais l'augmentation des charges thermiques dues à un plus grand nombre de batteries dans des espaces plus petits nécessitera de meilleurs systèmes de gestion thermique. Pour gérer cette chaleur, les fournisseurs de systèmes peuvent se tourner vers des modules de batterie à refroidissement par liquide pour une efficacité et une longévité accrues.
Envolée des ventes de véhicules électriques
Les ventes de véhicules électriques devraient connaître une nouvelle hausse record en 2024. Selon Bloomberg, en 2024, les ventes mondiales de véhicules électriques devraient augmenter de 21 %, atteignant 16,7 millions d'unités. Pour soutenir l'expansion des véhicules électriques, le réseau électrique doit être renforcé par des systèmes de stockage d'énergie pour assurer le stockage temporaire de l'électricité nécessaire à leur alimentation. Sans les systèmes de stockage d'énergie prenant en charge l'infrastructure de recharge des véhicules électriques, notre réseau peut avoir du mal à gérer cette charge accrue.
Le stockage d'énergie est partie intégrante de notre avenir
Bien que le stockage de l'énergie soit un élément essentiel de notre avenir durable, l'industrie doit faire face à plusieurs défis. L'augmentation de la demande en énergie renouvelable entraîne la construction d'un plus grand nombre d'installations de stockage d'énergie, avec une densité de puissance accrue. Cela génère plus de chaleur, qui doit être gérée. Les projets de stockage d'énergie peuvent en outre être coûteux. Les entreprises de stockage d'énergie doivent donc identifier et communiquer les avantages à long terme et identifier les mesures d'économie à leurs clients. Il est également important de mettre en œuvre des mesures de sécurité pour les systèmes de stockage d'énergie, en particulier dans les installations à grande échelle, afin d'atténuer les menaces de cybersécurité et les risques physiques tels que les fuites ou les incendies.
La gamme d'armoires, de systèmes avancés de climatisation et de refroidissement par liquide, ainsi que les systèmes de distribution électrique de nVent permettent de connecter et de protéger les systèmes de stockage d'énergie par batterie. Notre expertise en matière de refroidissement et de gestion de l'énergie dans les data centers nous place dans une position idéale pour aider nos clients du secteur du stockage d'énergie à trouver des solutions innovantes.
Ces tendances prévues pour 2024 en matière de stockage d'énergie soutiennent notre transition vers les énergies renouvelables et l'engagement mondial en faveur de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il est important que nous continuions à relever les défis liés à l'expansion du stockage d'énergie à mesure que nous construisons un monde plus durable et électrifié.