Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Innovations pour la Journée de la Terre : les solutions durables de nVent

Earth Day Innovations Story Assets
ARTICLE DE PRESSE
Innovations pour la Journée de la Terre : les solutions durables de nVent

La Journée de la Terre est une excellente occasion de réfléchir à la manière de mieux protéger et préserver notre planète. Tandis que nous célébrons cette journée importante, nous sommes ravis de partager plusieurs de nos solutions innovantes qui peuvent favoriser la durabilité et réduire l'empreinte environnementale pour nos clients. Chez nVent, nous nous engageons à faire progresser les technologies qui améliorent l'efficacité, réduisent les déchets et contribuent à un avenir plus écologique. Lisez la suite pour découvrir comment nVent travaille avec notre industrie pour améliorer les pratiques durables, des systèmes de refroidissement économes en énergie aux solutions de réseaux intelligents.

Refroidissement par liquide

L'adoption de technologies de nouvelle génération, telles que l'IA, augmente la demande en données et en informatique. Comme les technologies de puces plus avancées produisent plus de chaleur, les méthodes déployées par les data centers pour refroidir les équipements ont d'énormes implications en matière de durabilité.

Une technologie de refroidissement par liquide efficace et durable est un besoin majeur pour le secteur en pleine croissance des data centers, et nVent est un leader dans le développement, la fabrication et l'installation de cette technologie. Les solutions de refroidissement par liquide peuvent offrir une efficacité énergétique nettement supérieure à celle des méthodes traditionnelles de refroidissement par air, car le refroidissement par liquide peut se rapprocher de la source de chaleur au sein d'un système informatique et les liquides ont une capacité de transfert de chaleur supérieure à celle de l'air. En réalité, le refroidissement par liquide peut fournir une amélioration de 45 % de l'efficacité énergétique (mesure utilisée pour évaluer le rendement énergétique des data centers) par rapport au refroidissement par air.

Nos conceptions de refroidissement par liquide peuvent aider les data centers à consommer moins d'eau, car le liquide de nos systèmes circule en boucle fermée au sein de l'infrastructure informatique. Le rejet de la chaleur via des systèmes d'eau en boucle fermée peut contribuer à alléger la pression exercée sur les systèmes de refroidissement par air tout en ouvrant la voie à la réutilisation de la chaleur en réexploitant l'eau chaude dans la protection contre le gel, pour faire fondre la glace, pour le chauffage et même pour les applications agricoles

Earth-Day-Innovations-Story-Image.png


Connexions d'alimentation efficaces

Nos produits de connexion électrique forment une base essentielle qui permet de garantir une alimentation électrique sûre et fiable aux personnes du monde entier. La création de connexions électriques sûres et fiables est indispensable à la construction d'un réseau d'énergie propre et fiable. Lorsque l'énergie est perdue lors de la transmission entre différents équipements électriques, tels que des onduleurs et des transformateurs, cela réduit l'efficacité du système global.

Le stockage d'énergie peut être utilisé pour réduire la contrainte sur le réseau électrique pendant les périodes de pointe et est essentiel pour les énergies renouvelables. À mesure que la demande en électricité s'accélère, les technologies de stockage d'énergie ont un rôle important à jouer dans la gestion efficace de la distribution électrique, contribuant ainsi à améliorer la résilience du réseau. De plus, le stockage de l'énergie favorise le développement des énergies renouvelables en permettant de produire et d'utiliser l'énergie à des moments différents. Nos connexions électriques avancées aident nos clients à améliorer la densité électrique, à réduire l'utilisation de matériaux, à diminuer le poids et la taille des équipements, à améliorer la sécurité et à réduire les temps d'arrêt. Nos solutions de connexion peuvent être personnalisées en usine pour répondre aux spécifications exactes des clients, ce qui simplifie et accélère l'installation et réduit les points de défaillance potentiels dans les systèmes électriques.

Gestion de l'alimentation

Les solutions de gestion de l'alimentation de nVent aident les data centers à gérer plus efficacement la consommation d'énergie. Nos unités intelligentes de distribution d'alimentation (PDU) surveillent la consommation d'énergie et fournissent des alertes en cas de surtension ou d'autres problèmes. Ces informations à distance en temps réel aident les opérateurs de data centers à identifier les équipements qui utilisent trop d'énergie ou qui atteignent les limites des disjoncteurs et à atténuer ces problèmes potentiels rapidement et en toute sécurité.

Alimenter efficacement les équipements informatiques de nouvelle génération peut s'avérer difficile, car les besoins en énergie évoluent et la densité de puissance requise pour les racks d'équipements de haute technologie augmente. Alors que les data centers continuent de se développer, leurs opérateurs ont besoin de systèmes capables de fournir la quantité d'électricité nécessaire aux équipements informatiques, tout en restant dans les limites des capacités des systèmes de refroidissement pour gérer ces charges thermiques. Les data centers doivent également réguler en permanence l'alimentation électrique afin de garantir une utilisation efficace de l'énergie et de protéger les équipements.

Nous relevons ce défi avec des PDU intelligentes haute puissance installées dans les racks du data center et qui en surveillent activement l'environnement, en recherchant en permanence les menaces liées aux surcharges des circuits électriques et aux conditions physiques ou environnementales susceptibles de compromettre les charges informatiques critiques. L'utilisation d'une distribution électrique intelligente peut aider les data centers à économiser jusqu'à 10 % d'énergie.

Protection des énergies renouvelables

Les producteurs d'énergies renouvelables sont sous pression pour générer plus d'énergie que jamais. Nos armoires spécialisées protègent les installations d'énergies renouvelables dans les environnements difficiles, y compris les installations solaires à distance et les centrales éoliennes onshore et offshore. À mesure que le réseau énergétique devient plus intelligent, les opérateurs de réseau ont besoin d'équipements électriques plus sensibles pour réguler la production et la distribution d'énergie.

Nous protégeons les infrastructures de production et de distribution d'énergie. Le passage aux énergies renouvelables oblige les opérateurs de réseau à tirer parti de l'électricité issue des énergies renouvelables, qui est plus éloignée de l'endroit où l'énergie sera consommée. Pour ce faire, ils doivent construire de nouvelles lignes de transmission et de nouvelles sous-stations afin de fournir de l'énergie propre à partir d'installations solaires et éoliennes à distance aux communautés qui en ont besoin. Nous utilisons notre expertise en matière d'applications ainsi que nos gammes de solutions de protection contre la foudre et de mise à la terre pour protéger les lignes de transmission et les sous-stations électriques contre les perturbations naturelles et humaines telles que la foudre, la pluie et les dégradations.

Pour en savoir plus sur les innovations de nVent en matière de durabilité, consultez la section Produits de notre rapport 2024 sur la durabilité.

À propos de nVent

Nous connectons et protégeons à travers des solutions électriques créatives. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons l'entretien de produits et de solutions hautes performances qui contribuent à construire un monde plus durable et électrifié.

Data Center and Networking Solutions

Solutions pour data centers

Avec plus de 15 ans d'expérience dans le refroidissement par liquide, nVent bénéficie d'une solide expérience technique en matière d'applications et d'une présence mondiale qui lui permet de créer des solutions efficaces qui garantissent des performances et une fiabilité optimales pour les environnements informatiques avancés de nos partenaires.

Culture

Nous donnons à nos employés les moyens d'être audacieux et créatifs dans leur réflexion, ce qui renforce leur engagement et leur performance. Notre culture a remporté un certain nombre de récompenses.

Actualités et informations

La page Actualités et informations met en évidence les résultats financiers récents de l'entreprise, ses partenariats stratégiques et ses efforts en matière de durabilité, en mettant en avant son engagement envers l'innovation et l'engagement communautaire dans le secteur de la connexion et de la protection électriques.