La generación de energía en el sitio está creando nuevas oportunidades para los centros de datos
Los centros de datos son una parte fundamental de nuestro mundo electrificado, pero también son algunos de los consumidores de energía más grandes del mundo. Gracias al uso de energía renovable en el sitio, los centros de datos ahora también son capaces de generar energía por sí mismos. El crecimiento de la energía renovable y las tecnologías de almacenamiento de energía ofrecen a los centros de datos la oportunidad de reducir tanto su huella de carbono como sus costos energéticos. Sin embargo, se debe implementar la tecnología correcta para que estos esfuerzos sean exitosos.
Sostenibilidad del Centro de Datos
A medida que aumenta la demanda de datos, los centros de datos enfrentan el desafío de reducir su impacto en el medioambiente. Existen varias áreas en las que los administradores de centros de datos pueden enfocarse para apoyar operaciones más sostenibles para el medioambiente. Las nuevas tecnologías a menudo requieren nuevos equipos de TI que funcionan a temperaturas más altas y generan mayores demandas de enfriamiento. Como saben los administradores de centros de datos, aumentar la eficiencia del uso de energía (PUE) puede ayudar a crear operaciones más rentables y reducir el consumo de energía. Para la tecnología de última generación, puede ser complicado enfriar los equipos de manera eficiente mediante enfriamiento por aire tradicional, lo que impulsa la adopción de un enfriamiento por líquido más eficiente. Las soluciones de enfriamiento por líquido están diseñadas para proporcionar un enfriamiento localizado y con eficiencia energética en los centros de datos, lo que permite una mayor vida útil del equipo y, al mismo tiempo, ayuda a aumentar la productividad del cliente.
La Energía Renovable Crea Oportunidades para los Centros de Datos
Además de reducir el consumo de energía al mejorar la eficiencia de sus operaciones, los centros de datos también pueden mejorar la eficiencia al obtener energía de fuentes renovables, como energía solar y energía eólica. Y aunque los centros de datos pueden usar energía de fuentes renovables ya incluidas en la red, también pueden contribuir a la cantidad de energía renovable disponible en el mundo al generarla en el sitio. Las instalaciones del centro de datos con frecuencia tienen grandes huellas, lo que las convierte en excelentes candidatas para paneles solares en las techumbres. La generación de energía en el sitio apoya la independencia energética y reduce los costos de energía y las emisiones de carbono para los centros de datos, e incluso puede contribuir a la resiliencia energética para las redes eléctricas locales.
Hay varios ejemplos de centros de datos que tienen instalados paneles solares en el sitio. En 2019, Iron Mountain construyó una matriz de energía solar de 7.2 megawatt en el techo de su enorme edificio de centro de datos en Edison, Nueva Jersey, lo que refuerza su compromiso con la sostenibilidad y la energía renovable. Empresas como Intel, Google y Switch utilizan energía solar en sus instalaciones de centros de datos.
Soluciones para Centros de Datos, Almacenamiento de Energía y Renovables
nVent proporciona gabinetes, conexiones de energía y protección contra sobretensiones para la generación de energía renovable, así como soluciones para el uso eficiente de energía en centros de datos, tales como refrigeración por líquido de vanguardia y plataformas de productos de distribución de energía.
El almacenamiento de energía también es un componente fundamental de la generación de energía renovable, y la protección de los equipos es fundamental. Nuestros gabinetes para exteriores están diseñados para soportar entornos exteriores desafiantes, lo que garantiza la longevidad y el rendimiento óptimo de los sistemas de almacenamiento de energía. También proporcionamos una carcasa confiable y bien diseñada para sistemas de administración de baterías que protege los componentes electrónicos sensibles, optimizando su rendimiento y longevidad dentro de los sistemas de almacenamiento de energía.
Desde planificadores de instalaciones e ingenieros que buscan aprovechar la energía renovable hasta administradores de centros de datos que buscan un uso de energía más eficaz, las soluciones de nVent ayudan a nuestros clientes y construyen un mundo más sostenible y electrificado.