Skip to main content

Seleccione su país/preferencia de idioma

Cómo la expansión de infraestructura de vehículos eléctricos genera la demanda de un almacenamiento de energía confiable

EV Infrastructure banner
ARTÍCULO DE NOTICIAS
¿Cómo crea la expansión de infraestructura de vehículos eléctricos la demanda de un almacenamiento de energía confiable?

El almacenamiento de energía juega un papel crucial en la construcción de un mundo más sustentable y electrificado. Un gran conductor para el almacenamiento de energía es la expansión de la infraestructura del vehículo eléctrico. Esta expansión es crucial por varias razones. Los vehículos eléctricos ayudan a mejorar la calidad del aire, ya que no producen emisiones de tuberías de escape, lo que reduce las emisiones de gases de efecto invernadero y ayuda a dirigir el mundo hacia un futuro con bajo contenido de carbono. Sin embargo, para seguir viendo los beneficios de los vehículos eléctricos, el mundo necesitará más soluciones de almacenamiento de energía para garantizar que haya suficiente energía en el sitio para respaldar los requisitos de carga.

Tendencias de infraestructura de carga

Actualmente, la mayoría de las cargas de vehículos eléctricos se realizan en casa, pero los puntos de carga de acceso público son cada vez más necesarios para escalar la adopción de vehículos eléctricos. Esto es especialmente cierto en las áreas urbanas, lo que puede presentar más limitaciones para la carga en el hogar. Según el National Renewable Energy Laboratory,desde el cuarto trimestre del 2019 hasta el primer trimestre del 2023, la cantidad de puertos de carga públicos y privados para vehículos eléctricos casi se duplicó de 87,352 a 161,562. Hay dos tipos de cargadores para vehículos eléctricos: lentos y rápidos. Muchas estaciones de carga de vehículos eléctricos utilizan tecnología de carga lenta, donde los automóviles se pueden enchufar durante la noche. Por otro lado, la carga rápida puede cargar un vehículo eléctrico a capacidad completa en una hora o menos. Por lo tanto, los cargadores rápidos de acceso público permiten a los conductores realizar más viajes lejos de casa, lo que fomenta la adopción de los vehículos eléctricos.

EV Charging.jpg


La función del almacenamiento de energía

El almacenamiento de energía permite una utilización eficiente de las fuentes de energía renovable para la carga de vehículos eléctricos, lo que reduce la tensión en la red durante el pico de los tiempos de carga. La energía renovable no se puede producir a pedido de la misma manera que la energía no renovable que utiliza fuentes como el carbón. Sin embargo, para ser verdaderamente neutrales en carbono, los vehículos eléctricos deben ser cargados con energía renovable. Muchas estaciones de carga vehículos eléctricos funcionan con energía solar, junto con almacenamiento de energía que permite que las instalaciones generen energía del sol y la almacenen para su uso cuando los conductores estén listos para cargar combustible.

Los sistemas de almacenamiento de energía también ayudan a estabilizar la red al gestionar las fluctuaciones en la demanda de carga de vehículos eléctricos. Los picos de carga de los conductores que necesitan cargar todo al mismo tiempo pueden generar estrés en la red, lo que permite que el almacenamiento de energía en la ecuación ayude a regular esta demanda. El proceso de almacenamiento de energía ayuda a garantizar una carga más confiable cuando surgen problemas como interrupciones de la red o cortes de energía.

Potencial de crecimiento

Según un informe del Edison Electric Institute, se espera que los EE. UU. tenga 17 millones de vehículos eléctricos en la carretera para el 2030. Este crecimiento previsto destaca la necesidad de una infraestructura de carga sólida con soporte de soluciones de almacenamiento de energía.

En la entrega del último tramo, por ejemplo, la fase final de entregar un paquete a una residencia, es otra área donde podemos comenzar a ver el crecimiento en la industria de vehículos eléctricos. La entrega del último tramo suele ser la parte más que cuesta más combustible de la entrega. En el futuro, los vehículos de la flota de último tramo y logística pueden comenzar a aprovechar la carga de vehículos eléctricos a energía solar en las estaciones de flotas locales. En el futuro, podemos esperar ver a las empresas de entrega asociadas con los fabricantes de vehículos eléctricos para acercarlos a sus objetivos de sustentabilidad y mejorar la eficiencia operativa.

Prepárese para el futuro con las soluciones nVent

nVent Solutions protege, conecta y enfría los sistemas de almacenamiento de energía. La gama de productos de nVent ayuda a mejorar el desempeño, la seguridad y la confiabilidad de los sistemas de almacenamiento de energía a escala de servicios públicos. Proporcionamos soluciones para facilitar las interconexiones para los instaladores en el lado de bajo voltaje del transformador.

Nuestras soluciones de almacenamiento de energía ayudan a reducir la huella de las instalaciones de almacenamiento de energía a través de una refrigeración líquida eficiente que permite aumentar la densidad de las baterías y la energía en los gabinetes. Nuestra capacidad de personalizar soluciones, aportar experiencia en el sector y mejorar los sistemas que hemos desarrollado en otros sectores, como la automatización industrial y las soluciones de centros de datos, nos posiciona como un actor clave en el sector del almacenamiento de energía.

Una mayor densidad de potencia generará más calor y, al igual que cuando implementamos el enfriamiento de líquidos en centros de datos para aumentar la densidad del chip, el enfriamiento de líquidos también desempeñará un papel más importante en las instalaciones de almacenamiento de baterías. Para una mejor gestión de las temperaturas de la batería, nuestros enfriadores proporcionan fluido enfriado a los colectores que distribuyen el fluido directamente a los módulos de la batería a través de mangueras y conexiones personalizadas.

Con el aumento de los requisitos de electricidad, también se requieren más baterías, lo que permite que nuestras conexiones de energía de ahorro de espacio, baja cantidad de humo y libres de halógeno sean adecuadas para los sitios de almacenamiento de energía de la batería. Además, nuestras soluciones de protección contra rayos, conexión a tierra y protección contra sobretensiones contribuyen a mejorar la seguridad de la instalación. En general, nos centramos en el desarrollo de nuevos sistemas de protección y conexión de la batería que incluyen arquitectura y protección física, incluidos el enfriamiento, conexiones de alimentación, detección de fugas, carcasas y protección contra descargas por rayos y sobretensión. Nuestra experiencia con herramientas de diseño digital y monitoreo remoto y controles en otros mercados verticales también nos ayudará a aportar nuevas innovaciones e información a este campo creciente.

RECURSOS

Acerca de nVent

Conectamos y protegemos con soluciones eléctricas innovadoras.

RECURSOS

Noticias e información

Ver todas las noticias

RECURSOS

Historias de éxito de clientes

Ver todas las historias