Proporcionar soluciones críticas de detección de fugas para la investigación en centros de datos de clima tropical
Muchos centros de datos de todo el mundo se construyen en climas fríos. Utilizar el aire frío y seco existente para enfriar el centro de datos permite lograr un gran ahorro en los costos de energía y apoyar la eficiencia de los sistemas de enfriamiento.
Por las mismas razones, puede ser difícil crear centros de datos en climas tropicales; estos entornos pueden generar altos costos de energía, mayores emisiones de carbono y problemas de fiabilidad introducidos por climas cálidos y húmedos.
Sin embargo, la creciente demanda de datos en todo el mundo está aportando crecimiento económico a la industria, y los negocios en climas tropicales desean aprovechar estas oportunidades.
Descubrir nuevas tecnologías de centros de datos
El centro de datos tropical sustentable (STDCT, Sustainable Tropical Data Center Testbed) de la Universidad Nacional de Singapur es un programa de investigación y desarrollo creado para desarrollar y probar tecnologías para centros de datos eficientes y sustentables en regiones tropicales. Esta instalación de centro de datos a gran escala reunirá a investigadores y socios comerciales de muchas empresas para desarrollar y demostrar las mejores tecnologías de su clase en esta aplicación única.
La STDCT se lanzó a finales de 2023, y el evento fue presidido por el Ministro de Estado para el Comercio y la Industria, el Sr. Alvin Tan, como invitado de honor.
"[STDCT respalda] los esfuerzos de Singapur en la investigación de vanguardia sobre la innovación de los centros de datos y en el crecimiento de los centros de datos de una manera sustentable y alineada con nuestros compromisos de cambio climático", apunta. "A largo plazo, la instalación también será una plataforma para que otras universidades y empresas validen nuevas soluciones de DC. Esto permitirá que la industria tenga una adopción más amplia de las mejores prácticas para DC tropicales sustentables".
El STDCT tiene como objetivo demostrar una reducción en el consumo de energía del 40 %, una reducción en el consumo de agua del 30-40 % y una reducción en las emisiones de carbono de alrededor del 40 % a mediados de 2024. Además, busca utilizar una combinación de enfriamiento por aire y líquido para lograr una eficacia de uso de energía inferior a 1.2 para la instalación. Con estos aprendizajes, el STDCT planea publicar un documento técnico de recomendaciones para un diseño óptimo del centro de datos.
Detección de fugas en un entorno crítico
nVent es el proveedor de detección de fugas para la colaboración STDCT. Para cualquier centro de datos, la detección de fugas juega un papel clave. Debido a que las operaciones se pueden interrumpir fácilmente como consecuencia de que el líquido entra en contacto con el sistema electrónico, identificar, localizar y aislar inmediatamente las fugas es esencial para los centros de datos. Es fundamental monitorear el suministro de agua y las tuberías de líquido refrigerante de la instalación, así como otras ubicaciones en toda una instalación que puedan ser susceptibles a fugas o condensación. En climas tropicales, la detección de fugas es aún más importante debido a la alta humedad.
STDCT está equipado con dos productos diferentes de detección de fugas nVent RAYCHEM TraceTek. El primero, el cable de detección de agua TT1000, es un cable de detección de agua modular de longitud fija con conectores plásticos que permiten la conexión de varias longitudes de cable para adaptarse a las necesidades exactas de los clientes. El TT1000 se ha pensado para la detección de fugas en pisos elevados, en salas mecánicas y áreas de superficie plana similares. Detecta la presencia de agua en cualquier punto a lo largo de su longitud. Cuando se instala con una alarma y un módulo de localización, el cable detecta fugas de líquido, activa una alarma y señala la ubicación para una rápida corrección.
El segundo producto, el TT1100-OHP, es similar, pero personalizado para una aplicación diferente. Este cable de detección de fugas se utiliza en la parte inferior de los tubos suspendidos o montados en bastidor, en lugar de debajo de los pisos y en superficies planas. La capa exterior de este cable está diseñada para actuar como una mecha, de modo que incluso las fugas pequeñas entren en contacto con el cable para garantizar la detección. Por lo tanto, es adecuado para aplicaciones donde incluso pequeñas cantidades de agua pueden causar daños críticos.
El futuro de los centros de datos
Los centros de datos deben ser eficientes, sustentables y estar ubicados en todo el mundo. Las innovaciones del STDCT serán importantes para el crecimiento continuo de los centros de datos en climas tropicales. nVent se complace en formar parte de esta importante asociación, trabajando con nuestros pares de la industria para desarrollar tecnologías con el potencial de formar el futuro de los centros de datos.