Simplificación del diseño y la instalación del soporte sísmico para los sistemas de rociadores
La instalación de sistemas de rociadores es una tecnología muy extendida en edificios comerciales para defenderse contra incendios, salvaguardar la vida humana y proteger sistemas críticos. A menudo, los sistemas de rociadores se instalan en áreas que también presentan un mayor riesgo de actividad sísmica. Por lo tanto, es fundamental que estos sistemas estén bien protegidos en caso de terremoto. El soporte sísmico adecuado para los sistemas de rociadores no solo ayuda a que sigan operando en situaciones de emergencia, sino que también ofrece protección contra que se conviertan en peligros en sí mismos debido al colapso o la activación no deseada.
Comprensiblemente, los códigos que rigen la instalación de protección sísmica son rigurosos y complejos. El diseño de un sistema de soporte sísmico funcional es un proceso complicado influido por el diseño, la ubicación y los materiales de un edificio. Además, es posible que los ingenieros e instaladores que no estén familiarizados con los diseños para la protección sísmica de los sistemas de rociadores tengan dificultades para comprender los códigos.
Para simplificar el proceso y ayudar a impulsar la seguridad de los ocupantes del edificio, los expertos de nVent crearon una serie de manuales fáciles de leer que proporcionan un desglose de los códigos y estándares internacionales para la protección sísmica. Estos manuales pueden ser utilizados por instaladores que trabajan en soporte sísmico para rociadores de incendios, ingenieros que buscan entender mejor los códigos y estándares en aplicaciones prácticas e inspectores que buscan una guía visual que destaque lo que se debe buscar al realizar inspecciones sísmicas para sistemas de rociadores de incendios. Los manuales sísmicos nVent CADDY son producidos por ingenieros profesionales expertos en protección contra incendios y protección sísmica y supervisados por el profesor Stefano Grimaz, el presidente de la UNESCO para la reducción y resiliencia del riesgo sísmico.
Los manuales incluyen guías paso a paso que simplifican códigos y normas complejos, gráficos y dibujos ilustrados que representan los requisitos de cada norma y desgloses codificados por colores de los códigos de arriostramiento, flexibilidad y autorización.
"El arriostramiento sísmico es un eje importante para nVent y estamos comprometidos en el desarrollo de soluciones sísmicas seguras, rápidas y fáciles, herramientas digitales y capacitación en la industria para simplificar la protección sísmica para nuestros socios, contratistas y diseñadores", apunta Jeff Jackson, líder mundial de negocios sísmicos para nVent.
La protección sísmica no es simple, pero es vital. La línea de sistemas de refuerzo nVent CADDY proporciona a los contratistas soluciones diseñadas de alta calidad. Al utilizar las soluciones seguras y fáciles de instalar de nVent, junto con nuestros manuales sísmicos, los instaladores y los ingenieros pueden estar seguros de que están protegiendo los sistemas críticos de rociadores de emergencia y manteniéndolos al día con las normas. Nuestro manual incluye refuerzos de oscilación, flexibilidad y requisitos de autorización detallados en un solo lugar.
Solicite una copia de nuestro manual aquí.