Skip to main content

Seleccione su país/preferencia de idioma

Aislado del Daño: Protección de Líquidos Peligrosos Contra Descargas por Rayos

HISTORIA DE ÉXITO DEL CLIENTE

Aislado del Daño: Protección de Líquidos Peligrosos Contra Descargas por Rayos


 

Cuando se almacenan líquidos peligrosos e inflamables, como petróleo y gas, es fundamental proteger esos materiales de cualquier fuente de calor intenso o chispas. La naturaleza inflamable del combustible, combinada con la chispa de los rayos, puede ser peligrosa.

Los sistemas de conexión a tierra conducen la energía de las descargas por rayos a la tierra, donde se puede propagar de forma segura y protegen los tanques de almacenamiento de petróleo y gas. Este proceso también protege a las personas que trabajan en instalaciones de almacenamiento y materiales valiosos de situaciones peligrosas que podrían resultar de una descarga por rayos.

El diseño de una solución de conexión a tierra para tanques de almacenamiento de petróleo y gas es más complicado que el diseño de una estructura como un edificio comercial. Los tanques de petróleo y gas tienen techos flotantes que se elevan y caen con el nivel del líquido dentro del tanque. Esto evita la acumulación de vapores peligrosos en el espacio entre el contenido del tanque y su techo. Cuando se acumulan vapores, aumenta el riesgo de explosión inducida por corriente eléctrica. Minimizar el espacio entre el techo del tanque y el líquido contenido es fundamental para garantizar un almacenamiento seguro en todos los niveles de líquido.

A medida que los techos de los tanques se elevan y caen, los cables que los conectan a la tierra deben permanecer tensos. Con el paso de los años, los ingenieros han desarrollado varias maneras de lidiar con este problema. Muchas soluciones utilizan un Conjunto de Conexión a Tierra Retráctil (RGA). Piense en esto como un carrete de hilo: los cables están conectados al techo flotante y se enrollan alrededor del RGA que se encuentra fijo en la parte superior del tanque. El RGA se conecta al resto del sistema de conexión a tierra, el cual lleva las corrientes eléctricas a la tierra.

Una Nueva Solución

CTS Group es una empresa que proporciona almacenamiento de tanques sostenible y confiable. El desarrollo de sistemas de conexión a tierra eficaces es fundamental para sus productos. Cuando CTS detectó fallas en sus sistemas RGA, la empresa aprendió el mecanismo generado por la fricción cuando se levantaba y se bajaba, con el bobinado del cable dentro del RGA colocando tensión en los cables.

Aunque reemplazar el RGA y los cables de conexión a tierra es económico, el proceso puede ser bastante laborioso. Los trabajadores no pueden realizar reparaciones en tanques de almacenamiento mientras están llenos debido al peligro que representa el equipo eléctrico alrededor de materiales combustibles. Estas precauciones de seguridad significan que cada vez que los sistemas RGA fallan, CTS debe vaciar completamente los tanques afectados.

"Vaciar el tanque para realizar reparaciones significaba que reemplazar un producto de $200 posiblemente podría llevar a una pérdida de $1 millón en el negocio", dijo Julien Brousseau, Director de Marketing Vertical de nVent ERIFLEX.

Encontrar el Socio Adecuado

Debido a la experiencia que tiene nVent en soluciones de protección de conexión a tierra, unión, descargas por rayos y sobretensión, CTS se asoció con ingenieros de nVent en Medio Oriente para diseñar una mejor solución para sus sistemas de conexión a tierra en tanques de almacenamiento.

Los ingenieros de nVent vieron las trenzas de conexión a tierra de nVent ERIFLEX como una solución. Las trenzas de conexión a tierra de nVent ERIFLEX están hechas de hebras de cobre estañadas entrelazadas, lo que las hace flexibles. Los trenzados también utilizan aislamiento de cables superior nVent ERIFLEX Advanced Technology. Este cable es importante porque permite que el trenzado se apoye de forma segura en superficies metálicas. Las trenzas también se pueden hacer a medida para cumplir con las especificaciones exactas de los clientes.

Para implementar una solución para CTS, los ingenieros de nVent diseñaron un conductor trenzado plano según las especificaciones de CTS que se instalaría en sus tanques de almacenamiento. Los extremos del trenzado son lengüetas conectoras integradas, por lo que no se requiere trabajo para conectar el trenzado a un terminal, como si hubiera un sistema de cables.

Cuando sube el nivel de líquido del tanque, el trenzado de conexión a tierra de nVent ERIFLEX se enrolla con la subida de la tapa. Cuando el nivel desciende, el trenzado de conexión a tierra se desenrolla y mantiene las conexiones en la tapa y el tanque. Debido al aislamiento nVent ERIFLEX Advanced Technology, el trenzado enrollado se puede apoyar con seguridad en la tapa del tanque. Esto elimina la necesidad de un mecanismo para extender o retraer el cable de conexión a tierra.

Por motivos de seguridad, era necesario que el conductor tuviera aislamiento amarillo-verde y que se sometiera a pruebas UV. El aislamiento de nVent ERIFLEX Advanced Technology cumplió con ambos requisitos. Además, el aislamiento es de baja emisión de humo, libre de halógenos y retardante de llama (LSHFFR).

nVent tiene una amplia gama de tecnologías y conocimientos de productos que puede utilizar para ayudar a los clientes a encontrar soluciones para una amplia gama de requisitos. Con la solución personalizada proporcionada por nVent, CTS ahora puede reducir el costoso mantenimiento de soluciones anteriores y enfocarse en administrar su negocio.

Para obtener más información sobre soluciones personalizadas de nVent ERIFLEX, visite nVent.com.

SOLUCIONES de NVENT ERIFLEX

Recursos


 

View on the rooftop solar power plant with mann walking and examining photovoltaic panels. Concept of alternative energy and its service

Lea más Historias de Éxito de Clientes

nVent ERIFLEX Advanced Technology

Interactive-Map_2.jpg image

Electrificación de todo