Normas de seguridad en la industria petrolera
Índice
- Sobrecalentamiento en gabinetes eléctricos industriales
- Causas del sobrecalentamiento en gabinetes eléctricos
2.1. Aumento de la resistencia eléctrica por malos contactos
2.2. Sobrecarga en conductores y componentes eléctricos
2.3. Exceso de polvo y suciedad
2.4. Ventilación deficiente
2.5. Vida útil de los componentes
2.6. Manejo de cables - Cómo prevenir el sobrecalentamiento en gabinetes?
3.1. Selección del gabinete
3.2. Detección de puntos críticos de calor
3.3. Climatización eficiente
3.4. Mantenimiento - Soluciones nVent para evitar el sobrecalentamiento en gabinetes eléctricos
La famosa frase ‘errar es de humanos’ es cierto y ocurre con frecuencia. Sin embargo, las normas de seguridad como en la industria petrolera cometer un error podría llegar a ser fatal y cobrar vidas humanas. Por ello, cuando se trata de seguridad laboral en un ambiente como este, la mejor estrategia que pueden implementar las empresas es la de la prevención.
Por ello, existen las normas de seguridad en la industria petrolera, que son un conjunto de reglas establecidas para proteger tanto la integridad de los trabajadores como la de los equipos. Hay que tener presente que ya sea en tierra firme o en mar abierto, tanto las operaciones como los equipos de explotación petrolera exponen a los trabajadores a un alto riesgo. Además de las amenazas de las condiciones ambientales arduas y severas bajo las que suelen trabajar.
Seguridad en la industria petrolera: normas a seguir
Para poder contar con seguridad en el ambiente de trabajo es clave que las empresas tengan bien identificados, evaluados y sobre todo controlados los riesgos laborales. Recuerda que hasta la precaución más mínima puede ser importante para evitar impactar la seguridad de los trabajadores y de los equipos.
Existen muchas normas de seguridad en la industria petrolera, pero entre ellas estas son algunas de las más relevantes.
El lugar de trabajo debe contar con la protección adecuada
Los responsables de la conservación de los locales e instituciones de trabajo son los empresarios. Por ello, deben asegurarse de que el lugar de trabajo esté construido y equipado de manera que pueda brindar la protección necesaria y adecuada contra accidentes. Esto implica, por ejemplo, el uso de equipos de protección certificados como los gabinetes industriales. Con estos podrás contar con soluciones diseñadas especialmente para ubicaciones peligrosas y que además garantizan la protección de los equipos en ambientes potencialmente peligrosos.
Los espacios y los equipos deben estar correctamente señalizados
Otra de las normas de seguridad en la industria petrolera de importancia es la colocación de avisos, letreros y afiches en lugares visibles. Deben estar destinados a la divulgación de las normas de seguridad en la empresa. Asimismo, es responsabilidad de la compañía distribuir folletos y cualquier material de información entre su personal con referencia a la seguridad en las instalaciones.
Los trabajadores deben tener la vestimenta adecuada
Además de contar con soluciones para la seguridad de los equipos, y evitar que estos sean causa de daños, los trabajadores deben contar con una serie de implementos de seguridad para realizar su trabajo. Entre estos se encuentran cascos de seguridad, botas de seguridad, guantes, lentes, tapones auditivos, ropa de trabajo, traje para lluvia, ropa térmica, arnés, etc.
El aumento de la demanda mundial en el consumo de petróleo y sus derivados ha supuesto un gran reto para las empresas, ya que deben garantizar al máximo la seguridad de sus trabajadores. Y la forma de minimizar los riesgos es siguiendo las normas de seguridad en la industria petrolera.
En nVent HOFFMAN contamos con las soluciones que necesitas para prevenir accidentes y garantizar la seguridad en la industria petrolera. Somos especialistas en soluciones de protección para tus equipos y sistemas.