Investitionen in Versorgungsunternehmen schaffen Chancen für Lösungen von nVent
Mit der Elektrifizierung der Welt werden Investitionen in Versorgungsunternehmen weiter zunehmen. Um mehr erneuerbare Energien zu unterstützen, investieren Versorgungsunternehmen und Netzbetreiber in die Modernisierung und Wartung ihrer Infrastruktur. Das Stromnetz funktioniert zwar immer noch gut, aber ein Großteil der für Netzanwendungen eingesetzten Geräte ist Jahrzehnte alt. Diese neuen Investitionen in die Netzinfrastruktur bilden die Grundlage für ein nachhaltiges, anpassungsfähiges Netz, das dem künftigen Energiebedarf und den Herausforderungen gewachsen ist.
Unter Netzmodernisierung versteht man den Prozess der Verbesserung des Stromnetzes, um es widerstandsfähiger und effizienter zu machen. Da Technologie sich immer weiter entwickelt, ist die Modernisierung von Stromnetzen von entscheidender Bedeutung für die Minimierung von Stromausfällen sowie die rasche Wiederherstellung der Versorgung im Falle eines Ausfalls. Die Netzmodernisierung unterstützt auch ein CO2-armes Energiesystem. Mit der zunehmenden Verbreitung erneuerbarer Energiequellen müssen Netze angepasst werden, um Strom über längere Strecken von entlegenen Anlagen für erneuerbare Energien zu Haushalten und Unternehmen zu transportieren.
Die Netzmodernisierung ist wichtig, da sie sich auf viele verschiedene Gruppen auswirkt. Das US-Energieministerium (Department of Energy, DOE) schreibt: „Das Stromnetz ist mehr als nur Erzeugungs- und Übertragungsinfrastruktur. Es ist ein Ökosystem aus Anlagenbesitzern, Herstellern, Dienstleistern und Regierungsbeamt*innen auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene, die alle zusammenarbeiten, um eines der zuverlässigsten Stromnetze der Welt zu betreiben.“ Wir können davon ausgehen, dass sich die Energieinfrastruktur weiter anpassen und verbessern wird, um den Anforderungen sich ständig verändernder Technologien gerecht zu werden.
Das US-Energieministerium investiert aktiv in die Modernisierung des Stromnetzes. 2023 hat das Ministerium bis zu 39 Millionen US-Dollar für Projekte an die National Laboratories verteilt. Diese Projekte unterstützen den Aufbau eines widerstandsfähigen, zuverlässigen und sauberen Stromnetzes. Die Grid Resilience Innovative Partnership, finanziert durch das Bipartisan Infrastructure Law, stellte 13 Milliarden US-Dollar für die Modernisierung und Erweiterung US-amerikanischer Stromnetze zur Verfügung. Diese Investitionen tragen zur laufenden Umgestaltung der Stromnetze bei und stellen sicher, dass sie den Herausforderungen moderner Technologie gerecht werden und gleichzeitig Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit fördern.
nVent ist seit vielen Jahrzehnten ein zuverlässiger Partner der Versorgungsbranche und entwickelt und fertigt Lösungen, die kritische Anlagen verbinden und schützen, um die Infrastruktur der Energieversorgung sicherer und widerstandsfähiger zu machen. Wir bringen branchenweit führendes Fachwissen in die gesamte Versorgungsumgebung, einschließlich in die Infrastruktur für Stromerzeugung, Übertragung und Verteilung sowie in Anwendungen mit erneuerbaren Energien ein. Damit ist nVent bereit, die Anforderungen eines intelligenten Stromnetzes der nächsten Generation zu erfüllen.
Zu den Lösungen von nVent, die die Netzmodernisierung unterstützen, gehören Erdung und Potentialausgleich, Blitzschutz, Netzanschlüsse für Umspannwerke, Energieerzeugungsanlagen und Übertragungsleitungen. Erfahren Sie mehr über unsere Anwendungen für Versorgungsunternehmen: Anwendungen für Verbindung und Schutz von Energieversorgern | nVent ERICO.