电动汽车基础设施扩张如何催生市场对可靠储能的需求
在建设一个更具可持续、电气化程度更高的世界中,储能发挥着至关重要的作用。储能技术的主要推动因素之一是电动汽车 (EV) 基础设施的扩张。多种因素共同引发了这种扩张趋势。电动汽车有助于改善空气质量,因为它们不会产生尾气,从而可减少温室气体排放并帮助引领世界走向低碳未来。然而,这个世界需要更多的储能解决方案,以确保充电站有足够的电力来满足充电需求,这样才能显现电动汽车的优势。
充电基础设施趋势
目前,大多数电动汽车都是在家中完成充电,而想要提高电动汽车的保有率,公共充电站变得越发重要。城市地区尤其如此,这些地方可能难以在家中充电。根据美国国家可再生能源实验室的数据,从 2019 年第四季度到 2023 年第一季度,公共和私人电动汽车充电桩的数量几乎翻了一番,从 87,352 个增加到 161,562 个。电动汽车充电桩分为两种:慢充和快充。许多家用电动汽车充电桩采用的是慢充技术,汽车可以整晚充电。与之相反,快充可在一小时或更短时间内为电动汽车充满电。因此,可供公众使用的快速充电桩使驾驶员能够更多地驾车去往离家较远的地方,从而推动电动汽车的普及。
储能的作用
储能有助于高效利用可再生能源为电动汽车充电,从而在充电高峰期减轻电网压力。与煤炭等不可再生资源的发电方式不同,可再生能源不能实现按需发电。但要想真正做到碳中性,电动汽车必须使用可再生能源来充电。许多电动汽车充电站都由太阳能供电,并配有储能装置,不但能够通过太阳来发电,还能存储起来以供驾驶员在需要充电时使用。
储能系统还有助于管理电动汽车充电需求的波动,从而支持电网保持稳定。驾驶员可能会在同一时间需要充电,这样的充电高峰会对电网造成压力,而储能技术的推出将有助于调节这一需求。在出现电网中断或断电等问题时,储能可帮助确保更可靠地进行充电。
增长潜力
根据爱迪生电气研究所的报告,到 2030 年,美国预计将有 1,700 万辆电动汽车上路。这一增长预测凸显了在储能解决方案的支持之下,建设强大充电基础设施的必要性。
最后一公里配送,例如向住宅用户交付包裹的最后阶段,是有可能推动电动汽车行业增长的另一个领域。最后一公里配送通常是燃料消耗最大的部分。展望未来,物流企业和最后一公里车队可能会在当地车队站点启用太阳能电动汽车充电设施。未来,我们会看到快递公司与电动汽车制造商开展合作,从而更接近其可持续发展目标并提高运营效率。
利用 nVent 解决方案为未来做好准备
nVent 解决方案可对储能系统进行保护、连接和冷却。nVent 的产品系列有助于提升公用事业级别储能系统的性能、安全性和可靠性。我们提供的解决方案可使变压器低压端的安装人员更轻松地完成互连。
我们的储能解决方案采用高效的液冷技术,可在机壳内实现更高的蓄电池和电能密度,从而帮助减少储能装置的占地面积。我们拥有定制解决方案的能力,还能提供行业专业知识,并基于我们为其他行业开发的系统(如工业自动化和数据中心解决方案)进行迭代,这使我们得以成为储能行业的重要参与者。
更高的电能密度会产生更多的热量,如同我们在数据中心部署液冷技术以提升芯片密度一样,该技术也将在电池储能装置中发挥更大的作用。为了更好地管理蓄电池温度,我们的冷却器可向歧管输送冷却液,而歧管则通过定制的软管和接头将这些液体直接分配到各个蓄电池模块。
电力需求的增加导致需要更多的蓄电池,我们的电源连接以节省空间、低烟和无卤为特色,成为蓄电池储能场所的理想之选。此外,我们的雷电保护、接地和浪涌保护解决方案还可提高设施安全性。总体而言,我们专注于为蓄电池开发包含物理保护和架构在内的创新连接和保护系统,包括冷却、电源连接、泄漏检测、机壳以及雷电和浪涌保护。我们在其他垂直领域的数字设计工具以及远程监测和控制方面积累了丰富的专业知识,这也将帮助我们为这一不断增长的领域带来独特的创新和见解。