可扩展性是现代数据基础设施的关键特征
随着新技术的发展与安全考量因素的演变,数据中心客户的需求与期望将持续转变。这些需求反过来推动了配电、冷却与监控技术的创新。
随着数据中心管理者着手构建未来数据中心,包括冷却、电力与保护设备在内的设施可扩展性将持续成为关键考量因素。
美国现有超过 5000 个数据中心,数据基础设施需求正持续攀升。然而,人工智能 (AI)、机器学习 (ML) 与高性能计算的工作负载需求无法仅通过新建数据中心满足。
数据中心需要寻找创新方案以满足客户需求,包括在现有设施内扩展容量。这一需求不会变 — 新建数据中心设施的企业同样需要在规划时考虑可扩展性。
机架级模块化是关键
数据中心设备的模块化使数据中心能够在需求增长时扩展运营。如果数据中心仅按当前所需能力进行构建,那么随着技术变革,很快就会面临重新改造和进一步升级的困境。数据中心管理者需要保留通过现有建筑基础设施新增机架或设备的能力,以匹配快速增长的需求(此类需求无法通过大规模扩建项目及时满足)。
冷却技术有望成为模块化的重要推动力。不同设备的冷却系统 — 例如高性能芯片所需的高密度液冷系统,以及更规范的 IT 设备所需的混合解决方案 — 需具备灵活接入与退出的能力,以适配已部署的设备。随着冷却技术的持续改进,数据中心还可提升 IT 设备密度。但这意味着线缆与配电系统也必须围绕可扩展架构设计。
数据中心管理者需要持续管理与监控基础设施,以评估系统升级的时机与位置。数据中心用户应能远程实时监控电力、冷却及其他功能,确保系统符合需求。
模块化成为数据中心基础设施演进的组成部分
IT 与数据中心行业的创新步伐迅猛,尤其是在人工智能部署的范式转变背景下。数据中心运营商对未来风冷与液冷部署的平衡存在不确定性 — 不仅是未来一年,更是未来 5 至 10 年。IT 系统架构的演变与芯片创新进一步加剧了这种不确定性,使得预测未来冷却与电力基础设施需求更具挑战。因此,模块化已成为避免对数据中心电力与散热基础设施过度投资的关键因素,为适应变化需求提供了灵活性。
模块化的冗余优势
模块化不仅具有可扩展性,还具有其他优势 — 使用预制式可互换技术有助于数据中心维持正常运行时间与性能,因为关键组件可在需要维护时快速更换。在选择部署于数据中心的机柜、配电、线缆管理与液冷解决方案时,数据中心管理者需确保其设计已考虑可扩展性与模块化。例如,冷却装置应能连接至冷却液分配单元或设施供水系统(若存在此类基础设施)。这使得数据中心管理者无论采用液对气技术、冷却分配单元、设施液体管线还是任意系统组合,均可在机架层面使用相同的集合管。
各个层面可扩展
为数据中心设计、改造或翻新的设施工程师同样需将可扩展性纳入考量。这可能意味着安装更多基础设施以支持先进的冷却能力(如连接至机架与机架排的液体管线)。这也可能意味着通过预算安排现场可再生能源与储能系统,为未来能源需求预留空间。这可抵消能源消耗,使数据中心在不扩大物理空间的情况下提升密度。