Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

打印
New Opportunities for data centers

现场发电技术将为数据中心创造新的机会

数据中心是电气化世界的重要组成部分,但同时也是世界上耗电量最大的设施之一。现在,利用现场可再生能源,数据中心自行发电不再是梦想。可再生能源和储能技术的发展为数据中心带来减少碳足迹和用电成本的机会。不过,只有采用正确的技术,这些措施才能奏效。

数据中心的可持续性

随着数据需求的日渐高涨,数据中心面临着降低能耗,以减少环境影响的挑战。为了实现更具环境效益的运营,有几个领域可能需要数据中心经理重点关注。新技术通常需要用到新型 IT 设备,这些设备一般工作温度更高,导致制冷需求增加。数据中心经理知道,提高用电效率 (PUE) 有助于让运营更具成本效益,并减少能耗。对于新一代 IT 技术,传统的风冷系统可能难以高效地冷却设备,将被迫采用更高效的液冷方法。液冷解决方案旨在为数据中心提供局部冷却并提升冷却系统的能效,它有助于延长设备使用寿命,提高客户的生产率。

可再生能源为数据中心带来新的节能机会

除了通过提高运营效率来降低能耗之外,数据中心还可以利用太阳能和风能等可再生能源发电,进一步改善运营效率。数据中心不仅可以使用已经并入电网的可再生电能,还可以通过现场发电,为增加全球的可再生能源作出贡献。数据中心设施通常占地面积较大,非常适合屋顶安装太阳能电池板。现场发电有助于数据中心提高用电独立性,降低数据中心的用电成本和碳排放,甚至有助于提高本地电网的供电弹性。

下面举例介绍几个实施了现场太阳能发电技术的数据中心。2019 年,Iron Mountain 在位于新泽西州埃迪森市的大型数据中心大楼的屋顶上建造了一个发电容量达 7.2 兆瓦的太阳能阵列,以强化其在可持续发展与可再生能源方面的举措。Intel、Google 和 Switch 等公司也都在自己的数据中心设施中使用太阳能

面向数据中心、能源储存和可再生能源的解决方案

nVent 可为再生能源发电系统提供保护机柜、电力连接和浪涌保护设备,以及有助于数据中心提升用电效率的解决方案,比如先进的液冷和配电产品平台。

能源储存也是可再生能源发电系统的关键组成部分,合理地保护储能设备非常重要。我们的室外机柜采用独特的设计,能够承受充满挑战性的户外环境,确保储能系统具有出色的寿命和达到最佳性能。我们还可为电池管理系统提供坚固可靠且设计优良的机箱,以保护敏感电子器件,优化其在储能系统中的性能和使用寿命。

从希望利用可再生能源的设施规划人员和工程师,到希望进一步提升用电效率的数据中心经理,nVent 解决方案始终致力于为各种客户提供专业帮助,以构建一个更加可持续的电气化世界。

探索数据中心解决方案