Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

借助 nVent ModCenter,小企业成长为主要参与者

客户成功案例

借助 nVent ModCenter,小企业成长为主要参与者


 

“凭借 nVent HOFFMAN ModCenter 293,我们可以更快地改进产品,并且能够锁定并承担比以往更多的项目。”


控制面板可帮助在全球范围内运营重要系统。从城市工人使用的维护系统控制到制造行业中的操作控制,再到主题公园游乐设施和航空航天应用场景的面板,控制面板以多种形式存在于我们身边。

建筑业控制面板很复杂,因为它们都需经过很高程度的定制以适应不同的情况。控制面板需要定制切割的机柜以容纳电子设备,并提供对各个按钮和开关的操作方式,以及各种用户必需的电子自动化设备。

South Coast Controls 成立于 1986 年,最初是一家小型面板工场,后来发展为拥有 52 名员工的企业。该家族企业每年为包括石油、制药和娱乐在内的众多行业中的客户建造数千个机柜。

South Coast Controls 的业务规模在过去几年中迅速扩大。随着订单量的增长,该公司发现需要指派三名以上的员工负责凿钻出定制的机柜孔。无论工人多么熟练,这项工作都十分艰巨、漫长和耗时。由于在面板上钻出完美的孔需要很高的精度,即使最熟练的工人也不能 100% 准确地用手工排列、调整和切割面板。

此外,随着 South Coast Controls 的业务不断扩展,还需要更多员工来完成在控制面板内部组装自动化设备的技术工作。让员工手动定制机箱,将无法最好地利用时间和资源。很明显,这种人工操作方式已无法满足该公司日益增长的客户需求。


准确高效

South Coast Controls 需要一种解决方案来帮助其满足客户的机柜改造需求,减少误差,以及最大限度地提高效率。最初,该公司试图通过临时工和交叉培训员工来解决这个问题。然而,这样做无法达到 South Coast Controls 所追求的高效率或成本效益,最终他们转为采用自动化面板切割。

South Coast Controls 通过一家 nVent HOFFMAN 经销商与 nVent 代表取得联系,nVent 代表了解到该公司遇到的挑战和追求的目标,并推荐了 nVent HOFFMAN ModCenter 293。

ModCenter 可自动在机柜中切割定制孔。South Coast Controls 决定投资购买该机器,因为它具有一流的切割速度,比市场上许多其他机器切割得更快、更深。

ModCenter 使 South Coast Controls 的机柜定制过程中的每个部分都变得更容易和更快速。平均而言,ModCenter 将装配时间缩短了 75%,将切割时间缩短了 91.5%。South Coast Controls 还能够更好地利用员工的时间。现在,一名员工负责管理 ModCenter,另外两名员工负责生产过程的其他部分,而不再需要由三名员工手工切割机柜。

通过实现生产流程中的面板切割工作自动化,South Coast Controls 能够将平均交货时间缩短约 9 个工作日。他们不但实现了效率的提升,质量也得到了改进。

South Coast Controls 首席执行官 Harry Ellis 表示:“在改装机柜方面,我一度以为我们的产品质量能够达到 A 级。但现在我们有了 ModCenter。与我们现在的质量水平相比,以前的评级实际上可能是更低的 B 级,而且我们的生产速度呈指数级增长。”

以前,装配过程中的人为错误会造成浪费。采用 ModCenter 后,South Coast Controls 为机器设计了一种工具,该工具可以在机柜上绘制孔的位置,这样团队就能在切割前仔细检查位置。得益于机器本身的高准确性,再加上这一新增工艺步骤,公司几乎避免了机柜切割中出现的各种错误,并大大减少了时间和材料的浪费。

实现拓展的机会

除了帮助 South Coast Controls 加强现有业务外,ModCenter 还为该公司开辟了新的业务渠道。

“在以前,有时我们不得不放弃某些项目,因为根本没有能力承担。”Ellis 如此说,“现在,借助 nVent HOFFMAN ModCenter 293,我们可以更快地改进产品,并且能够锁定并承担比以往更多的项目,这也让我们能够打入更多市场。”

由于控制面板项目承接能力提升,South Coast Controls 赢得了多个行业(包括医疗、制药、水处理和废水、食品和饮料、化学、主题公园娱乐、航空航天、石油和天然气等)中的许多新项目。South Coast Controls 曾预计公司将在两年内收回这台机器的成本,但仅仅不到一半的时间就已经实现了这一目标。

South Coast Controls 可依靠 ModCenter 293 执行各种困难而危险的任务,并获得高质量的结果。当被问及该公司的下一步计划时,Ellis 说:“我们希望在不久的将来再购买一台 ModCenter。”

资源


 

View on the rooftop solar power plant with mann walking and examining photovoltaic panels. Concept of alternative energy and its service

阅读更多客户成功案例

了解更多
Hoffman Mod Center-319x319.png image

借助 nVent ModCenter,小企业成长为主要参与者

了解更多
Interactive-Map_2.jpg image

万物电气化

了解更多