Perguntas frequentes sobre o software DTM
Perguntas
frequentes
Encontre as respostas às nossas perguntas mais frequentes abaixo. Se não encontrar o que procura, contacte-nos.
TIPOS DE PACOTE DE SOFTWARE DTM
- Que tipos de pacotes estão disponíveis?
Os pacotes de software DTM estão divididos em três categorias:
- DTM para engenharia e fabrico – Premium e Professional
- DTM Connected Worker
- Opções de valor acrescentado DTM- Quais são as diferenças nos tipos de pacotes?
- O DTM para engenharia e fabrico permite aos projetistas utilizar funcionalidades poderosas para
simplificar o processo de conceção e recolher dados de fabrico para permitir uma produção
automatizada. As soluções fáceis de utilizar ajudam os projetistas a criar desenhos de armários em 2D
e 3D sem a sobrecarga de terem de aprender processos de desenho em 3D.- O DTM Premium oferece as funcionalidades mais avançadas necessárias para criar esquemas e disposições de painéis. Disponível em 120 ou opções ilimitadas de folhas de desenho. A limitação de folhas de desenho aplica-se a um único projeto. Os utilizadores podem ter todos os projetos que pretenderem.
- O DTM Professional fornece as funcionalidades mais comuns necessárias para criar esquemas e desenhos de painéis. Disponível em 30, 120 ou opções ilimitadas de folhas de desenho. A limitação de folhas de desenho aplica-se a um único projeto. Os utilizadores podem ter todos os projetos que pretenderem.
- O DTM Connected Worker simplifica o trabalho de instalação, montagem e teste dos armários
na fábrica. Por exemplo, o pacote de cablagem ligada fornece informações detalhadas
sobre a cablagem utilizando os dados de engenharia e o encaminhamento dos cabos efetuado na fase de projeto.
- As opções de valor acrescentado DTM podem ser amplamente divididas em quatro categorias principais para fornecer
funcionalidades adicionais aos utilizadores além das funcionalidades básicas de projeto e documentação da
solução de software DTM.1. Gestão de dados
- - Opções na nuvem para armazenamento de dados, criação de versões e controlo de acesso.
- - Troca de dados com ferramentas mecânicas 3D.
2. Ferramentas de colaboração para ligação a soluções líderes de projeto
mecânico 3D
3. Ligação a soluções de parceiros
- Ligue-se a várias soluções de parceiros para aumentar o fluxo de dados em todos os processos de engenharia, fabrico e sistemas
- Ligue-se a sistemas empresariais a montante e a jusante
- Ligue-se a sistemas empresariais, como sistemas ERP, PLM e PDM, para integrar o software DTM nos processos de negócio existentes.
4. Opções de nuvem
- Ajuda os clientes a armazenar, criar versões e controlar o acesso aos dados de projeto numa plataforma de nuvem empresarial (atualmente, suporta as plataformas de nuvem AWS e Azure).
- O cliente fornece a plataforma de nuvem e mantém o controlo total sobre os seus dados.
- Simplifica a infraestrutura interna de TI e fornece uma solução de gestão e armazenamento de ficheiros com menor sobrecarga.
LICENCIAMENTO
- Quais são as condições de licenciamento do software DTM?
As licenças de software DTM estão disponíveis em opções de subscrição de 1 ou 3 anos.
- De quantas licenças preciso?
O número de licenças necessárias depende do número de utilizadores em simultâneo e do
tipo de utilizadores.- Pacotes Professional e Premium de engenharia e fabrico:
Se todos os técnicos precisarem de aceder ao software em simultâneo, deve
ser adquirida uma licença individual. Se nem todos os técnicos precisarem de acesso ao mesmo
tempo, um número selecionado de licenças pode ser adquirido e partilhado. - Pacotes Connected Worker:
As licenças Connected Worker requerem uma licença separada dos pacotes
de engenharia e fabrico. Tal como mencionado acima, se todos os técnicos precisarem de
aceder ao software ao mesmo tempo, é necessário adquirir uma licença
individual. Se nem todos os técnicos precisarem de acesso ao mesmo tempo, um número
selecionado de licenças pode ser adquirido e partilhado.
- Pacotes Professional e Premium de engenharia e fabrico:
- As licenças podem ser partilhadas por vários utilizadores?
As licenças são flutuantes e podem ser utilizadas em vários computadores. A limitação está relacionada com
a utilização em simultâneo.- E se um utilizador licenciado estiver fora do escritório?
As licenças são disponibilizadas pelo gestor de licenças FlexNet, que normalmente é instalado
num servidor. Os utilizadores podem remover uma licença durante algum tempo, se estiverem em viagem ou
não estiverem ligados à rede.
DADOS TÉCNICOS
- Que sistema operativo é necessário?
O software DTM é executado apenas no sistema operativo Windows e só está disponível na
versão de 64 bits. As dependências das versões do Windows mudam com a edição; estas
informações podem ser solicitadas quando e conforme necessário.- Como posso instalar o software DTM no meu computador?
Os pacotes de engenharia e fabrico e Connected Worker são instalados
num computador ou em máquinas virtuais pelo cliente. A opção de nuvem, Cloud
Collaborator, também é instalada localmente. O Cloud Collaborator guarda e gere ficheiros
na nuvem. O cliente possui e fornece a localização na nuvem, que não está incluída
no custo da licença. O cliente mantém a localização na nuvem e a propriedade dos dados.
Nota: a nVent não é proprietária nem tem acesso aos dados na nuvem do cliente.- Preciso de um servidor para as licenças?
Um servidor é ideal para alojar o gestor de licenças. Um computador normal também pode alojar
o servidor desde que outras máquinas possam comunicar com o computador através
da rede. A aplicação pode ser executada com uma base de dados local baseada no Microsoft Access para
peças, ou as peças podem ser alojadas num servidor Microsoft SQL, sendo também possível suportar
uma base de dados Oracle. Consulte a documentação para obter os requisitos mínimos e
as dependências da versão.
COMPATIBILIDADE COM AUTOCAD
- Funciona com ficheiros AutoCAD?
Sim, o DTM pode importar e exportar ficheiros AutoCAD.
- É possível importar desenhos AutoCAD?
Sim, pode importar desenhos AutoCAD.
- É possível produzir desenhos AutoCAD com o software DTM?
Sim, o software DTM pode exportar desenhos DWG e DXF.
Biblioteca E CONTEÚDO
- Quantas peças de biblioteca têm?
- A nVent fez uma parceria com a CADENAS como plataforma para peças. As peças são distribuídas
em produtos básicos, certificados e premium. No geral, a versão básica tem centenas de milhares de
peças. As peças certificadas e premium têm informações de eletrificação. Estamos
a trabalhar em estreita colaboração com os fornecedores para aumentar o número de peças com dados elétricos para
ajudar na transformação digital - Em breve, planeamos fornecer um serviço de criação de bibliotecas a pedido para ajudar a criar peças
indisponíveis junto dos fornecedores.
- A nVent fez uma parceria com a CADENAS como plataforma para peças. As peças são distribuídas
- Como gerimos a biblioteca de peças?
As peças da biblioteca estão disponíveis localmente como base de dados partilhada ou base de dados independente.
Os utilizadores têm a flexibilidade de dispor de bases de dados de várias peças para diferentes
normas ou clientes. No entanto, normalmente, uma grande equipa beneficia do alojamento
da base de dados partilhada numa base de dados SQL ou Oracle.- O software tem símbolos norte-americanos?
O software inclui um grande conjunto de símbolos ANSI e JIC para usar conforme necessário.
FORMAÇÃO E SERVIÇOS
- Quais são os tipos de opções de formação?
Estão disponíveis várias opções de formação online e no local para satisfazer vários orçamentos.
- Está disponível formação personalizada?
Sim, estão disponíveis aulas de formação dedicadas online e no local para até seis utilizadores.
CONETIVIDADE NA AUTOMAÇÃO DE OFICINAS DE PAINÉIS
- Preciso de automação para oficinas de painéis da nVent HOFFMAN ou de outros tipos de máquinas de automação para usar o software DTM?
Não, não são necessárias máquinas automatizadas para utilizar o software para produtividade de engenharia. O software DTM simplifica o processo de conceção e adiciona verificações de qualidade para
ajudar no fabrico.- Como é que o software DTM se liga às máquinas PWA, ModCenter e NC-CUT?
O software DTM produz saídas de dados de engenharia para acionar máquinas de automação para oficinas de painéis, como máquinas PWA, ModCenter e NC-CUT.
- Quais são as vantagens de utilizar o DTM para fomentar a automação das oficinas de painéis?
- Com as suas verificações automáticas de qualidade, o software DTM ajuda a melhorar a qualidade do projeto desde as fases iniciais.
- Os dados de engenharia são utilizados para produzir saídas para máquinas de automação de oficinas de painéis.
- A saída ocorre no formato correto para simplificar o processo de fabrico.