Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

La scalabilità è un componente essenziale della moderna infrastruttura dei dati

Modern Data Infrastructure
ARTICOLO DI NOTIZIE
La scalabilità è un componente essenziale della moderna infrastruttura dei dati

Le aspettative e i requisiti dei clienti dei data center continueranno a cambiare con la costante evoluzione delle nuove tecnologie e dei fattori da tenere in considerazione per ottimizzare la sicurezza. Questi requisiti sono, a loro volta, alla base delle innovazioni tecnologiche nel campo della distribuzione dell'energia elettrica, del raffreddamento e del monitoraggio.

Mentre vengono sviluppati i data center del futuro, questioni come la scalabilità dei sistemi e le soluzioni di raffreddamento, alimentazione e protezione continueranno ad avere un'importanza primaria.

Negli Stati Uniti esistono oltre 5.000 data center e la domanda di infrastrutture dati è in aumento. Tuttavia, i requisiti in termini di carico di lavoro dell'intelligenza artificiale (IA), dell'apprendimento automatico (ML) e dell'High Performance Computing non possono essere soddisfatti semplicemente costruendo nuovi data center.

È indispensabile trovare soluzioni creative per andare incontro alle esigenze dei clienti, tra cui la scalabilità all'interno delle strutture esistenti. Non è un obiettivo semplice da realizzare. Anche le aziende che producono nuovi impianti per data center devono tenere conto della scalabilità.

Modern-Data-Infrastructure-Image.jpg


Modularità a livello di rack: un aspetto fondamentale

La modularità delle apparecchiature consente ai data center di incrementare le operazioni in base all'aumento della domanda. Se i data center si evolveranno in base alla richiesta di capacità odierna, in poco tempo sarà necessario eseguire rilavorazioni e sviluppare ulteriormente gli impianti per restare al passo con i cambiamenti della tecnologia. Per i responsabili dei data center, è indispensabile garantire che ci sia sempre la possibilità di aggiungere apparecchiature o rack aggiuntivi nell'impianto esistente, in modo che possa adeguarsi all'aumento rapido della domanda. In questi casi, infatti, non è possibile portare avanti progetti di ampliamento su larga scala nei tempi previsti.

La tecnologia di raffreddamento potrebbe dare un grande contributo alla diffusione degli impianti modulari. I sistemi di raffreddamenti destinati a diversi tipi di dispositivi, come quelli basati su liquido ad alta densità per i chip ad alte prestazioni e le soluzioni ibride compatibili con i sistemi IT più standard, devono disporre della flessibilità necessaria per essere compatibili con gli impianti esistenti. Di pari passo con la continua evoluzione delle tecnologie di raffreddamento, i data center possono aumentare anche la densità dei sistemi IT. In questo caso, però, anche il cablaggio e gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica devono essere progettati tenendo in considerazione criteri come la scalabilità.

Inoltre, i responsabili dei data center devono gestire e monitorare costantemente l'infrastruttura per capire quali sistemi aggiornare e quando procedere all'aggiornamento. Gli utenti dei data center devono essere in grado di monitorare da remoto e in tempo reale l'alimentazione, il raffreddamento e altre funzionalità, per assicurarsi che i sistemi siano all'altezza delle esigenze.

Il design modulare è alla base dell'evoluzione delle infrastrutture di data center

Il settore informatico e quello dei data center stanno avanzando a un ritmo sostenuto, soprattutto dopo l'avvento rivoluzionario dell'intelligenza artificiale. I gestori dei data center si trovano di fronte a un futuro incerto per quanto riguarda l'equilibrio tra gli impianti di raffreddamento a liquido e ad aria, un problema che avrà un peso importante non soltanto nell'immediato, ma anche tra 5 o 10 anni. Questa incertezza è peggiorata dal fatto che le architetture di sistemi IT e i chip si stanno modernizzando ed evolvendo, il che rende difficile prevedere i requisiti che saranno necessari in futuro in termini di alimentazione e raffreddamento. La modularità è quindi diventata fondamentale per evitare di sottoporre a eccessiva pressione le infrastrutture di alimentazione e raffreddamento dei data center, in quanto offre la flessibilità necessaria per adeguarsi al cambiamento delle esigenze.

Modularità al servizio della ridondanza

Oltre alla scalabilità, un design modulare assicura anche altri vantaggi. L'uso di tecnologie prefabbricate e intercambiabili, infatti, può mantenere costanti i tempi di attività e le prestazioni dei data center, poiché i componenti mission-critical possono essere sostituiti durante gli interventi di assistenza. Quando scelgono gli armadi, i sistemi di distribuzione dell'energia elettrica, gli impianti per la gestione del cablaggio e le soluzioni di raffreddamento a liquido, i responsabili dei data center devono avere la certezza che i prodotti scelti siano progettati all'insegna della scalabilità e della modularità. Ad esempio, dovrebbero consentire di collegare le unità di raffreddamento a quelle per la distribuzione del liquido refrigerante, oppure alle riserve idriche dell'impianto, se tale infrastruttura è presente. In questo modo, è possibile utilizzare gli stessi collettori a livello di rack, sia nel caso delle tecnologie da liquido ad aria che nel caso delle unità di distribuzione per il liquido di raffreddamento, delle tubazioni di liquidi dell'impianto o una combinazione di questi sistemi.

Scalabilità a ogni livello

Anche i tecnici che si occupano di riprogettare, riadattare o ristrutturare gli edifici che ospitano data center devono tenere conto della modularità e quindi, per esempio, prevedere l'installazione di altre infrastrutture che supportino tecnologie di raffreddamento avanzate, come le tubazioni per liquidi a livello di rack e file. Oppure stanziare un budget per realizzare sistemi di stoccaggio dell'energia e impianti in loco per la generazione di elettricità da fonti rinnovabili, in modo da far fronte ai requisiti futuri. In questo modo è possibile compensare il consumo energetico e consentire l'espansione dei data center senza ripercussioni sull'ingombro fisico.

nVent History

Informazioni su nVent

La nostra azienda realizza soluzioni elettriche creative pensate per connettere e proteggere. Dalla progettazione alla realizzazione, dalla commercializzazione ai servizi di installazione e assistenza, i nostri prodotti e le nostre soluzioni a prestazioni elevate contribuiscono a creare un mondo sempre più all'insegna della sostenibilità e dell'elettrificazione.

Maggiori informazioni
ESG

ESG

I criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) rappresentano una parte fondamentale della nostra identità e del nostro modo di operare, fin dagli albori dell'azienda. In nVent, concentriamo le iniziative ESG su tre aree: persone, prodotti e pianeta.

Maggiori informazioni
Community Involvement

Cultura

I nostri dipendenti hanno la possibilità di esprimersi in modo creativo e coraggioso. È grazie a questo che possiamo migliorare le performance e il coinvolgimento di tutti. La nostra cultura ha permesso a nVent di vincere numerosi premi.

Maggiori informazioni