Skip to main content
Seleccione su país/preferencia de idioma

Regiones sísmicas en México: Mapa, Riesgos y Prevención

Regiones sísmicas en México: Mapa, Riesgos y Prevención

México, ubicado en el cinturón de fuego del Pacífico, es una de las regiones sísmicas más activas en el mundo. Debido a esto, el país experimenta temblores con frecuencia y ha registrado terremotos importantes a lo largo de la historia.Conocer el nivel de riesgo en cada área puede hacer la diferencia en la preparación y prevención de daños por sismos. A continuación, exploraremos los estados con mayor actividad según su ubicación y las medidas de seguridad necesarias que debes tener en cuenta si vives en alguna de las regiones sísmicas en México.

Historia Sísmica en México 


México ha experimentado importantes sismos a lo largo de su historia que han influido en la evolución de las normativas de construcción y en las estrategias de preparación ante eventos sísmicos:

  • El sismo de 1985 en la Ciudad de México impulsó reformas significativas en los reglamentos de construcción y en la capacitación de la población.
  • El terremoto de 2017 reforzó la atención hacia la infraestructura sismorresistente y la importancia de la preparación sísmica.
     

Ambos eventos históricos permitieron evidenciar la relevancia de contar con una infraestructura adecuada y estudiar el mapa de actividad sísmica en las regiones. Tener un conocimiento preciso de las áreas de mayor riesgo y de las medidas de seguridad recomendadas, permite planificar de manera más efectiva y reforzar la resiliencia de las construcciones ante futuros sismos. Asimismo, la adopción de normas de construcción sismorresistentes y la actualización constante de las políticas de prevención son fundamentales tanto para la seguridad de la población como para la protección de las infraestructuras críticas del país.

Play

Regiones Sísmicas en México y sus clasificaciones


Para gestionar adecuadamente el riesgo, diferentes instituciones oficiales han desarrollado clasificaciones de zonas sísmicas con base en criterios específicos.Entre las principales, se destacan el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) y el Servicio Sismológico Nacional (SSN), que ofrecen enfoques complementarios para evaluar y preparar a la población frente a los sismos.

Clasificación por nivel de actividad tectónica


El CENAPRED clasifica a México en tres zonas sísmicas (Alta, Media y Baja) en función del nivel de actividad tectónica en cada distribución geográfica y el riesgo de sismos de gran magnitud. 

  • Zona Sísmica Alta: Comprende los estados de la costa del Pacífico, como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Jalisco y Colima, donde la colisión de placas tectónicas genera una alta actividad sísmica. 
  • Zona Sísmica Media: Incluye áreas del centro y sur del país, como la Ciudad de México, Puebla y el Estado de México, que, aunque no están en contacto directo con las placas, son vulnerables a sismos fuertes por su cercanía a la zona de subducción.
  • Zona Sísmica Baja: Situada en el norte y noreste de México, esta zona tiene menos actividad sísmica, aunque zonas como Baja California pueden verse afectadas por la placa del Pacífico.

Regionalización sísmica de México

Clasificación para la planificación urbana


El Servicio Sismológico Nacional (SSN), en colaboración con el sector de normativas estructurales, divide a México en cuatro zonas sísmicas (A, B, C y D) basadas en la aceleración máxima esperada del suelo y en registros históricos de sismos. Esta clasificación es fundamental para el diseño antisísmico de edificaciones, ayudando a asegurar que las construcciones resistan las condiciones sísmicas específicas de cada región.

Zonas:

  • Zona A: Presenta baja actividad sísmica, sin sismos significativos en los últimos 80 años y con una aceleración del suelo menor al 10% de la gravedad.
  • Zonas B y C: Representan zonas intermedias, con sismos menos frecuentes o con aceleraciones del suelo que no superan el 70% de la gravedad.
  • Zona D: La de mayor riesgo, donde la actividad sísmica es frecuente e intensa, y las aceleraciones del suelo pueden superar el 70% de la gravedad.

El mapa sísmico de México permite una comprensión de la actividad en cada región, por lo tanto, es una herramienta fundamental en la planificación urbana y la preparación de la población para enfrentar estos eventos. Causas y consecuencias de los Sismos en México
La actividad sísmica en México es resultado de la interacción entre varias placas tectónicas. La placa de Cocos, al deslizarse por debajo de la placa Norteamericana en un proceso conocido como subducción, produce gran parte de los sismos en el país. Este fenómeno explica por qué los sismos y volcanes en México son comunes en la costa del Pacífico.

Dependiendo de las zonas, las consecuencias de los sismos en México son variadas y pueden abarcar desde daños estructurales menores hasta la devastación total de elementos de infraestructura. 


Causas y consecuencias de los Sismos en México

La actividad sísmica en México es resultado de la interacción entre varias placas tectónicas. La placa de Cocos, al deslizarse por debajo de la placa Norteamericana en un proceso conocido como subducción, produce gran parte de los sismos en el país. Este fenómeno explica por qué los sismos y volcanes en México son comunes en la costa del Pacífico.

Dependiendo de las zonas, las consecuencias de los sismos en México son variadas y pueden abarcar desde daños estructurales menores hasta la devastación total de elementos de infraestructura. 

Normativa de Seguridad en Regiones Sísmicas en México


La normativa de construcción sismorresistente en México ha avanzado significativamente tras los grandes terremotos de los últimos años. Actualmente, estas normas exigen que los edificios en zonas sísmicas cumplan con medidas específicas de diseño y materiales resistentes. Las construcciones modernas deben cumplir con estándares que reduzcan al mínimo los daños y protejan a sus ocupantes. La Ciudad de México y otros estados de alta actividad sísmica requieren medidas más estrictas en sus edificaciones, lo que ha derivado en la adopción de construcción sismorresistente como un estándar de seguridad en ciudades y regiones vulnerables en México.

Cómo prepararse para un sismo en México?


El gobierno de México recomienda realizar simulacros regulares, como el simulacro nacional de sismo que se realiza cada año el 19 de septiembre. Estos ejercicios son una práctica esencial para saber qué hacer durante un sismo, cómo evacuar de manera segura y reconocer las regiones y áreas de menor riesgo. Además, se recomienda contar con un seguro contra sismos, especialmente en zonas de alto riesgo, para proteger la inversión en propiedad y reducir el impacto financiero en caso de un desastre.

Soluciones Antisísmicas de nVent


Nuestras soluciones de protección ante eventos sísmicos con certificación NEBS® están diseñadas específicamente para proteger los sistemas tecnológicos en regiones de alta actividad y riesgo. Esta serie de gabinetes y racks antisísmicos ofrece una resistencia y rigidez superiores, cumpliendo con estándares industriales y certificaciones como Telcordia GR-63-CORE, el Código de Construcción de California y el Código Internacional de Construcción. De esta manera, brindamos protección confiable y eficiente para los sistemas operativos y redes de comunicación en todo momento.

Recomendaciones para reforzar la seguridad sísmica


La preparación ante sismos es esencial tanto para ciudadanos como para empresas. Por esta razón, implementar medidas adecuadas y contar con recursos especializados puede marcar la diferencia en la protección de vidas y bienes.

Ciudadanos

  • Plan Familiar de Emergencia: Incluir rutas de evacuación, puntos de encuentro y contactos de emergencia.
  • Kit de Emergencia: Agua embotellada, alimentos no perecederos, linterna, botiquín de primeros auxilios y documentos importantes.
  • Simulacros Regulares: Participar en simulacros de evacuación organizados para familiarizarse con los procedimientos de seguridad.

Empresas

  • Evaluación de Riesgos: Identificar vulnerabilidades en la infraestructura y sistemas operativos.
  • Diseño Sismorresistente: Utilizar materiales y técnicas adecuadas para mitigar daños durante un sismo.
  • Soluciones de protección antisísmicas: Implementar gabinetes y racks diseñados para resistir eventos sísmicos, garantizando la seguridad y operatividad de los equipos críticos.

Adicionalmente, es fundamental que los servicios básicos, como electricidad y agua, cuenten con soluciones robustas y resilientes que minimicen el impacto de los sismos y garanticen la continuidad de las operaciones críticas durante situaciones de emergencia.