Skip to main content

Seleccione su país/preferencia de idioma

La energía solar lideró el camino para la expansión de las energías renovables en 2023

Solar Panels Solutions
ARTÍCULO DE NOTICIAS
La energía solar lideró el camino para la expansión de las energías renovables en 2023

El mundo se está volviendo más sustentable y electrificado. Con esa tendencia, el crecimiento de energía renovable está aumentando. En 2023, el mundo agregó una abundancia de energía renovable, liderada por la nueva capacidad de energía solar, que se presenta como la fuente de energía predominante del mundo. Las soluciones nVent respaldan la generación de energía renovable, así como los sistemas de almacenamiento de energía adjuntos a través de una amplia cartera de soluciones.

La energía renovable está en auge

Según la Agencia Internacional de Energía (IEA), las incorporaciones globales de capacidad renovable se dispararon en 2023, alcanzando niveles casi un 50 % más altos que en 2022. La organización atribuyó esta expansión principalmente a la creciente capacidad de viento y energía solar. Espera que esas dos fuentes de energía renovable representen el 96 % del aumento de la capacidad de energía renovable en los próximos cinco años.

solar-panels.webp


La energía renovable está creciendo tan rápidamente en parte porque es una buena inversión. Los costos de generación de energía solar y eólica son generalmente más bajos que cualquier alternativa, teniendo en cuenta tanto los combustibles fósiles como las alternativas de energía limpia. Construir energía solar es una de las formas más baratas de aumentar la generación de energía de cualquier tipo y la demanda de electricidad continuará aumentando a medida que avance la electrificación en todo el mundo.

El crecimiento de energía renovable también ha sido respaldado por gobiernos de todo el mundo como parte del esfuerzo mundial para reducir las emisiones de carbono. En una entrevista con el LA Times, Abigail Ross Hopper, presidenta de la Asociación de Industrias de Energía Solar, explica que ha visto cómo la Ley de Reducción de la Inflación está impulsando inversiones en energía solar, apuntando al anuncio de más de 60 nuevas instalaciones de fabricación de energía solar en los Estados Unidos en el último año.

Si bien la inflación, las tasas de interés altas y la disponibilidad de materias primas seguirán planteando desafíos para la expansión de la energía renovable, esta emocionante industria continuará acelerando en el 2024. Las innovaciones en las celdas de energía solar están aumentando la eficiencia de la generación solar cada año, lo que ayudará a los servicios públicos a satisfacer las crecientes demandas de energía.

El almacenamiento de energía está creciendo junto con las energías renovables. Las tecnologías de generación de energía que dependen de ciertas condiciones ambientales para producir energía (como la eólica y la solar, que solo pueden producir energía cuando hay viento o sol), necesitan almacenamiento de energía para proporcionar energía a los clientes cuando sea necesario. La Administración de Información de Energía de EE. UU. espera que la capacidad de almacenamiento de baterías de EE. UU. casi se duplique en 2024 si los sistemas de almacenamiento de energía actualmente planificados entran en funcionamiento para sus fechas de finalización previstas.

nVent Solutions para un mundo renovable

El aumenta de la demanda de energía renovable y de almacenamiento de energía de la batería traerá nuevas oportunidades para nVent. nVent ofrece una variedad de soluciones de energía renovable diseñadas para conectar y proteger sistemas que generan energía de fuentes renovables, como el viento y la energía solar. Estas soluciones incluyen gabinetes duraderos para equipos y controles sensibles, conexiones de energía y protectores contra sobrecargas para equipos eléctricos, y tecnología de rastreo de calor para protección contra congelamiento y mantenimiento de temperatura con eficiencia energética.

nVent también ofrece soluciones para sistemas de almacenamiento de energía de batería, incluidos sistemas de enfriamiento de líquidos, detección de fugas, gabinetes, conexiones eléctricas, distribución de energía, dispositivos de protección contra sobretensiones, protección contra descargas y más. Con una amplia cartera de soluciones, el enfoque de nVent es proporcionar soluciones de sistema junto con asistencia de diseño, ingeniería e instalación para ayudar a los clientes a satisfacer sus necesidades de almacenamiento de energía de la batería.

Tanto para el almacenamiento de energía de la batería como para la energía renovable, nuestras soluciones están diseñadas para mejorar la eficiencia energética, agregar resistencia a los sistemas críticos, reducir los costos de mano de obra en el diseño y la instalación, mejorar la utilización, reducir el costo total de propiedad, mejorar la seguridad y prolongar la vida útil de los sistemas críticos.

RECURSOS

Acerca de nVent

Conectamos y protegemos con soluciones eléctricas innovadoras.

RECURSOS

Noticias e información

Ver todas las noticias

RECURSOS

Historias de éxito de clientes

Ver todas las historias