Skip to main content
Seleccione su país/preferencia de idioma

Tres Tecnologías Clave para el Centro de Datos Enfriado por Líquido

Three Key Technologies for The Liquid Cooled Data Center Hero Banner
ARTÍCULO DE NOTICIAS
Tres Tecnologías Clave para el Centro de Datos Enfriado por Líquido

La aceleración de la IA y la computación de alto desempeño está cambiando el panorama de la industria de enfriamiento del centro de datos. Las tecnologías de última generación, incluidas las GPU NVIDIA, requieren enfriamiento por líquido. Esta tecnología está aquí para permanecer y expandirse cada año; los administradores de centros de datos no deben pensar si las implementarán, sino cómo implementarán las capacidades de enfriamiento de líquidos a sus centros de datos.

El enfriamiento por líquido utiliza agua fría en lugar de aire para capturar y transportar el calor lejos de los chips. Puede ofrecer un mejor desempeño y, al mismo tiempo, ahorrar energía y ayudar a que los centros de datos funcionen de manera más sustentable.

El líquido proporciona una capacidad de transferencia de calor mucho mayor que el aire, lo que ayuda a aumentar la eficacia del uso de energía (PUE), lo que reduce los costos de energía y contribuye a la sustentabilidad ambiental. El líquido también se puede acercar más a la fuente de calor (el chip) que al aire, lo que aumenta aún más la eficiencia.

El enfriamiento por líquido también puede ayudar a los centros de datos a aumentar la capacidad dentro de su espacio existente y ofrecer un retorno de la inversión favorable para las instalaciones de los centros de datos. Los sistemas de enfriamiento por líquido proporcionan una solución eficaz para alcanzar los parámetros de temperatura necesarios y reducir el consumo de energía de los sistemas de enfriamiento, a la vez que aumentan la densidad del chip.

Para construir una infraestructura enfriada por líquido correctamente equipada, muchas tecnologías diferentes necesitan trabajar juntas en conjunto. Estos son tres aspectos importantes:

RDHX-Pro-Story-Image.jpg


Unidades de distribución de refrigerante

Las unidades de distribución de enfriamiento (CDU, por sus siglas en inglés) son el corazón y el cerebro del centro de datos enfriado por líquido, bombeando líquido enfriado a través de bastidores a la velocidad y temperatura óptimas para maximizar el enfriamiento. Las CDU utilizan algoritmos de control avanzados para utilizar la energía de la manera más eficiente posible mientras mantienen las temperaturas de operación adecuadas para los equipos de TI. Las CDU pueden ser un equipo independiente que controla el flujo de líquidos a través de otra infraestructura de enfriamiento, o se pueden integrar en otros equipos. Sin embargo, incluso cuando un CDU no se utiliza explícitamente en un sistema de enfriamiento por líquido, la tecnología CDU siempre se utiliza para controlar el flujo de líquidos en un sistema de enfriamiento.

Existen muchas consideraciones para seleccionar el CDU correcto, desde los tipos de bombas que utiliza hasta cómo mantiene la calidad del agua, hasta cómo se integra con el sistema en su conjunto, pero es fundamental tomar la decisión correcta. El sistema RackChiller CDU800 de nVent se centra en proporcionar la más alta confiabilidad, disponibilidad y capacidad de servicio para admitir el enfriamiento por líquido directo al chip. El CDU800 se alimenta de un sistema de agua de la instalación primaria, en el que las bombas integradas impulsan el flujo del bucle de enfriamiento del sistema de enfriamiento de tecnología secundaria (TCS, del inglés Technology Cooling System). El intercambiador de calor dentro del CDU transfiere el exceso calor del refrigerante secundario al primario. Todo el sistema está integrado en un gabinete que se puede reparar desde las puertas delanteras y traseras, lo que permite una facilidad de servicio y personalización. Los diseñadores también pueden vincular los CDU a un enfriador para puerta trasera para crear una separación del enfriador, el enfriador seco o las torres de enfriamiento.

Intercambiador de calor para puerta trasera

Los intercambiadores de calor de la puerta trasera (RDHx) utilizan tecnología de enfriamiento por líquido en combinación con la infraestructura de enfriamiento de aire existente para crear un entorno enfriado eficiente a nivel del bastidor para servidores en lugar de enfriar toda la sala. Esto permite que los centros de datos que aún están ejecutando chips que se pueden enfriar con aire utilicen enfriamiento por líquido para mejorar la capacidad y la eficiencia energética.

RDHX Pro de nVent es eficiente, escalable y fácil de mantener. Debido a que los centros de datos regulan el calor de TI con enfriamiento a nivel de rack en lugar de a nivel de sala, los administradores de centros de datos pueden instalar más unidades RDHX donde las necesiten, enfriando solo las áreas donde tienen TI activa en lugar de enfriar toda una sala donde esté presente. Los ventiladores de la puerta, el control de la pantalla táctil y las unidades de suministro de energía se pueden intercambiar sin apagar la unidad, lo que es extremadamente importante para una industria donde el tiempo de actividad de 24/7 es el estándar.

Colectores líquidos

Aunque no contengan algoritmos o programación avanzados, los colectores son absolutamente críticos para el éxito de los sistemas de enfriamiento. Los colectores suministran refrigerante desde las unidades CDU u otros equipos al equipo de enfriamiento dentro del bastidor. Debido a que los colectores transportan líquido muy cerca de los equipos, es crucial que todas las conexiones estén libres de fugas y funcionen con todos los equipos. Si los colectores fallan, todo el sistema se verá comprometido.

Los colectores RackChiller de nVent son configurables y están diseñados para utilizarse en aplicaciones de enfriamiento por líquido que requieren un mayor tiempo de disponibilidad y una mejor eficiencia en el uso de energía. Diseñados pensando en la integración y la instalación, los colectores utilizan conexiones de tipo "conectar y usar", características de montaje universal y coexisten con otros equipos y accesorios para centros de datos.

Obtenga más información sobre nuestras soluciones de enfriamiento por líquido.

nVent History

Acerca de nVent

Conectamos y protegemos con soluciones eléctricas innovadoras. Diseñamos, fabricamos, comercializamos, instalamos y damos servicio a productos y soluciones de alto desempeño que ayudan a construir un mundo más sustentable y electrificado.

Más información
ESG

Noticias e Información

En la página Noticias e Información, se destacan los resultados financieros, las asociaciones estratégicas y los esfuerzos de sustentabilidad recientes de la empresa, lo que demuestra su compromiso con la innovación y la participación de la comunidad en la industria de la conexión y la protección eléctrica.

Más información
Community Involvement

Cultura

Capacitamos a los empleados para que sean pensadores audaces y creativos, que impulsen el compromiso y el alto desempeño. Nuestra cultura ha ganado una serie de premios.

Más información