Asociación con 2bm para Impulsar la Eficiencia del Centro de Datos
La tecnología altamente compleja y el aumento de las cargas térmicas generadas por los equipos modernos de tecnología de la información (TI) están creando desafíos en constante evolución para los centros de datos, incluida la alta demanda de enfriamiento eficiente de los centros de datos. Todos los equipos de TI deben funcionar por debajo del umbral de temperatura especificado para mantener la máxima disponibilidad de la red y el servicio. Muchos centros de datos más antiguos no fueron diseñados para alojar bastidores de alta densidad que permiten entregar un procesamiento de datos de mayor potencia. Al mismo tiempo, la presión regulatoria aumenta en los centros de datos, ya que se considera que son usuarios de energía importantes.
Adaptación para Eficiencia y Capacidad
2bm es un especialista en diseño y construcción de centros de datos personalizados en el Reino Unido. Se especializa en aprovechar el conocimiento y las habilidades de su personal en la industria para agregar valor e impulsar un impacto ambiental positivo a través de la implementación de tecnologías de vanguardia para centros de datos. 2bm se enorgullece de mantener la neutralidad con respecto a los proveedores y ofrecer asesoría independiente de primera clase.
Recientemente, nVent y 2bm trabajaron en conjunto para modificar un centro de datos existente para una empresa de difusión de gran tamaño con nuevos equipos que respaldarían la infraestructura de alta densidad y reducirían la huella de carbono. La empresa de transmisión quería poder reducir su consumo de energía mientras cumplía con sus necesidades de TI y aumentaba la densidad del servidor sin emprender una construcción ineficiente y costosa que pudiera alterar completamente su infraestructura del centro de datos.
Este fue un proyecto difícil de ganar, con un proceso de selección muy técnico. El enfoque de asociación colaborativa adoptado por nVent y 2bm ayudó a producir una respuesta detallada e informativa a las necesidades de la empresa de transmisión que difundía claramente nuestros conocimientos técnicos y experiencia combinados.
Para llevar a cabo la modificación del centro de datos, 2bm y nVent utilizaron una solución de contención basada en bastidores que emplea el enfriador de puerta trasera (RDC) RackChiller de nVent. Esta solución funciona al incorporar la tecnología de enfriamiento líquido en el centro de datos, reemplazando las puertas traseras de los bastidores de los servidores con un enfriamiento de alta eficiencia energética. Debido a que el calor del servidor se elimina antes de salir del bastidor del servidor, el enfriamiento a nivel de bastidor estabiliza las temperaturas de la sala y evita que el cliente final necesite enfriar toda la sala para mantener los servidores a las temperaturas de funcionamiento correctas. Esta eficiencia permitió que el cliente de 2bm alcanzara una mayor capacidad de enfriamiento mientras reducía la cantidad de unidades en el espacio, lo que generaba un menor requisito de inversión de capital.
"La solución nVent de enfriamiento de puerta trasera no solo es eficiente y fácil de instalar, sino que tanto nosotros como el cliente creemos que es la solución que mejor luce", dijo Mark King, Director Ejecutivo de 2bm. "No hemos tenido ningún problema con las soluciones de enfriamiento de puerta trasera de nVent, y el proyecto se completó a tiempo y dentro del presupuesto".
El sistema es más predecible, preciso y fácil de controlar en comparación con el enfriamiento de toda la sala con enfriamiento por aire. Además, el proyecto de modificación proporcionó ahorros de materiales al extender la vida útil del equipo dentro del centro y permitir que gran parte de la infraestructura existente del centro de datos se modifique y reutilice en lugar de ser reemplazada y descartada.
El proyecto logró ahorros de energía significativos para el centro de datos de RDC de nVent y una mayor eficiencia de enfriamiento. Esto reduce los costos de mantenimiento para el cliente e impulsa una menor potencia que se obtiene de la red local. nVent y 2bm también pudieron completar el proyecto con una interrupción mínima en las operaciones del cliente, una consideración importante para el cliente final.
"Nos complace apoyar a nuestros clientes en el desarrollo de soluciones innovadoras y eficientes para los desafíos que enfrentan muchos operadores de centros de datos", dijo Marc Caiola, Vicepresidente de Soluciones de Datos Globales en nVent. "La introducción de la eficiencia del enfriamiento líquido en la infraestructura enfriada por aire es una capacidad importante para nVent, y es fundamental para nuestros clientes que necesitan priorizar el tiempo de actividad y, al mismo tiempo, aumentar la capacidad. Nuestra solución de RDC es una excelente opción para estos tipos de aplicaciones".
A medida que 2bm continúa expandiendo su negocio de construcción y readaptación de centros de datos para apoyar equipos de TI de última generación y mejorar la eficiencia en las operaciones de los clientes, las soluciones de nVent pueden respaldar estos esfuerzos en aplicaciones críticas.