La escalabilidad es un componente fundamental de la infraestructura de datos moderna
Las expectativas y los requisitos de los clientes del centro de datos seguirán cambiando con nuevas tecnologías y consideraciones de seguridad en evolución. Estos requisitos, a su vez, impulsan innovaciones en la distribución de energía, enfriamiento y tecnologías de monitoreo.
A medida que los administradores de centros de datos trabajan para construir centros de datos del futuro, la escalabilidad de los equipos, incluidos el enfriamiento, la energía y la protección, seguirá siendo una consideración clave.
Hay más de 5000 centros de datos en EE. UU. y la demanda de infraestructura de datos está aumentando. Sin embargo, las demandas de carga de trabajo de inteligencia artificial (IA), aprendizaje automático (AA) y computación de alto desempeño no se pueden cumplir simplemente mediante la construcción de nuevos centros de datos.
Los centros de datos necesitan encontrar soluciones creativas para satisfacer las necesidades de los clientes, incluido el escalamiento dentro de las instalaciones existentes. Esta demanda no va a desaparecer y las empresas que construyen nuevas instalaciones de centros de datos también necesitan hacerlo con escalabilidad en mente.
La modularidad a nivel de rack es clave
La modularidad del equipo del centro de datos permite a los centros de datos escalar las operaciones a medida que aumenta la demanda. Si los centros de datos se desarrollan según las capacidades que necesitan hoy, rápidamente se verán obligados a realizar modificaciones y desarrollos adicionales a medida que cambie la tecnología. Los administradores de centros de datos necesitan mantener la capacidad de agregar racks o equipos adicionales dentro de la infraestructura del edificio existente para poder ampliarlos y responder a la demanda de rápido crecimiento que no se podría satisfacer a tiempo con proyectos de expansión más grandes.
La tecnología de enfriamiento tiene el potencial de ser un gran controlador de modularidad. Los sistemas de enfriamiento para diferentes tipos de equipos, por ejemplo, enfriamiento por líquido de alta densidad para chips de alto desempeño y soluciones híbridas para la tecnología de la información más estándar, deben tener la capacidad de ser flexibles para adaptarse a los equipos instalados. A medida que la tecnología de refrigeración continúa mejorando, los centros de datos también pueden impulsar una mayor densidad de TI. Sin embargo, esto significa que el cableado y la distribución de energía también deben diseñarse teniendo en cuenta una arquitectura escalable.
Los administradores de centros de datos deben administrar y supervisar constantemente su infraestructura para evaluar dónde y cuándo actualizar los sistemas. Los usuarios de los centros de datos deben ser capaces de supervisar la alimentación, el enfriamiento y otras capacidades de forma remota y en tiempo real para garantizar que dichos sistemas cumplan con sus requisitos.
La modularidad como componente de la evolución de la infraestructura del centro de datos
La innovación en la industria de TI y centros de datos avanza rápidamente, especialmente con el cambio de paradigma de la implementación de la IA. Los operadores del centro de datos enfrentan incertidumbre con respecto al equilibrio futuro entre implementaciones de enfriamiento por aire y enfriamiento por líquido, no solo en el próximo año, sino también en los próximos 5 o 10 años. Esta incertidumbre se ve compuesta por la evolución de las arquitecturas de sistemas de TI y las innovaciones de chip, lo que dificulta la predicción de futuros requisitos de infraestructura de energía y refrigeración. Por lo tanto, la modularidad se ha convertido en un factor crucial para evitar la sobrecapitalización en la potencia del centro de datos y la infraestructura de refrigeración, lo que proporciona flexibilidad para adaptarse a las necesidades cambiantes.
Modularidad para redundancia
La modularidad tiene beneficios adicionales fuera de la escalabilidad, ya que el uso de tecnologías prefabricadas e intercambiables puede ayudar a los centros de datos a mantener el tiempo de actividad y el desempeño, ya que los componentes críticos se pueden intercambiar cuando se necesita servicio. Al identificar los gabinetes, la distribución de energía, la administración de cables y las soluciones de refrigeración líquida para implementar en los centros de datos, los administradores de centros de datos deben asegurarse de que estén diseñados teniendo en cuenta la escalabilidad y la modularidad. Por ejemplo, las unidades de refrigeración deben poder conectarse a las unidades de distribución de refrigerante o a los suministros de agua de las instalaciones, si existe dicha infraestructura. Esto permite que los administradores de centros de datos utilicen los mismos colectores a nivel del rack, independientemente de si utilizan tecnologías de líquido a aire, unidades de distribución de refrigeración, líneas de líquido de la instalación o cualquier combinación de sistemas.
Escalabilidad en todos los niveles
Los ingenieros de la instalación que diseñan, reajustan o remodelan edificios para la ocupación de centros de datos también deben tener en cuenta la escalabilidad. Esto podría implicar la instalación de más infraestructura para soportar capacidades de refrigeración avanzadas, como tuberías para líquido hacia racks y filas. También habría que pensar en los requisitos energéticos futuros creando presupuestos para contar con energía renovable y almacenamiento de energía en el lugar. Esto puede compensar el uso de energía, lo que permite que los centros de datos crezcan en densidad sin expandir la huella física.