Skip to main content
Seleccione su país/preferencia de idioma

RDX Pro fue honrado como la mejor innovación en refrigeración del centro de datos

Best Data Center Cooling Innovation RDHX Pro
ARTÍCULO DE NOTICIAS
RDX Pro fue honrado como la mejor innovación en refrigeración del centro de datos

Estamos emocionados de compartir que el Intercambiador de calor de puerta trasera (RDHX) Pro de nVent ha obtenido el reconocimiento de la mejor innovación en enfriamiento de centros de datos en DATACENTER Forum Bucharest.

El crecimiento de la IA y la computación de alto desempeño está impulsando la necesidad de una mejor infraestructura de centros de datos. Una parte clave de esa infraestructura es el enfriamiento. Los chips de alto desempeño generan mucho calor cuando funcionan, por lo que deben enfriarse constantemente. El nuevo RDHX Pro representa un importante avance tecnológico para impulsar la eficiencia, la escalabilidad y la sustentabilidad para la tecnología de computación de alto desempeño.

El uso de una tecnología de refrigeración más eficiente es una manera importante de minimizar el impacto ambiental de los centros de datos, a medida que los centros de datos se someten a un análisis más profundo de su uso de energía. Los centros de datos pueden gastar menos energía en la tecnología de refrigeración a medida que se vuelve más eficiente, lo que reduce el uso general de energía. Esto también permite que los centros de datos escalen la cantidad de TI que pueden admitir sin aumentar en gran medida la potencia que utilizan en el enfriamiento. Incluso más eficiente que el enfriamiento por aire, el enfriamiento por líquido transfiere el calor de los servidores a líneas líquidas frías, un método que crece rápidamente en popularidad entre los administradores de centros de datos.

Best-Data-Center-Cooling-Innovation RDHX-Pro.jpg


RDX Pro utiliza tecnología de enfriamiento por líquido en combinación con la infraestructura de enfriamiento por aire existente para crear un entorno enfriado de manera eficiente a nivel de bastidor para servidores en lugar de enfriar toda una sala. El RDHX Pro se ajusta en el lugar de la puerta trasera del rack de servidores y emplea ventiladores para extraer el aire caliente del rack de servidores a través de bobinas de líquido enfriado en la puerta antes de que circule nuevamente hacia la habitación. RDHX Pro ofrece esta tecnología de enfriamiento de puerta trasera para racks de alta densidad de hasta 78 kW (a 14 °C/57 °F) y cumple con los requisitos para el uso creciente de aplicaciones mejoradas con IA, las demandas de mayor eficiencia energética y sustentabilidad, y la necesidad de una mayor utilización del espacio del centro de datos.

Esta solución también es muy escalable y fácil de realizar. Debido a que los centros de datos regulan el calor de TI con enfriamiento a nivel de rack en lugar de a nivel de sala, los administradores de centros de datos pueden instalar más unidades RDHX donde las necesiten, para enfriar solo las áreas donde tienen TI activa en lugar de enfriar toda una sala donde esté presente. Con 281 mm con ventiladores y 241 mm sin ventiladores, sin ventiladores, RDHX Pro es el enfriador de puerta trasera más delgado de la industria. Los ventiladores de la puerta, el control de la pantalla táctil y las unidades de suministro de energía se pueden intercambiar sin apagar la unidad, lo que es extremadamente importante para una industria donde el tiempo de actividad de 24/7 es el estándar.

En el evento DATACENTER Forum, nVent presentó los últimos avances en las soluciones de centros de datos que están mejorando el desempeño, la eficiencia y la confiabilidad de los centros de datos. Nuestro equipo de expertos estaba disponible para ofrecer demostraciones en profundidad, responder preguntas y analizar cómo nuestras soluciones pueden abordar necesidades específicas para nuestros clientes del centro de datos.

El RDHX Pro fue recientemente galardonado con el premio Product Innovation of the Year de los Minnesota Manufacturing Awards de Minneapolis/St Paul Business Journal.

Acerca de nVent

Conectamos y protegemos con soluciones eléctricas innovadoras. Diseñamos, fabricamos, comercializamos, instalamos y damos servicio a productos y soluciones de alto desempeño que ayudan a construir un mundo más sustentable y electrificado.

Noticias e información

En la página Noticias e Información, se destacan los resultados financieros, las asociaciones estratégicas y los esfuerzos de sustentabilidad recientes de la empresa, lo que demuestra su compromiso con la innovación y la participación de la comunidad en la industria de la conexión y protección eléctrica.

Cultura

Capacitamos a los empleados para que sean pensadores audaces y creativos, que impulsen el compromiso y el alto desempeño. Nuestra cultura ha ganado una serie de premios.