Skip to main content
Seleccione su país/preferencia de idioma

Imprimir
Cold-Climate Data Centers Card

¿Cómo Pueden los Administradores de Centros de Datos Prepararse para el Crecimiento Explosivo de la IA?

El interés en la inteligencia artificial generativa y en grandes modelos de lenguaje como ChatGPT ha puesto a la IA en primer plano en la conversación pública, pero las capacidades de la IA son amplias. La gestión, investigación y análisis de la cadena de suministro y el marketing de productos son solo algunos ejemplos de cómo las empresas adoptarán la IA para impulsar el valor para ellos y los clientes. La IA también verá un aumento en la adopción en las industrias de la salud, la movilidad eléctrica y la generación y producción de energía a medida que la tecnología mejora y las empresas y los gobiernos se sientan más cómodos con su adopción.

Todos estos factores están impulsando un aumento en la demanda para la industria de la IA, que se espera que crezca significativamente en la próxima década hasta casi dos billones de dólares para 2030.

Nueva Tecnología Significa Nuevas Demandas

Detrás de las interfaces elegantes con las que interactúan los clientes, se emplea una gran cantidad de datos y algoritmos para ofrecer los resultados que los usuarios esperan. Las aplicaciones de IA y aprendizaje automático requieren una gran cantidad de procesamiento de datos, lo que requiere chips de alto rendimiento en la vanguardia del desarrollo de la TI.

Estos potentes chips que permiten la IA, requieren una gran cantidad de energía para funcionar y, a su vez, producen más calor que las aplicaciones menos avanzadas. Los administradores de centros de datos deben administrar estas altas cargas de calor y, al mismo tiempo, mantener la capacidad de escalar sus operaciones para satisfacer la demanda. Las capacidades de escalamiento no siempre pueden significar un aumento en el espacio físico: los administradores e ingenieros de centros de datos a menudo necesitan resolver el desafío técnico de ajustar más servidores y de mayor calor en los mismos espacios. También necesitan mantener el tiempo de actividad siete días de la semana las 24 horas del día: las demandas de las aplicaciones de inteligencia artificial no se detendrán para esperar una remodelación del centro de datos.

Un Cambio en el Método de Enfriamiento

Para chips de última generación y otras infraestructuras de IA, los enfoques tradicionales de enfriamiento por aire simplemente no harán el trabajo por sí solos. Los centros de datos que tratan de lidiar con cargas de calor adicionales mediante el aumento de la velocidad del aire pueden convertirse en entornos similares a un túnel de viento que son difíciles de trabajar y costosos de operar. Cuando los sistemas de enfriamiento por aire necesitan trabajar horas extras para mantener las temperaturas de operación necesarias, las instalaciones también pueden experimentar fallas en los equipos, tiempo de inactividad no planificado y altos costos de energía. Para muchos centros de datos, el enfriamiento por líquido puede ofrecer un mejor rendimiento, a la vez que ahorra energía y ayuda a que los centros de datos funcionen de manera más sostenible. Para la mayoría de las aplicaciones de alta tecnología, el enfriamiento por líquido y directo al chip es la única opción posible.

El enfriamiento por líquido puede ayudar a los centros de datos a aumentar la capacidad y, al mismo tiempo, mantener un uso eficiente del espacio y la energía. También puede ofrecer un retorno de la inversión favorable y reducir el costo total de propiedad de las instalaciones del centro de datos. Los sistemas de enfriamiento por líquido proporcionan una solución efectiva para alcanzar los parámetros de temperatura requeridos y reducir el consumo de energía de los sistemas de enfriamiento. El líquido proporciona una capacidad de transferencia de calor mucho mayor que el aire, lo que ayuda al enfriamiento por líquido a aumentar la eficacia del uso de energía, administrar las cargas de calor de manera eficaz, reducir los costos de energía y contribuir a la sostenibilidad medioambiental.

Soluciones a Escala

El enfriamiento por líquido no necesita ser todo o nada. Los centros de datos pueden considerar el enfriamiento de un solo bastidor o un pequeño conjunto de bastidores donde se alojan aplicaciones de aprendizaje automático y de inteligencia artificial sin implementar salas de datos a gran escala enfriadas por líquido y bastidor de soporte después del bastidor de equipos que ejecutan soluciones informáticas de alto rendimiento.

Sin embargo, cuando se implementan estas soluciones por puntos, es fundamental comprender los planes de negocios futuros. Es importante utilizar soluciones de enfriamiento dedicadas para resolver un problema único, pero debido al costo, la eficiencia energética y otros factores, una solución para un problema puede no ser la solución para otro. Al igual que con todos los proyectos de centros de datos, los diferentes desafíos requieren soluciones diferentes y rara vez tiene éxito un enfoque único que se adapte a todos.

Con el crecimiento en la demanda de computación de alto desempeño impulsado por la expansión de la IA, los administradores de centros de datos deben tener un plan establecido para ampliar sus soluciones de enfriamiento. Esto puede significar planificar los centros de datos de última generación para que sean completamente enfriados por líquido o explorar las soluciones híbridas de líquido a aire que llevan el enfriamiento por líquido al nivel del bastidor y de los chips, mientras operan dentro de una infraestructura enfriada por aire.

La mayor ventaja que aportarán la planificación para el futuro y la comprensión de las cargas de trabajo de TI es la comprensión de que casi todas las posibles soluciones de enfriamiento se pueden construir en combinaciones, lo que permite que los administradores de centros de datos se adapten a sus capacidades de potencia y enfriamiento con demandas cambiantes. La clave para el crecimiento sostenible es una variedad de opciones flexibles para apoyar los equipos de próxima generación. Las tecnologías de enfriamiento por líquido ayudan a impulsar esa flexibilidad.

Un Enfoque de Soluciones para el Enfriamiento y la Potencia del Centro de Datos

nVent ofrece soluciones optimizadas para conectar y proteger el centro de datos de misión crítica y la infraestructura de la red. Nuestra completa cartera de gabinetes inteligentes, distribución de energía, administración de cables y soluciones de enfriamiento por líquido ayudan a impulsar la sostenibilidad, la resiliencia y la eficiencia energética, a la vez que protegen los sistemas críticos para las aplicaciones de centro de datos, redes y comunicaciones.

Nos centramos en ofrecer productos y soluciones que permitan a nuestros clientes implementar tecnologías de última generación de forma segura y lograr los requisitos de eficiencia. Al ofrecer soluciones mecánicas, de enfriamiento y de distribución de energía más eficientes y eficaces, contribuimos a que los centros de datos operen de manera más segura y confiable, reduciendo el riesgo de tiempo de inactividad y pérdida de datos.

Lo que es más importante, nuestros expertos en soluciones de centros de datos trabajan con los clientes para resolver sus desafíos. Reconocemos que en esta industria de rápida evolución, los administradores de centros de datos necesitan socios que estén listos para reaccionar y responder a nuevas tecnologías y tendencias.

Comuníquese con Nosotros hoy Mismo para Obtener más Información →