Wie der Ausbau der Elektrofahrzeug-Infrastruktur Bedarf an zuverlässigen Energiespeichern erzeugt
Energiespeicherung spielt eine entscheidende Rolle beim Aufbau einer nachhaltigeren und zunehmend elektrifizierten Welt. Eine wichtige Triebkraft für die Energiespeicherung ist der Ausbau der Elektrofahrzeug-Infrastruktur. Dieser Ausbau ist aus mehreren Gründen von entscheidender Bedeutung. Elektrofahrzeuge tragen zur Verbesserung der Luftqualität bei, da sie kein Abgas ausstoßen, somit Treibhausgasemissionen reduzieren und die Welt in Richtung einer CO2-armen Zukunft führen. Um jedoch die Vorteile von Elektrofahrzeugen zu erhalten, wird die Welt mehr Energiespeicherlösungen benötigen, um sicherzustellen, dass vor Ort genügend Strom zur Verfügung steht, um die Ladeanforderungen zu erfüllen.
Trends bei Ladeinfrastruktur
Derzeit erfolgt das Aufladen von Elektrofahrzeugen meist zu Hause, aber öffentlich zugängliche Ladestationen werden zunehmend notwendig, um die Verbreitung von Elektrofahrzeugen voranzutreiben. Dies gilt insbesondere für städtische Gebiete, die mehr Einschränkungen beim Laden an Hauhaltsanschlüssen mit sich bringen können. Laut dem National Renewable Energy Laboratory hat sich vom vierten Quartal 2019 bis zum ersten Quartal 2023 die Anzahl der öffentlichen und privaten Ladestationen für Elektrofahrzeuge von 87.352 auf 161.562 fast verdoppelt. Es gibt zwei Arten von Ladestationen für Elektrofahrzeuge: für das Langsamladen und das Schnellladen. Viele Elektrofahrzeug-Ladestationen mit Haushaltsanschluss nutzen die Technologie für Langsamladen, bei der Autos über Nacht ans Netz angeschlossen werden können. Beim Schnellladen kann ein Elektrofahrzeug dagegen in einer Stunde oder weniger auf volle die Kapazität aufgeladen werden. Öffentlich zugängliche Schnellladestationen ermöglichen es Autofahrenden daher, weitere Strecken von zu Hause aus zurückzulegen, was die Verbreitung von Elektrofahrzeugen fördert.
Die Rolle der Energiespeicherung
Energiespeicherung ermöglicht die effiziente Nutzung erneuerbarer Energiequellen für das Aufladen von Elektrofahrzeugen und reduziert so die Belastung des Netzes während Spitzenzeiten. Erneuerbare Energien können nicht wie nicht erneuerbare Energien, die z. B. aus Kohle gewonnen werden, auf Abruf erzeugt werden. Um jedoch wirklich CO2-neutral zu sein, müssen Elektrofahrzeuge mit erneuerbaren Energien aufgeladen werden. Viele Elektrofahrzeug-Ladestationen werden durch Solarenergie in Verbindung mit Energiespeicherung versorgt, die es Anlagen ermöglicht, Strom aus Sonne zu erzeugen und sie für den Einsatz zu speichern, wenn Fahrende zum Aufladen bereit sind.
Energiespeichersysteme unterstützen auch die Stabilisierung des Stromnetzes, indem sie Schwankungen beim Elektrofahrzeug-Ladebedarf unter Kontrolle halten. Ladespitzen durch Fahrende, die alle gleichzeitig aufladen müssen, können das Stromnetz belasten – die Einbeziehung von Energiespeichern hilft, diesen Bedarf zu regulieren. Der Prozess der Energiespeicherung trägt dazu bei, eine zuverlässigere Aufladung zu gewährleisten, wenn Probleme wie Netzunterbrechungen oder Stromausfälle auftreten.
Wachstumspotenzial
Laut einem Bericht des Edison Electric Institutewerden in den USA bis 2030 voraussichtlich 17 Millionen Elektrofahrzeuge auf der Straße fahren. Dieses prognostizierte Wachstum unterstreicht die Notwendigkeit einer robusten Ladeinfrastruktur, die durch Energiespeicherlösungen unterstützt wird.
Last Mile-Zustellung, also die letzte Phase der Paketzustellung an einen Wohnort, ist ein weiterer Bereich, in dem wir möglicherweise ein Wachstum in der Elektrofahrzeugbranche beobachten werden. Last Mile-Zustellung ist bezüglich des Kraftstoffs oft der teuerste Teil der Lieferung. Demnächst könnten Logistik- und Last Mile-Flottenfahrzeuge die Vorteile der solarbetriebenen Aufladung von Elektrofahrzeugen an lokalen Flottenstationen nutzen. In Zukunft können wir erwarten, dass Lieferunternehmen mit Elektrofahrzeugherstellern zusammenarbeiten, um ihnen beim Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele zu helfen und die betriebliche Effizienz zu verbessern.
Rüsten Sie sich mit den Lösungen von nVent für die Zukunft
Die Lösungen von nVent schützen, verbinden und kühlen Energiespeichersysteme. Die Produktpalette von nVent trägt zur Verbesserung der Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit von Energiespeichersystemen von Versorgungsunternehmen bei. Wir bieten Lösungen, um die Verschaltung auf der Niederspannungsseite von Wandlern für Installateur*innen zu erleichtern.
Unsere Energiespeicherlösungen tragen durch eine effiziente Flüssigkeitskühlung zur Reduzierung des Platzbedarfs von Energiespeicheranlagen bei, was eine höhere Dichte von Batterien und Strom in Gehäusen ermöglicht. Unsere Fähigkeit, Lösungen individuell anzupassen, Branchenexpertise bereitzustellen und die von uns in anderen Branchen entwickelten Systeme, wie beispielsweise Lösungen für die Industrieautomatisierung und Rechenzentren, weiterzuentwickeln, versetzt uns in die Lage, eine wichtige Rolle in der Energiespeicherbranche einzunehmen.
Eine höhere Leistungsdichte wird mehr Wärme erzeugen, und ähnlich wie wir in Rechenzentren Flüssigkeitskühlungen zur Erhöhung der Chipdichte eingesetzt haben, wird die Flüssigkeitskühlung auch eine größere Rolle bei Batteriespeicheranlagen spielen. Zur besseren Regulierung der Batterietemperatur leiten unsere Kühler gekühlte Flüssigkeit zu Verteilern, die die Flüssigkeit über kundenspezifische Schläuche und Anschlüsse direkt zu den Batteriemodulen weiterleiten.
Angesichts des steigenden Strombedarfs sind auch mehr Batterien erforderlich, sodass unsere platzsparenden, raucharmen und halogenfreien Netzanschlüsse gut für Standorte mit Batterieenergiespeichern geeignet sind. Darüber hinaus sorgen unsere Blitzschutz-, Erdungs- und Überspannungsschutzlösungen für eine verbesserte Anlagensicherheit. Insgesamt konzentrieren wir uns auf die Entwicklung neuer Batterieverbindungs- und Schutzsysteme, die physischen Schutz und Architektur einschließlich Kühlung, Stromversorgungsanschlüsse, Leckage-Erkennung, Gehäuse sowie Blitzschlag- und Überspannungsschutz umfassen. Unser Fachwissen über Konfiguratoren sowie Fernüberwachung und -steuerung in anderen Branchen wird uns ebenfalls dabei helfen, neue Innovationen und Einblicke in diesen wachsenden Bereich einzubringen.